Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者

客户成功案例

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者


 

“凭借 nVent HOFFMAN ModCenter 293,我们可以更快地改进产品,并且能够锁定并承担比以往更多的项目。”


控制面板可帮助在全球范围内运营重要系统。从城市工人使用的维护系统控制到制造行业中的操作控制,再到主题公园游乐设施和航空航天应用场景的面板,控制面板以多种形式存在于我们身边。

建筑业控制面板很复杂,因为它们都需经过很高程度的定制以适应不同的情况。控制面板需要定制切割的机柜以容纳电子设备,并提供对各个按钮和开关的操作方式,以及各种用户必需的电子自动化设备。

South Coast Controls 成立于 1986 年,最初是一家小型面板工场,后来发展为拥有 52 名员工的企业。该家族企业每年为包括石油、制药和娱乐在内的众多行业中的客户建造数千个机柜。

South Coast Controls 的业务规模在过去几年中迅速扩大。随着订单量的增长,该公司发现需要指派三名以上的员工负责凿钻出定制的机柜孔。无论工人多么熟练,这项工作都十分艰巨、漫长和耗时。由于在面板上钻出完美的孔需要很高的精度,即使最熟练的工人也不能 100% 准确地用手工排列、调整和切割面板。

此外,随着 South Coast Controls 的业务不断扩展,还需要更多员工来完成在控制面板内部组装自动化设备的技术工作。让员工手动定制机箱,将无法最好地利用时间和资源。很明显,这种人工操作方式已无法满足该公司日益增长的客户需求。


准确高效

South Coast Controls 需要一种解决方案来帮助其满足客户的机柜改造需求,减少误差,以及最大限度地提高效率。最初,该公司试图通过临时工和交叉培训员工来解决这个问题。然而,这样做无法达到 South Coast Controls 所追求的高效率或成本效益,最终他们转为采用自动化面板切割。

South Coast Controls 通过一家 nVent HOFFMAN 经销商与 nVent 代表取得联系,nVent 代表了解到该公司遇到的挑战和追求的目标,并推荐了 nVent HOFFMAN ModCenter 293。

ModCenter 可自动在机柜中切割定制孔。South Coast Controls 决定投资购买该机器,因为它具有一流的切割速度,比市场上许多其他机器切割得更快、更深。

ModCenter 使 South Coast Controls 的机柜定制过程中的每个部分都变得更容易和更快速。平均而言,ModCenter 将装配时间缩短了 75%,将切割时间缩短了 91.5%。South Coast Controls 还能够更好地利用员工的时间。现在,一名员工负责管理 ModCenter,另外两名员工负责生产过程的其他部分,而不再需要由三名员工手工切割机柜。

通过实现生产流程中的面板切割工作自动化,South Coast Controls 能够将平均交货时间缩短约 9 个工作日。他们不但实现了效率的提升,质量也得到了改进。

South Coast Controls 首席执行官 Harry Ellis 表示:“在改装机柜方面,我一度以为我们的产品质量能够达到 A 级。但现在我们有了 ModCenter。与我们现在的质量水平相比,以前的评级实际上可能是更低的 B 级,而且我们的生产速度呈指数级增长。”

以前,装配过程中的人为错误会造成浪费。采用 ModCenter 后,South Coast Controls 为机器设计了一种工具,该工具可以在机柜上绘制孔的位置,这样团队就能在切割前仔细检查位置。得益于机器本身的高准确性,再加上这一新增工艺步骤,公司几乎避免了机柜切割中出现的各种错误,并大大减少了时间和材料的浪费。

实现拓展的机会

除了帮助 South Coast Controls 加强现有业务外,ModCenter 还为该公司开辟了新的业务渠道。

“在以前,有时我们不得不放弃某些项目,因为根本没有能力承担。”Ellis 如此说,“现在,借助 nVent HOFFMAN ModCenter 293,我们可以更快地改进产品,并且能够锁定并承担比以往更多的项目,这也让我们能够打入更多市场。”

由于控制面板项目承接能力提升,South Coast Controls 赢得了多个行业(包括医疗、制药、水处理和废水、食品和饮料、化学、主题公园娱乐、航空航天、石油和天然气等)中的许多新项目。South Coast Controls 曾预计公司将在两年内收回这台机器的成本,但仅仅不到一半的时间就已经实现了这一目标。

South Coast Controls 可依靠 ModCenter 293 执行各种困难而危险的任务,并获得高质量的结果。当被问及该公司的下一步计划时,Ellis 说:“我们希望在不久的将来再购买一台 ModCenter。”

资源


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

阅读更多客户成功案例

了解更多

借助 nVent ModCenter,小企业成长为主要参与者

了解更多

万物电气化

了解更多