Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

现代化地铁系统正在构建交通运输的未来

现代化地铁系统正在构建交通运输的未来
客户成功案例
现代化地铁系统正在构建交通运输的未来

地铁系统运营商正在实现运营现代化

联系我们

地铁系统在现代城市的运作中发挥着至关重要的作用,为人们通勤、探亲访友和维持活跃的社交生活提供保障。欧洲的许多城市地铁系统都是在多年前设计的。虽然列车本身的设计寿命长达数十年,但其车载系统必须进行定期更新。万物电气化推动了对创新设备的需求,这些设备能够实现现代化功能,例如精确位置监控和改进的车载系统。

这类设备需要保持安全和正常运行。它们由机箱提供保护,可有效抵御自然和人为危险。nVent 为列车车载应用制造机箱,可确保对这些重要系统进行关键保护,并符合严格的安全标准。

现代化的铁路信令系统是什么样的?

运行地铁系统时,安全至关重要 — 重要的是,系统运营商必须确保列车之间保持安全距离。这能为列车提供充足的时间停车并避免潜在碰撞。数十年来,地铁运营商一直使用固定闭塞区段系统来跟踪列车。在固定闭塞信令系统中,地铁系统被划分为多个闭塞区段,每个区段只允许一辆列车占用。轨道上的信号指示轨道闭塞区段是否可供列车进入。

基于通信的现代化列车控制系统使地铁系统能够利用移动闭塞区段概念,即利用数字技术而不是模拟信号来跟踪列车的位置。这样就能根据当前的速度和制动模式,在各列车之间保持动态的安全缓冲距离,使列车之间的间隔时间从三分钟缩短到一分钟以内。

移动闭塞区段系统对于地铁系统的安全性和可扩展性至关重要。因此,改善连通性成为许多轨道交通改造项目的一个关键目标。当地铁运营商可以实时跟踪系统中的每一辆列车并与之通信时,他们可以安全地缩短列车之间的缓冲时间,从而提高整个系统的运载能力。增强的连通性还提高了安全性,因为控制中心可以监控意外的列车移动,而不是依靠单个操作员跟踪信号系统和报告意外情况。

重要设备的关键保护

为了有效地监控地铁系统,列车需要配备敏感的通信设备。如果这些设备受到损坏,则可能导致整个地铁系统停运,因为运营商可能无法看到列车的位置或与该列车保持通信。

对于要求在移动环境中运行的应用,电子系统要求物理结构能够承受极端的恶劣环境。nVent 机柜、机壳和插箱旨在保护其内部的电子设备,提供高水平的机械稳定性和抗冲击和振动能力。有了 nVent 对这些电子系统的可靠保护,地铁运营商可以专注于如何为客户提供最佳服务,而不必担心重要设备的持续运行。

联网系统是轨道交通的未来

除了位置监测系统外,改进列车上的车载系统还有助于实现更先进的功能,例如为乘客提供高速 WiFi 网络。更好的乘客信息系统也可以帮助人们更好地规划通勤路线。4G LTE 或 5G 网络可为关键系统和信息娱乐需求提供必要的带宽支持。

许多地铁系统已经完全自主运行,这意味着所有列车都从一个中央位置进行控制,而不需要列车操作员。未来几年,自主列车技术市场有望呈指数级增长。随着行业转向自主运行,工程师需要保护设备免受高温和电磁干扰等固有风险的影响。

nVent 拥有保护重要设备和确保人员安全的解决方案,并将在未来的自主运行中发挥重要作用。随着全球电气化进程加速,保护电气系统及其操作人员的需求将继续增长。

资源


 

关于 nVent

了解更多

铁路用户外机柜

了解更多
City-Mission-Critical-Hub

更多任务关键型案例

了解更多