Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

防止受到伤害:保护危险液体免受雷击

客户成功案例

防止受到伤害:保护危险液体免受雷击


 

在储存石油和天然气等危险物和易燃液体时,必须防止这些材料受到任何强烈热源或火花的影响。燃料具有可燃的特性,如果遇到闪电火花,将会很危险。

接地系统可将来自雷击的能量传导到地面,能量在地面安全地扩散,从而保护石油和天然气储罐。这一过程还可以保护在储存设施和贵重材料附近工作的人员,使其免受雷击危险。

相比于为商业建筑等结构设计接地解决方案,为石油和天然气储罐设计接地解决方案的工作要复杂得多。石油和天然气储罐具有浮动顶,会随着罐内液体的高度变化而上升和下降。这样可防止危险气化物积聚在储罐内容物与罐顶之间的空间。当气化物积聚时,电流诱发爆炸的风险就会增加。为了确保所有液位状态下的存储物均安全无虞,必须尽量减小罐顶和罐内液体之间的空间。

随着储罐顶部上升和下降,用于连接储罐顶部与地面的电缆需要保持绷紧。多年以来,工程师们开发了众多方法来解决这一问题。许多解决方案均采用了可伸缩接地组件 (RGA)。可将它想象成一个线轴:电缆连接到浮动顶部,并缠绕在固定于储罐顶部的 RGA 上。RGA 连接到接地系统的其余部分,以将电流输送到地面。

新解决方案

CTS Group 公司致力于提供可持续且可靠的储罐储存服务。开发有效的接地系统对于其产品至关重要。当 CTS 听闻其 RGA 系统出现故障时,公司了解到相关机制在升降时会产生摩擦,RGA 内部的电缆线圈会对电缆施加压力。

虽然更换 RGA 和接地线缆的成本并不高,但这个过程可能非常耗时。工人不得在储罐储满燃料的情况下进行维修,因为电气设备会在可燃材料周围造成危险。这些安全预防措施意味着,每当 RGA 系统发生故障时,CTS 都必须完全清空受影响的储罐。

“因为要清空储罐才能进行维修,这意味着更换 200 美元的产品可能会导致 100 万美元的业务损失。”nVent ERIFLEX 垂直营销部门总监 Julien Brousseau 表示。

找到适合的合作伙伴

nVent 在接地与连接以及雷电和浪涌保护解决方案方面拥有丰富的专业知识,因此 CTS 与中东的 nVent 工程师合作,为其储罐接地系统设计更佳的解决方案。

nVent 工程师采用 nVent ERIFLEX 接地编织线作为解决方案。这种接地编织线由交织的镀锡铜绞线制成,十分柔韧。这些编织线还利用了 nVent ERIFLEX Advanced Technology 的卓越电缆绝缘性能。这款电缆十分重要,因为它让编织线能够安全地驻留在金属表面上。也可以根据客户具体规格来定制编织线。

为了实现 CTS 的解决方案,nVent 工程师根据 CTS 的规格设计了一种扁平的编织导线,可安装在 CTS 的储罐上。编织线末端是整合式连接接线片,因此不需要像电缆系统那样将编织线连接到端子。

当储罐液位上升时,nVent ERIFLEX 接地编织线随着盖上升而卷起。当液位下降时,接地编织线将展开并保持与盖和储罐的连接。得益于 nVent ERIFLEX Advanced Technology 卓越的绝缘能力,盘绕的编织线可以安全地置于储罐盖上。这样,便无需使用机构来延伸或缩回接地线。

出于安全原因,导线需进行黄-绿绝缘,并进行紫外线测试。凭借 nVent ERIFLEX Advanced Technology 的绝缘特性,这两项要求均可得到满足。此外,绝缘材料具有低烟、无卤素和阻燃 (LSHFFR) 特性。

nVent 拥有广泛的产品技术和专业技能,可帮助客户找到能够满足多种需求的解决方案。现在,借助 nVent 提供的定制解决方案,CTS 可以减少过去解决方案的昂贵维护成本,从而专注于业务运营。

有关 nVent ERIFLEX 定制解决方案的更多信息,请访问 nVent.com。

nVent ERIFLEX 解决方案

资源


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

阅读更多客户成功案例

了解更多

nVent ERIFLEX 先进技术

了解更多

万物电气化

了解更多