Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Immagazzinamento di energia nelle applicazioni di energia distribuita: 5 considerazioni critiche

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
ARTICOLO DI GIORNALE
Immagazzinamento di energia nelle applicazioni di energia distribuita: 5 considerazioni critiche

La nostra rete elettrica sta cambiando, diventando più distribuita e rinnovabile che mai. Lo stoccaggio dell'energia delle batterie è un componente tecnologico fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e costruire un futuro a basse emissioni di carbonio. Senza di esso, questo cambiamento sarà impossibile. Le microreti, gli edifici netti a zero zero e le risorse locali di energia rinnovabile sono tutti resi possibili dallo stoccaggio di energia.

Un Distributed Energy Resource (DER) è un sistema di generazione di energia elettrica che include diversi dispositivi su piccola scala situati più vicino alla domanda rispetto a una centrale elettrica centralizzata e a una rete di distribuzione. Questa tecnologia viene anche denominata "rete energetica distribuita". Le Ders svolgono un ruolo sempre più importante nella transizione verso sistemi energetici più puliti, poiché le aziende e i singoli consumatori aggiungono capacità di generazione di energia alle loro case e alle loro aziende.

Esistono differenze fondamentali tra l'energia tradizionale dei combustibili fossili e l'energia rinnovabile utilizzata nelle DER. L'energia eolica e solare si basa sul vento che soffia e sul sole che splende, mentre le risorse centralizzate non rinnovabili come il carbone possono essere bruciate ogni volta che è necessaria energia.

Le Ders sono rese possibili dallo stoccaggio di energia

Lo stoccaggio dell'energia è fondamentale nei sistemi di energia distribuita per separare il tempo di produzione di energia dal momento dell'utilizzo dell'energia. Utilizzando l'immagazzinamento di energia, i consumatori che implementano sistemi come l'energia solare sul tetto possono, ad esempio, generare energia quando è soleggiata e implementarla più tardi durante il picco della domanda di energia la sera.

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Di conseguenza, i sistemi di stoccaggio dell'energia svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere gli obiettivi di energia pulita, migliorando l'utilizzo efficiente delle risorse rinnovabili e migliorando al contempo l'affidabilità della rete e la stabilità dei prezzi.

Considerazioni importanti per l'implementazione dello stoccaggio di energia

L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili stima che il 90% dell’elettricità mondiale possa provenire da fonti rinnovabili entro il 2050. Ciò richiede un massiccio aumento della produzione di energia rinnovabile. Tuttavia, vi sono alcune considerazioni chiave da tenere a mente quando si implementa lo stoccaggio di energia:

Riduzione dell'ingombro: Dato lo spazio fisico limitato disponibile in varie applicazioni, come installazioni di reti, stazioni di ricarica per veicoli elettrici ed edifici commerciali e residenziali, è fondamentale ridurre l'ingombro dei sistemi di accumulo dell'energia. Ciò implica l'ottimizzazione della tecnologia e del design per massimizzare la capacità di storage con un ingombro fisico ridotto.

Supporto dell'infrastruttura: Gli impianti di immagazzinamento dell'energia richiedono un adeguato supporto dell'infrastruttura per alloggiare le batterie e i componenti associati. Ciò include considerazioni relative ai sistemi di raffreddamento, ai collegamenti elettrici e al supporto strutturale per migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza.

Scalabilità: La capacità di scalare i sistemi di immagazzinamento dell'energia in base alla domanda è fondamentale, soprattutto nelle applicazioni in cui è prevista una crescita, come le microgriglie e le stazioni di ricarica EV. I design modulari che consentono una facile espansione o replica della capacità di storage possono supportare efficacemente le esigenze future.

Conformità alle normative: La conformità agli standard normativi e alle linee guida relative alla sicurezza, all'impatto ambientale e all'interconnessione di rete è essenziale. La conferma che gli impianti di stoccaggio dell'energia soddisfino tutte le normative e gli standard pertinenti è fondamentale per una corretta implementazione.

Rapporto costi/benefici: Valutando il rapporto costo/efficacia complessiva delle soluzioni di stoccaggio dell'energia, un utente deve valutare i costi iniziali e le spese di manutenzione rispetto ai potenziali risparmi e/o alle nuove opportunità di business derivanti da una migliore gestione dell'energia. L'implementazione di sistemi che offrano un ritorno sugli investimenti favorevole per tutto il loro ciclo di vita è fondamentale per un'adozione diffusa.

Tecnologie a supporto di queste considerazioni

Coloro che desiderano implementare lo stoccaggio di energia nelle applicazioni di rete distribuita devono trovare le tecnologie giuste. Sebbene le esigenze possano variare a seconda della portata di un impianto e molti OEM venderanno sistemi completi, le prestazioni delle seguenti tecnologie influiranno sulle prestazioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia nel loro complesso.

Tecnologia di raffreddamento : Per mantenere le prestazioni e la sicurezza, le batterie devono essere raffreddate. Esiste un'ampia gamma di tecnologie di raffreddamento implementate nei sistemi di immagazzinamento dell'energia a seconda della densità di potenza di un particolare impianto. Per molti sistemi, l'aria condizionata è una buona soluzione. Il raffreddamento ad aria sta diventando più efficiente e molte aziende stanno valutando i refrigeranti che utilizzano per renderli più ecologici. Per installazioni di grandi dimensioni o applicazioni con una maggiore densità energetica, la tecnologia di raffreddamento a liquido, in cui le linee di liquido refrigerato trasportano il calore lontano dalle batterie a un refrigeratore, è l'opzione migliore grazie a efficienza ed efficacia superiori.

Conduttori flessibili come barre di distribuzione o trecce possono facilitare l'integrazione dei sistemi di immagazzinamento dell'energia in spazi ristretti riducendo al minimo i requisiti di raggio di curvatura. Queste soluzioni consentono un'installazione più semplice e un ingombro complessivo ridotto rispetto ai tradizionali sistemi di cavi e capicorda.

La tecnologia avanzata delle batterie è fondamentale per i sistemi di immagazzinamento dell'energia. Le batterie agli ioni di litio sono comunemente utilizzate grazie all'elevata densità energetica, alla scalabilità e alla durata relativamente lunga. La tecnologia al litio-ferro-fosfato ha fatto molta strada e contribuisce a ridurre il costo totale dell'energia (TCOE) per gli utenti che utilizzano l'immagazzinamento di energia.

Materiali avanzati: Lo sviluppo di materiali avanzati e la protezione ambientale, come materiali di rivestimento leggeri e durevoli, guarnizioni e design affidabili dei contenitori, rivestimenti termici dei cavi, materiali ignifughi e isolamento a bassa emissione di fumo e senza alogeni, contribuisce alla sicurezza, all'efficienza e alla durata dei sistemi di immagazzinamento dell'energia.

La domanda di stoccaggio di energia continuerà a crescere con l'aumento degli investimenti pubblici nelle infrastrutture a livello mondiale, le microreti diventano più comuni e i veicoli elettrici saranno ampiamente adottati.

Ridurre l'ingombro fornendo al contempo protezione ambientale affidabile, raffreddamento a liquido e distribuzione elettrica efficiente e messa a terra per i sistemi di immagazzinamento dell'energia sarà una sfida per i produttori di moduli batteria, le società elettriche, gli edifici commerciali e altri. Pensare a queste sfide e sviluppare tecnologie per affrontarle ora aiuterà le aziende di stoccaggio dell'energia a superare la concorrenza.

Le soluzioni nVent per l'immagazzinamento dell'energia semplificano la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione e l'installazione del sito, migliorando al contempo il TCOE. Le nostre soluzioni sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni e ambienti. Esplorate le nostre soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia: Immagazzinamento di energia | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni