Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
MTCA 4.0

nVent lance la nouvelle génération de châssis nVent SCHROFF MicroTCA.4

● Le nouveau châssis MTCA.4 atteint une bande passante de 128 Gbits par slot avec PCIe Gen 5
● Refroidissement optimisé : amélioration du refroidissement du panier de cartes arrière
● Évolutivité : nouvelle conception du gestionnaire de l'unité de refroidissement basée sur un régulateur à long cycle de vie
● Rétrocompatibilité : combinez les anciennes et nouvelles versions des châssis et unités de refroidissement

nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), un leader mondial en matière de solutions de connexion et de protection électriques, a annoncé le lancement de son premier châssis MTCA.4 conforme à la révision 3.0 de la norme MTCA.0 de base.

En septembre 2023, PICMG a publié la révision 3.0 de la spécification MTCA.0. Cette révision prend en charge PCI Express Gen 4 et 5, ainsi que 100GBASE-KR4 afin de multiplier par quatre les performances du système. Pour atteindre ces débits de données plus élevés, les connecteurs SMD et à montage par compression ont été évalués par le groupe de travail NextGen MTCA, et les résultats de la simulation ont été utilisés comme base pour adapter l'ensemble du canal de transmission de données à MicroTCA. Le canal de transmission a été divisé en parties logiques pour définir les limites des cartes et de la carte fond de panier afin de garantir que tous les châssis, MCH et AMC MTCA.0 Rév. 3.0 sont compatibles et fonctionnent dans un environnement PCI Express Gen4/5 ou 100 GbE.

Puisque ces commutateurs haut de gamme consomment plus d'énergie que leurs prédécesseurs, la puissance du MicroTCA Carrier Hub (MCH), où se trouve le commutateur, a été relevée de 80 W à 110 W. Pour éviter la surchauffe, la puissance des unités de refroidissement est également passée à 110 W. Un mécanisme logiciel permet de garantir la rétrocompatibilité entre les anciens MCH, modules d'alimentation et unités de refroidissement et les nouveaux.

Dans le module de transition arrière (RTM), le refroidissement de la nouvelle limite de puissance de 110 W est réalisé grâce à des ventilateurs puissants et une conception de refroidissement supérieure.

Le firmware de l'unité de refroidissement fonctionne conformément à la révision 3.0 de la spécification MicroTCA. Lors de la mise sous tension, la puissance nominale de 80 W est toujours valable. Si le module d'alimentation prend en charge 110 W par slot, l'unité de refroidissement s'ajustera en conséquence. Pour les modules d'alimentation prenant uniquement en charge 80 W ou si la communication IPMI est perdue, elle restera dans la plage de puissance de 80 W.

Le contrôleur Renesas H8S précédemment utilisé sur les châssis nVent SCHROFF MTCA.4 est désormais en fin de vie. C'est pourquoi nVent a introduit une nouvelle conception de gestionnaire d'unités de refroidissement basée sur le contrôleur STM32 de STMicroelectronics, qui inclut les fonctions supplémentaires décrites ci-dessus.

La bande passante de données la plus élevée

Pour obtenir la bande passante de données la plus élevée, la longueur de bande maximale doit être basée sur celle qui est définie selon MTCA.0 Rév. 3.0. Par conséquent, les slots MCH ont été déplacés de l'extérieur vers le milieu du panier de cartes.

17vh4b.png

Mise à niveau des matériaux

Le matériau du circuit imprimé a été remplacé par un matériau à faible perte, avec des connecteurs SMD pour de meilleures performances. Pour optimiser le routage, l'ordre physique des modules AMC a été modifié. Par le passé, les châssis nVent SCHROFF MTCA.4 respectaient un ordre physique à partir de 1, de gauche à droite. Désormais, cet ordre a été remplacé par : 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

À propos de nVent

nVent est un fournisseur international majeur de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de solutions de connexion et de protection électriques pour les systèmes à travers des marques leaders de l'industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide gamme de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE. En savoir plus à l'adresse www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.

PAGE PRODUIT