Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
COm Carrier System

Extension de la ligne de produit porteuse COM modulaire

STRAUBENHARDT – La carte porteuse COM modulaire nVent SCHROFF est basée sur la spécification du COM Express de type 6 et a été conçue pour utiliser des modules COM standardisés provenant de différents fabricants, de sorte que seules les interfaces et fonctions de porteuse doivent être modifiées pour réaliser une solution personnalisée. Grâce à sa modularité, la carte porteuse COM nVent SCHROFF offre un haut degré de flexibilité pour des applications très variées. En plus des interfaces conventionnelles telles que Gigabit Ethernet, USB 2.0
et 3.0, 5.1 HD audio, DVI-D et DisplayPort, d'autres interfaces RS-232 peuvent être connectées sur la face avant en utilisant des adaptateurs de câblage en option. La porteuse offre également des interfaces pour les cartes d'extension. nVent SCHROFF développe des modules complémentaires pour ces interfaces qui élargissent les fonctionnalités de la carte porteuse. Lorsqu'
elle est associée à un coffret nVent SCHROFF Interscale, y compris le refroidissement et l'alimentation électrique, et équipée d'un disque dur, etc., elle devient un système complet, adapté à l'application unique du client.

Grâce au développement continu de produits, de nouveaux modules complémentaires sont maintenant disponibles. En plus du module d'entrée d'alimentation qui comporte une entrée étendue de 12 à 24 V, il existe désormais un deuxième module plus économique avec une plage de tension limitée de 19 à 24 V. Le module d'entrée d'alimentation avec une plage de tension limitée est généralement suffisant si une alimentation externe est utilisée dans l'application. D'autant plus que le 24 V, couramment disponible dans les applications d'automatisation industrielle, est possible.

Le module Postcode est lui aussi un nouveau module complémentaire. Il est basé sur un écran à sept segments et est utilisé pour indiquer des erreurs pendant la procédure de démarrage si aucun autre écran n'est connecté. Cette fonction n'a délibérément pas été intégrée directement sur la porteuse, mais plutôt conçue comme un module indépendant. L'utilisateur doit simplement inclure cette fonction si besoin. Si cette fonctionnalité avait déjà été intégrée sur la porteuse, ce choix n'aurait pas été disponible.

Le troisième module complémentaire est un module LVDS qui est branché sur l'interface LVDS intégrée sur la porteuse pour la connexion des moniteurs TFT intégrés dans le coffret. Selon le fabricant, les moniteurs TFT mettent à disposition de nombreuses interfaces, car il n'existe pas de norme. Le module LVDS sert donc de prolongateur entre l'interface haute vitesse intégrée sur la porteuse et le moniteur TFT sélectionné. Le module LVDS disponible a été associé au brochage d'un fabricant en particulier. Si le client souhaite connecter le moniteur TFT d'un autre fabricant, seul le module LVDS devra être adapté.

Deux interfaces Gigabit Ethernet différentes sont souvent requises dans les environnements industriels. Cependant, dans la spécification de type 6, seule une interface Ethernet intégrée dans la carte porteuse COM est définie. nVent SCHROFF fournit cependant une deuxième interface Ethernet Gigabit comme module complémentaire. L'interface est connectée via la face arrière du coffret. Tous les nouveaux modules complémentaires sont disponibles immédiatement. nVent SCHROFF poursuivra progressivement le développement d'autres modules complémentaires orientés vers les exigences des clients et du marché d'aujourd'hui et de demain.