Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Le solaire en tête de l'expansion des énergies renouvelables en 2023

Solar Panels Solutions
ARTICLE DE PRESSE
Le solaire en tête de l'expansion des énergies renouvelables en 2023

Le monde devient de plus en plus durable et électrifié. Dans ce contexte, la croissance des énergies renouvelables est en plein essor. En 2023, le monde a enregistré une forte augmentation des énergies renouvelables, principalement grâce à la nouvelle capacité de production d'énergie solaire, qui tend à devenir la principale source d'énergie mondiale. Les solutions nVent soutiennent la production d'énergie renouvelable ainsi que les systèmes de stockage d'énergie associés grâce à une large gamme de solutions.

Les énergies renouvelables sont en plein essor

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les capacités mondiales en énergies renouvelables ont explosé en 2023, atteignant des niveaux supérieurs de près de 50 % à ceux de 2022. L'organisation a attribué cette expansion principalement à la croissance de la capacité éolienne et solaire. Elle s'attend à ce que ces deux sources d'énergie renouvelable représentent 96 % de l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années.

solar-panels.webp


Les énergies renouvelables se développent rapidement car elles constituent un bon investissement. Les coûts de production d'énergie éolienne et solaire sont généralement inférieurs à ceux de toutes les autres sources d'énergie, qu'il s'agisse des combustibles fossiles ou des alternatives propres. Développer l'énergie solaire est l'un des moyens les plus économiques de développer la production d'énergie de tout type, et la demande en électricité continuera de croître à mesure que l'électrification se poursuivra dans le monde entier.

La croissance des énergies renouvelables a également été soutenue par les gouvernements du monde entier dans le cadre de l'effort mondial visant à réduire les émissions de carbone. Dans un entretien avec le LA Times, Abigail Ross Hopper, présidente de la Solar Energy Industries Association, explique qu'elle a constaté que la loi sur la réduction de l'inflation stimulait les investissements dans le solaire, soulignant l'annonce de la création de plus de 60 nouvelles usines de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis l'année dernière.

Bien que l'inflation, les taux d'intérêt élevés et la disponibilité des matières premières continuent de constituer des défis pour le développement des énergies renouvelables, ce secteur prometteur devrait connaître une accélération en 2024. Les innovations dans le domaine des cellules solaires augmentent l'efficacité de la production solaire chaque année, ce qui aidera les services publics à répondre à la demande croissante en énergie.

Le stockage de l'énergie se développe parallèlement aux énergies renouvelables. Les technologies de production d'énergie qui dépendent de certaines conditions environnementales pour produire de l'énergie (comme l'énergie éolienne et solaire, qui ne peuvent produire de l'énergie que lorsqu'il y a du vent ou du soleil) ont besoin d'un système de stockage d'énergie pour fournir de l'énergie aux clients lorsqu'ils en ont besoin. L'Agence américaine d'information sur l'énergie prévoit que la capacité de stockage par batterie aux États-Unis devrait presque doubler en 2024 si les systèmes de stockage d'énergie actuellement prévus sont mis en service dans les délais prévus.

Solutions nVent pour un monde renouvelable

La demande croissante en énergies renouvelables et en stockage d'énergie par batterie ouvrira de nouvelles perspectives pour nVent. nVent propose une gamme de solutions d'énergie renouvelable conçues pour connecter et protéger les systèmes qui produisent de l'énergie à partir de sources renouvelables telles que l'éolien et le solaire. Ces solutions comprennent des armoires durables pour les équipements et les commandes sensibles, des connexions d'alimentation et des protections contre les surtensions pour les équipements électriques, ainsi que la technologie de traçage thermique pour une protection efficace contre le gel et pour le maintien de la température.

nVent fournit également des solutions pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie, y compris les systèmes de refroidissement par liquide, la détection de fuites, les armoires, les connexions électriques, la distribution d'alimentation, les dispositifs de protection contre les surtensions, la protection contre la foudre, etc. Avec une large gamme de solutions, nVent se concentre sur la fourniture de solutions système ainsi que sur l'assistance à la conception, à l'ingénierie et à l'installation pour aider ses clients à répondre à leurs besoins en matière de stockage d'énergie par batterie.

Pour le stockage d'énergie par batterie et les énergies renouvelables, nos solutions sont conçues pour améliorer l'efficacité énergétique, renforcer la résilience des systèmes critiques, réduire les coûts de main-d'œuvre lors de la conception et de l'installation, améliorer l'utilisation, réduire le coût total de possession, améliorer la sécurité et prolonger la durée de vie des systèmes critiques.

RESSOURCES

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques innovantes.

RESSOURCES

Actualités et informations

Voir toutes les actualités

RESSOURCES

Témoignages des clients

Voir tous les témoignages