Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Protéger le monde virtuel contre les perturbations coûteuses

nVent Mission Critical Energy Panel
Témoignage de client
Simplifier les solutions d'alimentation de secours

Hanley Energy a été chargé de livrer 12 grands patins à un client (datacenter), en collaboration avec Logstrup Ireland et DAVENHAM switchgear.

Nous contacter

Soutenir les datacenters avec une protection capitale contre les temps d'arrêt et les pannes

À mesure que le monde devient plus électrique, les datacenters doivent intensifier leurs opérations pour répondre à la demande de services Internet et de services en nuage fiables. Lorsque les consommateurs veulent utiliser Internet pour s'informer, naviguer sur les médias sociaux ou acheter des biens et des services, ils s'attendent à ce que les sites qu'ils visitent et les applications qu'ils utilisent soient fonctionnels. Les datacenters fournissent cette fonctionnalité et doivent de ce fait toujours être fonctionnels.

Comme d'autres entreprises, les datacenters comptent sur l'énergie issue des réseaux électriques locaux pour alimenter leurs activités, mais ils doivent disposer d'un plan de secours au cas où l'énergie du réseau est perturbée. Par ailleurs, ce plan de secours doit être en mesure de s'activer exactement au moment où surgit une perturbation afin de garantir un service ininterrompu. L'alimentation par batterie est un élément important qui assure la protection capitale des datacenters contre les pannes et les perturbations.


Un secours capital

Hanley Energy a été chargé de livrer 12 grands patins à un client (datacenter), en collaboration avec Logstrup Ireland et DAVENHAM switchgear. Les patins sont de grands cadres métalliques qui, dans le cas présent, assurent une alimentation sans interruption (ASI) et l'alimentation des tableaux de distribution pour l'installation. Ils font environ huit mètres de long, deux mètres de large et peuvent contenir deux mégawatts d'énergie.

Outre le fait qu'ils maintiennent l'ASI et les tableaux de distribution en place, les patins d'Hanley Energy doivent connecter les composants installés les uns aux autres afin qu'ils puissent fonctionner comme un seul système. Dès lors que le patin est connecté au réseau électrique, il recharge l'ASI sur les patins et alimente l'installation. Lorsque l'énergie du réseau subit des perturbations, les tableaux de distribution du patin tirent automatiquement leur énergie de l'ASI afin que le datacenter puisse continuer à fonctionner sans interruption.

Hanley Energy a préfabriqué les patins, c'est-à-dire qu'elle a construit chaque structure dans son intégralité sur son site avant de la livrer au client. Cela s'avère plus pratique pour le client final, car il n'aura pas besoin d'effectuer un montage sur site. Les patins personnalisés des clients d'Hanley Energy étaient anormalement proches du sol. C'est pour cette raison qu'Hanley Energy s'est rapidement rendu compte que les câbles qu'elle utilisait habituellement pour établir des connexions entre les composants ne tiendraient pas sous les patins. Hanley avait besoin de 56 connexions différentes pour cette conception, toutes spécialement calibrées pour garantir un service d'alimentation sans interruption.

Hanley Energy avait besoin d'une solution à même d'offrir des options de conception flexible sans toutefois diminuer la capacité de transport du courant fourni par les câbles. Elle avait également besoin d'une solution qu'il serait possible d'installer dans les brefs délais. Logstrup Ireland a conseillé à Hanley Energy d'essayer les produits nVent ERIFLEX. Hanley Energy a pu se rendre compte que nVent ERIFLEX Flexibar Advanced était la solution idéale pour résoudre son problème d'espace.


Le bon ajustement

Flexibar Advanced est constituée de plusieurs couches de cuivre mince. Elle peut de ce fait s'adapter aux petits espaces et se plier dans les coins serrés sans sacrifier la capacité du courant. L'isolation de Flexibar Advanced comprend des matériaux de haute température, à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuges, exigés par le client d'Hanley Energy pour la sécurité des employés et la protection du datacenter. En outre, la personnalisation de Flexibar Advanced a réduit le nombre de points chauds dans le système de distribution d'énergie du patin, rendant ainsi l'ensemble du système plus sûr tout en améliorant le côté esthétique du patin étant donné que les connexions sont bien rangées et cachées.

Les ingénieurs nVent ont travaillé avec Hanley Energy sur le plan de conception des patins et ont conçu toutes les connexions avec Flexibar. nVent a fourni des longueurs personnalisées, jusqu'à 10 mètres de long, de Flexibar Advanced sur la base des connexions de conception. nVent a également formé les ingénieurs d'Hanley Energy et leur a fourni des outils afin qu'ils puissent être capables de tout connecter sur le site.

Flexibar Advanced a offert la flexibilité de conception dont Hanley Energy avait besoin, et le résultat final était bien plus équilibré que la solution de câble originale. De plus, nVent a pu apporter son aide pour que ce projet soit réalisé au plus vite. Du début à la fin, en passant par la conception d'une solution, la fabrication d'un produit sur mesure et la livraison du produit à installer sur le site d'Hanley Energy, le projet n'a pris que huit semaines. Parmi tous ces patins, nVent a fabriqué 360 pièces de longueurs personnalisées de Flexibar pour Hanley Energy.

« Avec la solution nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en place, nos patins sont en mesure de remplir leur fonction principale, permettant une connectivité continue pour des datacenters importants », a déclaré M. Aidan Fee, chef de projet d'Hanley Energy.

Avec des datacenters pleinement opérationnels et soutenus par nVent, les clients d'Hanley Energy peuvent avoir l'assurance que leurs activités peuvent se poursuivre sans interruption et que, chaque jour, les gens peuvent compter sur l'accès aux sites Web et aux applications alimentés par le datacenter.

Ressources supplémentaires

RESSOURCES

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques innovantes.

RESSOURCES

Actualités et informations

Voir toutes les actualités

RESSOURCES

Témoignages des clients

Voir tous les témoignages