Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

La modernisation des métros va de pair avec l'avenir des transports

La modernisation des métros va de pair avec l'avenir des transports
Témoignage des clients
La modernisation des métros va de pair avec l'avenir des transports

Les opérateurs de réseaux de métro modernisent leurs opérations

Contactez-nous

Les systèmes de métro jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des villes modernes, aidant les gens à se rendre au travail, à rendre visite à leur famille et à mener une vie sociale active. De nombreux réseaux de métro urbain en Europe ont été conçus il y a de nombreuses années. Alors que les trains eux-mêmes sont conçus pour durer des décennies, leurs systèmes embarqués doivent être régulièrement mis à jour. L'électrification de tous les domaines a fait naître le besoin d'équipements innovants permettant des fonctionnalités modernes telles que la surveillance précise de l'emplacement et l'amélioration des systèmes embarqués.

Ces équipements doivent rester sûrs et opérationnels. Ils sont protégés par des armoires qui contribuent à assurer la sécurité contre les risques naturels et artificiels. nVent fabrique des armoires pour les applications ferroviaires embarquées qui assurent une protection indispensable de ces systèmes essentiels et répondent à des normes de sécurité rigoureuses.

À quoi ressemble une signalisation ferroviaire modernisée ?

La sécurité est primordiale dans l'exploitation d'un système de métro. Les opérateurs du système doivent notamment veiller à ce que les trains restent à une distance sécuritaire les uns des autres. Cela leur donne le temps de s'arrêter et d'éviter les collisions potentielles. Pendant des décennies, les opérateurs du métro ont utilisé un système de blocs fixes pour suivre les trains. Avec la signalisation par blocs fixes, les réseaux de métro sont divisés en blocs, et chaque bloc ne peut être occupé que par un seul train. Les signaux sur les voies indiquent si un bloc de voies est disponible pour qu'un train s'y engage.

Les systèmes modernes de contrôle des trains basés sur les communications permettent aux métros d'utiliser un concept de bloc mobile, utilisant la technologie numérique à la place des signaux analogiques pour suivre la position des trains. Cela permet de maintenir une distance tampon dynamique et sécuritaire entre chaque train en fonction de la vitesse actuelle et des schémas de freinage, ce qui permet de réduire les intervalles entre les trains de trois minutes à moins d'une minute.

Les systèmes de blocs mobiles sont essentiels pour la sécurité et l'évolutivité des systèmes de métro. Par conséquent, l'amélioration de la connectivité est un objectif clé de nombreux projets de modernisation des transports en commun. Lorsque les opérateurs de métro peuvent suivre et communiquer avec chaque train d'un système en temps réel, ils peuvent réduire en toute sécurité les temps d'attente entre les trains. La capacité de l'ensemble du système s'en trouve renforcée. La connectivité accrue offre également un niveau de sécurité supplémentaire, car les centres de contrôle peuvent surveiller les mouvements inattendus des trains au lieu de compter sur les opérateurs individuels pour suivre les systèmes de signalisation et signaler les circonstances inattendues.

Protection capitale des équipements essentiels

Pour surveiller efficacement les systèmes de métro, les trains doivent être équipés de matériel de communication sensible. L'endommagement de cet équipement pourrait entraîner l'arrêt de l'ensemble du système de métro, car les opérateurs ne pourraient plus voir la position des trains ni communiquer avec eux.

Pour fonctionner dans des environnements mobiles, les systèmes électroniques nécessitent une construction physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements difficiles. Les armoires, coffrets et bacs à cartes nVent sont conçus pour protéger l'électronique qu'ils abritent avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs et aux vibrations. Grâce à la protection fiable de ces systèmes électroniques par nVent, les opérateurs de métro peuvent se concentrer sur la manière de servir au mieux leurs clients au lieu de s'inquiéter de la continuité du fonctionnement d'équipements essentiels.

Les systèmes connectés sont l'avenir du secteur ferroviaire

Outre les systèmes de localisation, l'amélioration des systèmes embarqués dans les trains peut faciliter la mise en œuvre de fonctions plus avancées, telles que le Wi-Fi à haut débit pour les passagers. De meilleurs systèmes d'information pour les passagers peuvent également aider les gens à mieux planifier leurs déplacements. Un réseau 4G LTE ou 5G peut fournir la bande passante nécessaire aux systèmes critiques et aux besoins en infodivertissement.

De nombreux systèmes de métro deviennent déjà complètement autonomes, ce qui signifie que tous les trains sont contrôlés à partir d'un point central sans nécessiter un opérateur à bord. Le marché de la technologie des trains autonomes devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années. À mesure que l'industrie évolue vers un fonctionnement autonome, les ingénieurs doivent protéger les équipements contre les risques inhérents tels que la chaleur et les interférences électromagnétiques.

nVent dispose de solutions pour protéger les équipements importants et assurer la sécurité des personnes, et sera un acteur essentiel de cet avenir autonome. Alors que le monde continue de s'électrifier, la nécessité de protéger les systèmes électriques - et les personnes qui y travaillent - ne cessera de croître.

Ressources


 

À propos de nVent

En savoir plus

Armoires d'extérieur pour voies ferrées

En savoir plus
City-Mission-Critical-Hub

Davantage d'histoires de missions capitales

En savoir plus