Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Technologien, die das Wachstum im Bereich der Energiespeicherung unterstützen

Technologies Supporting Growth in Energy Storage Hero
NEWSARTIKEL
Technologien, die das Wachstum im Bereich der Energiespeicherung unterstützen

Wer Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in dezentralen Netzanwendungen implementieren möchte, muss die richtigen Technologien finden. Obwohl die Anforderungen je nach Größe einer Installation unterschiedlich sein können und viele Hersteller von Energiespeicherlösungen komplette Systeme verkaufen, beeinflusst die Leistung der folgenden Technologien die Leistung von Energiespeichersystemen als Ganzes.

Um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Batterien gekühlt werden. Je nach Leistungsdichte der jeweiligen Installation werden in Energiespeichersystemen zahlreiche Kühltechnologien eingesetzt. Klimaanlagen sind für viele Systeme eine gute Lösung. Die Luftkühlung wird effizienter, und viele Unternehmen versuchen, die verwendeten Kältemittel umweltfreundlicher zu machen. Bei Anlagen mit höherer Energiedichte ist die Flüssigkeitskühlung aufgrund der höheren Effizienz und Effektivität häufig eine bessere Option.

Flüssigkeitskühlung ist ein breites Spektrum an Technologien, das von der Rechenzentrumsbranche entwickelt wurde, aber auch in der Energiespeicherung von großem Nutzen ist. In Rechenzentrumsanwendungen reicht sie von der Verwendung von gekühlten Flüssigkeitsleitungen über die Unterstützung einer Luftkühlung bis hin zum vollständigen Eintauchen von Geräten in nichtleitende Flüssigkeit. Flüssigkeitskühlung ist eine effektive Kühltechnik, da Flüssigkeit eine viel höhere Wärmeübertragungskapazität bietet als Luft. Sie kann auch näher an die Wärmequelle gepumpt werden, wo sie Wärme am Punkt der Erzeugung aufnimmt und vom System wegleitet. So kann Flüssigkeitskühlung die Energieeffizienz erhöhen, Wärmelasten effektiv managen, Energiekosten reduzieren und zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen.

Technologies-Supporting-Growth-in-Energy-Storage-Story-Image.jpg

Die Flüssigkeitskühlung in BESS-Anwendungen funktioniert, indem ein Kühler die gekühlte Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das System pumpt. Die präzise Steuerung passt die Flüssigkeitstemperatur und die Durchflussraten an, um die Effizienz zu maximieren. Heiße oder kalte Flüssigkeit wird durch Schläuche und Verteilereinheiten zu Batterie-Racks gepumpt. Die Flüssigkeit wird dann durch Kühlleitungen zu jeder einzelnen Batterie und zurück zum Kühler gepumpt, wo sie gekühlt und erneut dem Kreislauf zugeführt wird. Das gesamte System ist ein vollständig geschlossener Kreislauf, sodass das Risiko von Leckagen oder Flüssigkeitskontakt mit der elektrischen Infrastruktur minimiert wird. Um das Risiko von Leckagen zu reduzieren, sind zuverlässige Systeme jedoch ein Muss.

Ebenso wie Manager von Rechenzentren die Verwendung von Strom für Rechenleistung anstelle von Kühlinfrastruktur priorisieren möchten, möchten BESS-Hersteller die Energiegesamtkosten (TCOE) senken. Diese stellen die Kosten für die Installation einer Energiespeicheranlage einschließlich der unterstützenden Infrastruktur dar. Durch die Erhöhung der Kühlleistung von Energiespeichersystemen durch Flüssigkeitskühlung können Batteriemodulhersteller energiedichtere Batterien näher zusammenbringen und die Leistung ihrer Anlagen ohne signifikante Kostensteigerungen für die Kühlung erhöhen.

Flexible Leiter

Auch wenn die Batterien entsprechend gekühlt werden, müssen sie miteinander und mit den jeweiligen Anwendungen verbunden werden, die sie mit Strom versorgen. Herkömmliche Kabellösungen sind zwar für einige Anwendungen geeignet, können jedoch schwierig zu verwenden sein, wenn die Reduzierung des Platzbedarfs Vordergrund steht, da sie oft keinen sicheren Biegeradius haben, um enge Kurven in kleinen Räumen zu bewältigen. In diesen Fällen bieten flexible Leiter wie flexible Stromschienen oder Geflechte aufgrund ihres geringeren Querschnitts und der minimalen Anforderungen an den Biegeradius mehr Konstruktionsoptionen. Diese Stromschienen können auch vorgefertigt werden, um Zeit und Arbeit vor Ort zu sparen.

Fortschrittliche Akkutechnologie und Materialien

Die Entwicklung von modernen Materialien und Umweltschutzmaßnahmen, wie z. B. leichte und langlebige Gehäusematerialien, zuverlässige Dichtungs- und Gehäusedesigns, thermische Kabelbeschichtungen, feuerbeständige Materialien und raucharme, halogenfreie Isolierung, trägt zur Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Batterie-Energiespeichersystemen bei. Die Entwicklung der Batterietechnologie selbst ist neben der Technologie, die sie unterstützt, von grundlegender Bedeutung für diese Systeme. Aufgrund ihrer hohen Energiedichte, Skalierbarkeit und relativ langen Lebensdauer werden häufig Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Die Lithium-Eisenphosphat-Technologie ist weit entwickelt und trägt dazu bei, die Energiegesamtkosten (TCOE) für Nutzer von Energiespeichern zu senken.

Die Nachfrage nach Energiespeichern wird weiter steigen, da die staatlichen Investitionen in entsprechende Infrastruktur weltweit zunehmen und Mikronetze immer häufiger zum Einsatz kommen. Rechenzentren sind so konzipiert, dass sie den Ausbau der künstlichen Intelligenz unterstützen, und die Zahl der Elektrofahrzeuge auf der Straße nimmt immer weiter zu. Die Reduzierung des Platzbedarfs eines Energiespeichersystems bei gleichzeitiger Gewährleistung von zuverlässigem Umweltschutz, Flüssigkeitskühlung und effizienter elektrischer Verteilung und Erdung wird eine Herausforderung für Batteriemodulhersteller, Energieunternehmen, Geschäftsgebäude und andere darstellen. Indem Energiespeicherunternehmen sich jetzt schon mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen und die dafür erforderlichen Technologien entwickeln, können sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Die Energiespeicherlösungen von nVent vereinfachen Design, Beschaffung, Fertigung und die Installation vor Ort und verbessern gleichzeitig die energetischen Gesamtbetriebskosten. Unsere Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Entdecken Sie unsere Energiespeicherlösungen: Energiespeicher | nVent ENERGIEVERSORGER

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigerer und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So erfahren Sie von unserem Engagement für Innovation und von unserem gesellschaftlichen Engagement in der Branche der Systeme für Verbinden und Schützen in der Elektrotechnik.

Mehr erfahren