Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
Sustainable Hot Water Solutions

So fördert HWAT die Nachhaltigkeit in gewerblichen Gebäuden sowie die Sicherheit und den Komfort für die Nutzer:innen

Es folgt ein Interview mit Bob Silva. Bob ist Marketingmanager für das nVent Wärmemanagement und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Vertrieb, Produktmanagement und Marketing für elektrische Begleitheizungsprodukte.

Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Was ist HWAT?

HWAT steht für „Hot Water Temperature Maintenance“ und beschreibt die Aufrechterhaltung der Warmwassertemperatur. Es ist eine technische Lösung zur Schaffung eines unidirektionalen Warmwasserversorgungssystems, das Effizienz, Sicherheit und Wassereinsparungen für die Kundschaft ermöglicht. HWAT-Systeme werden in Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Wohngebäuden sowie in Hotels, Büros, Krankenhäusern, Schulen und anderen gewerblichen und institutionellen Gebäuden eingesetzt.

Ein HWAT-System besteht aus Sensoren am Standort der Warmwasserbereitung, einer elektronischen Steuerung für die Wassertemperatur sowie selbstregulierenden Heizbändern und Dämmung an den Wasserleitungen, die die Warmwassertemperatur bis zu den Entnahmestellen aufrechterhalten. Dieses System liefert sofort heißes Wasser, sobald die Bewohner des Gebäudes den Wasserhahn aufdrehen. Dadurch wird die Verschwendung von Kaltwasser beim Warten auf das Heißwasser nahezu vollständig vermieden.

Inwiefern sorgen HWAT-Systeme für Nachhaltigkeit bei der Warmwasserverteilung?

Herkömmliche Warmwassersysteme wälzen das Wasser durch einen Kreislauf um. Das nicht verwendete Wasser wird zum Warmwasserbereiter zurückgeführt und wieder erhitzt, damit es für den Bedarf der Bewohner heiß genug bleibt. Bei Umwälzsystemen muss die Temperatur des Warmwasserbereiters mindestens fünf Grad über der gewünschten Temperatur am Wasserhahn liegen, da das Wasser beim Umwälzen durch die Leitungen Wärme verliert. Diese Überhitzung verschwendet Energie. HWAT-Systeme halten die Wassertemperatur im gesamten System ohne Umwälzung konstant. Durch den Wegfall von Umwälzkreisläufen werden auch Baumaterialien eingespart.

Eine wichtige Komponente des HWAT-Systems ist der HWAT-Regler. Neben der flexiblen Temperaturregelung sorgt der Regler für Energieeinsparungen, indem er intelligent nur den Strom abruft, der zur Aufrechterhaltung der Temperaturen erforderlich ist. Selbstregulierende Heizbänder sind von Natur aus effizient, da sie keinen Strom führen, wenn die Bandtemperatur einen bestimmten Punkt erreicht. Die Kabel werden also nicht eingeschaltet und verbrauchen keine Energie, wenn sie nicht benötigt werden.

Welche zusätzlichen Vorteile bieten HWAT-Systeme den Bewohnern?

Neben Energieeinsparungen erleichtern HWAT-Systeme die Subzählung, da das System unidirektional arbeitet. Dadurch können Einzelpersonen ihren individuellen Wasserverbrauch leichter verfolgen und beeinflussen. HWAT-Temperaturregelsysteme können die für das Legionellen-Risikomanagement erforderlichen Temperaturen effektiv aufrechterhalten. Weitere Informationen zur Auslegung, Installation, Betrieb, Wartung und Verwaltung Ihrer Gebäudewassersysteme zur Minimierung des Risikos einer Legionelleninfektion finden Sie in ASHRAE 188-2018 und CIBSE TM13: 2013.

Neben der Nachhaltigkeit, Effizienz und Sicherheit, die für die Implementierung von HWAT sprechen, sind diese Systeme auch einfach praktisch. Wer möchte nicht sofort warmes Wasser haben? Wer nicht warten muss, bis das Waschbecken oder die Dusche warm geworden ist, spart nicht nur Wasser, sondern sorgt auch für ein positiveres Alltagserlebnis.

Was zeichnet die HWAT-Systeme von nVent im Vergleich zu den Alternativen aus?

Wir sind führend in der selbstregelnden Heiztechnologie. Wir haben die erste kommerziell erhältliche selbstregelnde Begleitheizung patentiert und hergestellt und verfügen über langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Darüber hinaus wird unsere Überwachungs- und Steuerungstechnologie überall von der Produktion sauberer Brennstoffe bis hin zum Eisabschmelzen eingesetzt. Unsere Erfahrung mit den Basistechnologien, aus denen diese Systeme bestehen, ist entscheidend, um unsere Kundschaft hinsichtlich der besten Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen beraten zu können. Dank unserer Fachkompetenz und unserem breiten Portfolio sind unsere Lösungen einfach zu spezifizieren, sicher und äußerst zuverlässig. Unsere Heizkabel, Komponenten und Steuerungen sind als System konzipiert und zertifiziert, um die Installation und Leistung zu optimieren.