Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen: Lösungen für häufige Herausforderungen

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
NEWSARTIKEL
Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen: Lösungen für häufige Herausforderungen

Elektrofahrzeuge sind beliebter und gängiger denn je. Durch diesen Wandel können Elektrifizierungsprojekte für Fuhrparks viele Vorteile bringen, sowohl finanziell als auch beim Umweltschutz. Je nach Art des Geschäfts nutzen Unternehmen Elektrofahrzeuge für Servicetermine, Lieferungen auf der letzten Meile oder Geschäftsreisen. Damit sparen sie Geld und haben einen positiven Einfluss auf die Umwelt.

Die Vorteile der Flottenelektrifizierung können jedoch nur dann wirksam genutzt werden, wenn die entsprechende Infrastruktur zur Unterstützung der Flotten vorhanden ist. Dazu gehört die Frage, wo Strom bezogen werden kann und wie sichergestellt wird, dass Systeme angemessen vor Ausfallrisiken geschützt sind. Jede Situation ist anders. Es ist wichtig, dass jeder, der sich mit der Elektrifizierung auseinandersetzt, das spezifische Geschäftsumfeld für sein Unternehmen untersucht und besondere Faktoren wie Standort, Verfügbarkeit von Energie und Bereitschaft zu Investitionen in E-Mobilitätstechnologie bedenkt.

Bessere Technologie für höhere Renditen

Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ist. Zum einen wird die Technologie von Elektrofahrzeugen und Batterien immer besser. In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien gesunken, und sie werden voraussichtlich weiter sinken. Dies bietet Chancen für Unternehmen, mehr Batterietechnologien in ihre Installationen zu integrieren und die Batterietechnologie in den Fahrzeugen selbst zu verbessern. Moderne Elektrofahrzeuge eignen sich dank großer Reichweite, schnellem Laden und großer Akzeptanz bei den Verbrauchern hervorragend für den Einsatz in Fahrzeugflotten. Elektrofahrzeuge werden bleiben –die National Electrical Manufacturing Association (NEMA) geht davon aus, dass es bis 2035 55 Millionen leichte Elektrofahrzeuge auf den Straßen geben wird.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

Außerdem verbessert die zunehmende Verfügbarkeit öffentlicher Ladeinfrastrukturen die Gegebenheiten für Elektrofahrzeugflotten. Auch wenn die Fahrzeuge eines Fuhrparks in erster Linie in den Fuhrparkdepots aufgeladen werden sollten, kann die öffentliche Ladeinfrastruktur eine Ergänzung darstellen und die Reichweite der elektrifizierten Flotten erweitern, sodass Fahrzeuge für größere Entfernungen genutzt werden können. Mit der wachsenden EV-Ladeinfrastruktur können Fahrzeugflotten die eigene Ladeinfrastruktur so durch Nutzung öffentlicher Lademöglichkeiten erweitern.

Herausforderungen bei der Elektrifizierung

Die Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen ist eine Investition, und die mit dem Bau von Ladeinfrastruktur verbundenen Kosten können hoch sein, auch wenn die Preise von Elektrofahrzeugen weiter sinken. Die langfristigen finanziellen Vorteile der Elektrifizierung des Fuhrparks lassen sich durch die Einrichtung von Mikronetzen am Standort, die auch erneuerbare Energien zum Aufladen des Fuhrparks nutzen, drastisch verbessern. Die Elektrifizierung von Fuhrparks kann auch ohne erneuerbare Energien vor Ort funktionieren, aber die Erzeugung von Strom zur Unterstützung Ihres Fuhrparks führt zu Kosteneinsparungen, die sich mit der Zeit summieren.

Die andere große Herausforderung bei der Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen ist eigentlich weniger ein Hindernis, sondern eher ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden sollte. Ein gradueller Ausbau des elektrischen Fuhrparks ist sicherlich der beste Ansatz für die Einführung von Elektrofahrzeugen, aber dabei ist langfristiges Denken entscheidend. Unternehmen können mit einigen Fahrzeugen und einer Ladestation beginnen, müssen aber auch ihr potenzielles Wachstum im Blick haben, wenn sie die Infrastruktur erweitern. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass Ladestationen auf einem Teil des Grundstücks stehen, wo die Kabel unter Rasenflächen statt unter einem Parkplatz verlegt werden können, damit bei eventuellen Grabungsarbeiten kein Beton durchbrochen werden muss. Legen Sie den Grundstein für die EV-Infrastruktur mit mehr Kabeln und Leitungen, als Sie für Ihr Projekt benötigen, um Wachstum mitzudenken. Fuhrpark-, Anlagen- und IT-Manager müssen zudem alle auf demselben Stand sein, damit die Planung ohne Verwirrung ablaufen kann. Es kann sehr vorteilhaft sein, wenn eine Person die Bauarbeiten koordiniert und die Genehmigungen überwacht und so einen Überblick über die gesamte Operation behalten kann. Wo möglich, versuchen Sie, die Anzahl der verschiedenen Fachkräfte auf der Baustelle eher zu begrenzen, um die Expertise zu bündeln und zu bewahren.

Eine zentrale Person kann auch dabei helfen, die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien für Elektrofahrzeuge im Auge zu behalten. Abhängig von der geografischen Lage stehen unterschiedliche Anreize und staatliche Unterstützung zur Verfügung. Projektmanager müssen sich bei der Planung von Projekten über die lokalen Vorschriften und Anforderungen informieren, um sicherzustellen, dass ihre Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.

Mikronetze sind entscheidend

Energiespeicherung ist für die Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen bei der Nutzung erneuerbarer Energien unerlässlich, da sie die Energieerzeugung von der Nutzung abkoppelt. Erneuerbare Energien aus Quellen wie der Sonne sind nicht ständig direkt verfügbar, aber Fuhrparkfahrzeuge müssen jederzeit aufgeladen werden können. Energiespeicher und Mikronetze für erneuerbare Energien überbrücken diese Lücke. Die Bereitstellung von erneuerbaren Energien und Energiespeichern an Fuhrparkstandorten kann auch andere Vorteile abseits des Aufladens von Fahrzeugen bieten. Wenn Fahrzeuge nicht im Einsatz sind oder nicht aufgeladen werden müssen, können Unternehmen überschüssige Energie gewinnbringend in das Stromnetz einspeisen.

Doch selbst ohne die Integration erneuerbarer Energien in die Ladeinfrastruktur des Fuhrparks können Energiespeicher durch Lastspitzenkappung und Ladeoptimierung die finanzielle Effizienz elektrischer Fuhrparks verbessern. Elektrifizierte Fuhrparks können Energiespeicheranlagen nutzen, um Energiekosten zu senken, indem sie bei hohen Netzstrompreisen gespeicherten Strom verwenden und Energiespeichereinheiten wieder aufladen, wenn der Netzstrompreis niedriger ist. Solche intelligenten Ladeinfrastrukturen machen es Unternehmen leichter, sich für die Investition in Elektrofahrzeugflotten zu entscheiden, und sie können helfen, Kosten zu sparen. Sie tragen zudem zu einem zuverlässigeren und robusteren Stromnetz bei, indem sie die Nachfrage in Zeiten reduzieren, in denen die übrigen Benutzer im Netz viel Strom benötigen. Energiespeicher erhöhen auch die Energieresilienz von Fahrzeugflotten bei Ausfällen oder extremen Witterungsbedingungen. Aus diesen Gründen wird die an das US-amerikanische Stromnetz angeschlossene Speicherkapazität in den nächsten 15 Jahren laut NEMA um 1100 % ansteigen.

Sicherheit und Zuverlässigkeit über die Ladestation hinaus

Wenn mehr elektrische Technologien in Gebäude- und Anlageninfrastruktur integriert werden, ist es äußerst wichtig, dass die Systeme angemessen geschützt und geerdet sind. Strom fließt immer durch den Pfad mit der geringsten Impedanz, und selbst die am besten konzipierten elektrischen Systeme können durch Fehlerströme aufgrund von Blitzschlag, Gerätefehlfunktionen oder Überspannungen von Stromquellen gefährdet sein. Gute Erdungs- und Potentialausgleichssysteme berücksichtigen die Bodenbeschaffenheit, die jahreszeitlichen Bedingungen und andere einzigartige Standortunterschiede. Dies erhöht die Sicherheit von Personen, die mit und in der Nähe von EV-Ladeinfrastruktur arbeiten.

Gehäuse spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Ausfallsicherheit der Ladeinfrastruktur, indem sie empfindliche elektrische Komponenten schützen und sie unter verschiedenen Bedingungen betriebsbereit halten, was die Resilienz der Ladeinfrastruktur erhöht. Gehäuse schützen die Geräte vor Umwelteinflüssen wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Gehäuse erhöhen außerdem die Sicherheit, indem sie versehentlichen Kontakt mit stromführenden elektrischen Teilen verhindern und bieten darüber hinaus physische Sicherheit gegen Vandalismus und Diebstahl.

Gehäuse mit fortschrittlichen Wärmemanagementsystemen, wie z. B. Flüssigkeitskühlung, tragen zudem zum Wärmemanagement von Hochleistungskomponenten bei, verhindern eine Überhitzung und gewährleisten einen effizienten Betrieb. Die Einhaltung von Branchenstandards und Vorschriften ist ein wichtiger Aspekt, da zertifizierte Gehäuse die rechtlichen und versicherungstechnischen Anforderungen erfüllen und zum sicheren Betrieb der EV-Ladeinfrastruktur beitragen.

Für alle Technologien – sowohl diejenigen, die direkt mit dem Aufladen von Fahrzeugen in Verbindung stehen, als auch diejenigen, die Ladeinstallationen unterstützen – sind Modularität und Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung. Anlagenleiter müssen sicherstellen, dass sie mit OEMs arbeiten, die einfach skalierbare Konstruktionen anbieten, um zukünftige Anforderungen ohne kostspielige Nachbesserungen und Ausfallzeiten zu erfüllen.

Das technische Know-how und die Produkte von nVent machen uns bei jedem Prozessschritt in der Unterstützung von E-Mobility-Anwendungen zu einem zuverlässigen Partner für unsere Kunden. Wir unterstützen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die entsprechende Infrastruktur, damit sie die Anforderungen hinsichtlich Stromversorgung und Schutz erfüllen. Erfahren Sie mehr über unser Angebot: E-Mobilität | nVent

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigeren und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So erfahren Sie von unserem Engagement für Innovation und von unserem gesellschaftlichen Engagement in der Branche der Systeme für Verbinden und Schützen in der Elektrotechnik.

Mehr erfahren