Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Neue Trends für die Konstruktion elektrischer Systeme für die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
NEWSARTIKEL
Neue Trends für die Konstruktion elektrischer Systeme für die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur

Laut einer Studie der National Electrical Manufacturers Association zur Resilienz von Stromnetzen wird der Strombedarf für die Versorgung von Haushalten, Unternehmen, Transport und mehr in den USA bis 2050 voraussichtlich um 50 % steigen. Weltweit ist der Strombedarf im letzten Jahrzehnt doppelt so schnell gewachsen wie der Gesamtenergiebedarf. Dieser Wandel beschleunigt sich, da die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt und Verbraucher, Unternehmen und Regierungen nach nachhaltigeren Möglichkeiten zur Stromerzeugung suchen.

Bei der Entwicklung effizienter Energieinfrastruktursysteme sind gleichermaßen technische, ökologische und menschliche Faktoren zu berücksichtigen. Durch ein gut durchdachtes Konzept wird nicht nur die Zuverlässigkeit des Systems verbessert, sondern auch der Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft optimiert. Es gibt fünf Trends, auf die Netzbetreiber und Elektroingenieure achten müssen.

Dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs) für verbesserte Energieresilienz

Bei DERs handelt es sich um kleine, lokale Energiequellen, die in der Lage sind, Energie zu erzeugen, zu speichern und an Benutzer zu verteilen. Zu den typischen Bestandteilen gehören die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie Solar- oder Windenergie, Batteriespeichersysteme und ein Verteilungsnetzwerk. Großangelegte Projekte wie Fahrzeugladestationen für Flotten und missionskritische Anwendungen wie Rechenzentren und Versorgungsunternehmen können die DER-Technologie nutzen, um die Resilienz zu verbessern und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Diese Systeme können auch die Energiekosten senken, indem sie in Zeiten, in denen Netzstrom besonders teuer ist, gespeicherte Energie verwenden.

Energiespeicherung ist in dezentralen Energiesystemen von entscheidender Bedeutung, um Energieerzeugung und Stromverbrauch zeitlich zu trennen. Folglich können Energiespeichersysteme auch eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von Energiesystemen für den Umgang mit Umweltbedrohungen spielen und Menschen in Zeiten unterstützen, in denen kein Netzstrom verfügbar ist.

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

Mikronetze entwickeln sich zu kritischen Infrastrukturkomponenten

Heutzutage muss jeder über Mikronetze nachdenken. Ganz gleich, ob Ihr Hauptaugenmerk auf der Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen, auf Batterie-Energiespeichersystemen oder Kühltechnologien liegt – jeder Ingenieur muss sich Gedanken darüber machen, wie sein technologisches Know-how in ein Mikronetz passt. Wie stellen Sie für Anbieter von EV-Infrastrukturen eine ausreichende Energieverfügbarkeit sicher, wenn Rechenzentren und andere Anwendungen immer mehr Versorgungsbandbreite beanspruchen? Leisten Sie genug für OEMs von Batterie-Energiespeichersystemen, um sicherzustellen, dass Ihre Lösungen in verschiedenen Energie-Erzeugungsanwendungen eingesetzt werden können? Verfügen Sie über das für Kühlingenieure notwendige Fachwissen zu Anwendungen im Außenbereich, um Flüssigkeitskühlungslösungen für Batterie-Energiespeichersysteme bereitzustellen?

Die Hauptverantwortung des Stromnetzes besteht darin, die Stromversorgung für die Gemeinden sicherzustellen, aber zunehmende Belastungen des Netzes durch Stromnachfrage, alternde Infrastruktur, die Integration erneuerbarer Energiequellen, extreme Wetterereignisse und Cyber-Bedrohungen machen diese Aufgabe zunehmend schwieriger. Mikronetze haben das Potenzial, viele der Probleme, denen moderne elektrische Infrastrukturen gegenüberstehen, zu mindern oder zu lösen. Sie erfordern jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren unterschiedlicher Fachrichtungen, um effektive Systeme zu entwickeln, Risiken und Verzögerungen zu minimieren und die Sicherheit zu verbessern. Ingenieure müssen verstehen, wo sie Wissenslücken haben, und starke Partnerschaften aufbauen, die sich auf die Entwicklung kompletter Systeme konzentrieren.

Zunehmende Anforderungen an Umwelt- und Personalschutz

Da Hurrikans, Brände und andere Extremwettervorfälle immer häufiger auftreten, muss die Welt Maßnahmen ergreifen, um die Energieresilienz zu verbessern. Stromausfälle durch extreme Wetterbedingungen können sich auf kritische Dienste wie Notfalldienste, Krankenhäuser und Kommunikationsnetzwerke auswirken.

Systeme für erneuerbare Energien sind noch anfälliger, da sie oft in schwierigen und manchmal rauen Umgebungen betrieben werden. Eine den Umgebungsbedingungen trotzende Bauweise ist für die Aufrechterhaltung von Betriebseffizienz und Langlebigkeit unerlässlich. Die Komponenten müssen wetterfest sein, um Regen, Schnee, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und UV-Strahlung zu widerstehen. Bei Anlagen, die in Küsten- oder Industriebereichen installiert werden, müssen die Werkstoffe beständig gegen Salzwasserkorrosion oder chemische Beanspruchung sein.

Sicherheit ist auch bei der Planung und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien von größter Bedeutung, um das Personal während der Installation, des Betriebs und der Wartung zu schützen. Zu den Sicherheitsmechanismen gehören Erdung, Fehlererkennung und automatische Abschaltvorrichtungen für Notfälle.

Änderung des Netz-Service- und Wartungsbedarfs

Da das Stromnetz immer größere Anteile erneuerbarer Energien und Batterie-Energiespeichersysteme umfasst, verändern sich auch die Anforderungen an Service und Wartung. Ein gut konzipiertes System für erneuerbare Energien muss die Wartungsfreundlichkeit und Wartung über die gesamte Lebensdauer hinweg erleichtern. Modulare Komponenten vereinfachen Austausch und Aufrüstung und minimieren gleichzeitig Ausfallzeiten. Um Ausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, Wartungspläne aufzustellen und auf der Grundlage von Betriebsdaten Protokolle für die vorausschauende Instandhaltung zu implementieren. Darüber hinaus ist es wichtig, die Anordnung der elektrischen Komponenten so auszulegen, dass der Zugang zu den wichtigsten Komponenten für routinemäßige Inspektionen und Reparaturen erleichtert wird.

Es ist zudem wichtig, die Systeme mit einer klaren Kennzeichnung, zugänglichen Komponenten und standardisierten Sicherheitsverfahren zu entwickeln, um das Fachpersonal zu unterstützen. Schulungsprogramme müssen dementsprechend ständig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie für die aktuellen Bedingungen relevant sind, mit denen die Mitarbeiter vor Ort konfrontiert werden.

Ausgleichsanforderungen für Systeme für erneuerbare Energien

Die Aufrechterhaltung des richtigen Ausgleichs von Energiesystemen ist ein grundlegender Schritt, der jedoch nicht ignoriert werden kann, da sich Energiesysteme schnell ändern und weiterentwickeln. Diese Arbeit umfasst die Auswahl von Komponenten, die Geräte zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solarmodule und Windkraftanlagen mit dem Netz verbinden. Die Konformität mit dem Sicherheitsstandard UL1741 für Wechselrichter, Wandler und Controller in erneuerbaren Energiesystemen ist von entscheidender Bedeutung. Die Einhaltung von UL1741 ist für netzgebundene Installationen von entscheidender Bedeutung, da sie bestätigt, dass die Komponenten die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Die Implementierung einer geeigneten Auslegung für die elektrische Symmetrie von Systemen unterstützt eine nahtlose Energieumwandlung, minimiert Verluste und unterstützt die Kompatibilität mit dem Netz.

Bei der Entwicklung von Energie-Infrastruktursystemen sind gleichermaßen technische, ökologische und menschliche Faktoren zu berücksichtigen. Wenn sie die in diesem Artikel dargelegten Überlegungen im Auge behalten, können Ingenieure mit ihren Partnern zusammenarbeiten, um eine optimale Systemleistung zu erreichen und gleichzeitig Risiken und Kosten zu reduzieren und die globale Energieinfrastruktur auf eine nachhaltigere Zukunft vorzubereiten.

Die Energiespeicherlösungen von nVent vereinfachen Design, Beschaffung, Fertigung und die Installation vor Ort und verbessern gleichzeitig die energetischen Gesamtbetriebskosten. Unsere Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Entdecken Sie unsere Energiespeicherlösungen: Energiespeicher | nVent ENERGIEVERSORGER

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigeren und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So erfahren Sie von unserem Engagement für Innovation und von unserem gesellschaftlichen Engagement in der Branche der Systeme für Verbinden und Schützen in der Elektrotechnik.

Mehr erfahren