Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Unterwegs: Schutz von Mobilfunknetzen in Australien

KUNDENERFOLGSGESCHICHTE

Unterwegs: Schutz von Mobilfunknetzen in Australien


 

Telekommunikationsunternehmen spielen eine große Rolle in unserem täglichen Leben. Mobilfunknetze bieten Sprach- und Datenkommunikation für Unternehmen. Sie ermöglichen es uns, den Notdienst zu alarmieren, mit Freund*innen und Familie in Kontakt zu bleiben, in sozialen Netzwerken zu surfen und uns über die neuesten Nachrichten zu informieren und vieles mehr. Mit der Einführung der 5G-Technologie werden auch viele weitere industrielle Anwendungen von Mobilfunknetzen abhängig werden. Dazu gehören Sicherheits- und Überwachungsanwendungen, intelligente Energieversorgungsnetze sowie die Erkennung von Wasser- und Gaslecks. Für Privatpersonen könnten die Fortschritte bei der Sicherheit von Telekommunikationsnetzen auch eine höhere Anzahl intelligenter tragbarer Geräte, fahrerloser Autos und anderer neuartiger Anwendungen bedeuten.

Eine der wichtigsten Komponenten einer Telekommunikationsanlage ist deren Erdungssystem. Erdungs- und Potentialausgleichssysteme bieten eine bevorzugte Erdungsmöglichkeit für Blitzeinschläge und schützen so die Telekommunikationsinfrastruktur, die Gerätschaften und die Mitarbeitenden auf der ganzen Welt. Schlägt ein Blitz in einen gut geerdeten Mobilfunkmast oder ein anderes Gerät ein, fließt der Großteil der elektrischen Ströme durch den Stahl des Mastes, die Erdungsleiter und die Erdungselektroden – anstatt durch empfindliche Geräte, die beschädigt werden könnten. Dieser bevorzugte Übertragungsweg hält auch die elektrischen Hochspannungsströme von den Menschen fern.

Kostensenkungen in einem schwierigen Umfeld

Zwei große Telekommunikationsunternehmen in Australien haben beschlossen, ihre Gesamtkosten für die Geschäftstätigkeit zu senken. Die Telekommunikationsbranche ist wettbewerbsfähig, da sich die Technologie schnell weiterentwickelt und die Kosten für eine Technologie sinken, sobald diese durch etwas Neues ersetzt wird. Die Anbieter stehen unter extremem Druck, um sowohl bei den Kosten als auch bei der Leistung konkurrenzfähig zu sein.
Die Telekommunikationsunternehmen waren der Meinung, dass einige Designänderungen die Effektivität erhöhen und Geld sparen könnten, ohne das Schutzniveau oder das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

Das alte Erdungssystem verwendete ein Kupferbandsystem mit kupfergebundenen Erdungsstäben und Kupferleitern. Bei diesen Band- und Kabelsystemen diente ein flaches Kupferband als Erdleiter. Verseilte Kupferkabel verbanden dieses Band mit Telekommunikationscontainern, Schränken, Zaunpfählen und Türmen. Dieses System leistete Unternehmen viele Jahre lang gute Dienste und ihre Anlagen waren gut geschützt.

Band- und Kabelsysteme bieten eine gute Flexibilität und Leitfähigkeit, aber die Flexibilität und Form des Bandes können auch die Installation erschweren. Das liegt daran, dass das Band bei der Verlegung in den Gräben durchhängt. Dies erschwert die Arbeit. Zudem muss es manchmal verdreht werden, um bestimmte Verbindungen herzustellen.

Während sich die meisten Mobilfunkmasten und -anlagen in Städten und Vororten befinden, haben diese Unternehmen auch eine beträchtliche Anzahl von Standorten in Kleinstädten auf dem Land und im Outback. Die Arbeit im australischen Outback oder im Busch kann aufgrund der Entfernung zu den Großstädten und der extremen Wetterbedingungen – wie hohen Temperaturen und plötzlichem Regen – eine Herausforderung darstellen. Diese Bedingungen können dazu führen, dass die Reparaturzeiten an Standorten im Outback sehr lang sind.

Zusätzlich zu den Schwierigkeiten bei der Installation von Kupferbändern hatten die Telekommunikationsunternehmen mit zusätzlichen Kosten und Ärger wegen Kupferdiebstahls zu kämpfen. Kupfer ist zwar der bei weitem beste Erdungsleiter, aber auch ein wertvoller Rohstoff. Hierdurch werden Erdungskomponenten aus Kupfer häufig zur Zielscheibe von Dieben, die Leiter und Stangen von Mobilfunkmasten entfernen, um das Metall als Schrott zu verkaufen. Wenn Erdungssysteme durch Diebe beschädigt werden, setzen sie die Mobilfunkmasten dadurch den Gefahren durch Blitzeinschläge aus und erhöhen das Risiko von Netzunterbrechungen. Gestohlene Erdungsanlagen können die Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen gefährden und den Mobilfunkdienst für Kunden unterbrechen.

Eine arbeitssparende Lösung

Die Telekommunikationsunternehmen hatten bereits zuvor mit Produkten von nVent gearbeitet. Deshalb wandten sie sich erneut an uns, um ein neues Erdungssystem zu entwickeln. Dieses sollte kostengünstiger und einfacher zu installieren sein und unter einer Vielzahl von Bedingungen, auch in einer rauen Umgebung, die gleiche Leistung erbringen.

Ingenieure von nVent testeten ein neues Erdungssystem, das Kupferband durch nVent ERICO Cu-gebundene Rundleiter, kupfergebundene Stahlleiter (CBSC) ersetzt. Darüber hinaus stellte nVent die CBSCs in 4-m-Länge her und verpackte sie in Zehner-Röhren, um den Versand zu den Baustellen und den Transport auf den Utes – den Fahrzeugen, mit denen die Bauunternehmer zu den Baustellen fahren – zu erleichtern. Die Bauunternehmer verbinden die Leiter auf den Baustellen zu Ringen, die mit den übrigen Erdungsanlagen verbunden und im Boden vergraben werden. Diese CBSC-Leiter sind so flexibel, dass sie von Hand gebogen werden können. Da sie jedoch steif sind und nicht aus schlaffem Band bestehen, können die Arbeitenden das gesamte System als eine Einheit oder in Teilen anheben und außerhalb des Grabens aufstellen. Die Arbeitenden können den größten Teil des Systems installieren, ohne sich in den Graben zu beugen.

„Wir hatten den kupfergebundenen Stahlleiter als Produkt zur Verfügung. Aber es war noch mehr Arbeit nötig, um diesen realisierbar zu machen, indem wir ihn in vorgerichteter Form herstellten und die Verbindungen und Installation in der Praxis entwarfen und ausprobierten“, sagt Rohit Narayan, nVent Director of Global Telecom.

Der Wechsel von leitfähigem Band zu leitfähigen Stäben war eine kleine Innovation, aber diese hat sich enorm ausgezahlt. Techniker vor Ort bestätigten, dass die Installationszeit an einem Standort des Telekommunikationsunternehmens von etwa zwei Stunden auf weniger als eine Stunde sank.

Die Ingenieure von nVent beobachteten, dass die nVent ERICO Cadweld Formen, die aus Graphit bestehen und zur Herstellung der Verbindungen zwischen den Erdungsleitern verwendet werden, mit den CSB-Leitern länger hielten als das leitende Band. Der Grund dafür: Die abgerundeten Stäbe sind sanfter zu diesen Formen als die scharfen Kanten des Bandes. Auch die Qualität der Verbindungen während der gesamten Installation war besser als bei den Kupferbandsystemen. Darüber hinaus erreicht das Erdungssystem mit CBSC die gleichen Erdungswiderstandswerte wie Kupferbandsysteme und alle Verbindungen und Leiter entsprechen einer angesehenen Norm wie IEC oder IEEE. Die relative Nutzungsdauer von CBSC in einem breiten Spektrum von Erdbedingungen beträgt 30–40 Jahre. Dies ist eine deutlich längere Nutzungsdauer als andere kupferfreie Alternativen wie verzinkter Stahl.

Das System von nVent ERICO war einfacher zu installieren und trug damit zu einer Reduzierung der Arbeitskosten bei. Darüber hinaus waren die Materialien selbst billiger, da die Kosten für CBSC aufgrund des Stahlkerns niedriger sind als für Kupferband.

Zusätzlicher Schutz vor Diebstahl

nVent lieferte auch ein diebstahlsicheres verseiltes Kabel: nVent ERICO Cu-Bond Verbundkabel. Es wird eingesetzt, um unterirdische Erdungselektroden mit Türmen, Zaunpfählen und Erdungsschienen zu verbinden. Aufgrund der Stahllitzen auf der Außenseite des Diebstahlsicherungskabels sieht das gesamte Kabel so aus wie ein Stahlseil, das für Kupferdiebe uninteressant ist. Die Außenlitzen des Kabels sind ebenfalls magnetisch. So täuschen sie Diebe, die mit einem Magneten testen, ob es sich um Stahl oder Kupfer handelt. Selbst wenn raffiniertere Diebe herausfinden sollten, dass sich auf der Innenseite der diebstahlsicheren Kabel Kupfer befindet: Die Menge des Kupfers im Inneren wäre den Aufwand nicht wert, die Litzen zu trennen.

Neben dem Schutz vor menschlichen Bedrohungen ist das neue System einfacher zu installieren und bietet eine lange Nutzungsdauer und eine gleichwertige Leistung wie das Kupferbandsystem in einer Vielzahl von Umgebungen, auch im Busch. Dies senkt die Installations- und Wartungskosten, da die Unternehmen die Systeme nicht so oft reparieren müssen wie die alten Systeme.

Für die Kunden in der Telekommunikationsbranche sind Erdungssysteme ein wichtiger Bestandteil ihrer Anlagen, da diese die Standorte vor Blitzschlag, starkem Rauschen und Stromschlaggefahr schützen. Mit den neuen Systemen können die beiden Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden nun einen starken, zuverlässigen Service bieten und gleichzeitig die Kosten niedrig halten.

Ressourcen


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Weitere Kundenerfolgsgeschichten

Mehr erfahren
nVent Spark Black F2

nVent ERICO Cu-gebundener Rundleiter

Mehr erfahren

Die Elektrifizierung der Welt

Mehr erfahren