Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Ganzjährige Funktionsfähigkeit von Rechenzentren

NVENT-WBNR-H88102-DNSSeriesPhotosStandard03-EN-2205 (1).png image
Kundenerfolgsgeschichte
Ganzjährige Funktionsfähigkeit von Rechenzentren

Von der Leckage-Erkennung bis zum Schutz vor Frostschäden – Lösungen von nVent machen unternehmenskritische Systeme ausfallsicherer

Kontakt

Die weltweite Infrastruktur wird zunehmend elektrischer. Dieser Trend wird vorangetrieben durch technologische Fortschritte und den steigenden Bedarf an nachhaltigeren Lösungen. Manager*innen von Rechenzentren sind für die Leistungsfähigkeit missionskritischer Systeme verantwortlich, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Internet- und Cloud-Dienstleistungen. Die Ausstattung von Rechenzentren ist ein dynamischer Vorgang, der die Implementierung einer Vielzahl von Lösungen für Schutz und Verbindung erfordert.

nVent bietet Lösungen, die den kritischen Schutz und die Ausfallsicherheit wichtiger Systeme in Rechenzentren erhöhen. Von der direkten Unterstützung fortschrittlicher IT-Ausrüstung bis hin zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs: Die Lösungen von nVent ergänzen sich und bieten so eine umfassende Unterstützung missionskritischer Prozesse auf allen Betriebsebenen.

Konstante Anschlüsse

Rechenzentren müssen die ganze Woche rund um die Uhr betriebsbereit sein. Da die Verfügbarkeit von kritischer Bedeutung ist, setzen Rechenzentren eine breite Palette von Überwachungssystemen ein, die das Personal dabei unterstützen, potenzielle Probleme so schnell wie möglich zu erkennen und darauf zu reagieren.

Flüssigkeiten und empfindliche Elektronik vertragen sich beispielsweise nicht. Flüssigkeiten spielen jedoch eine wesentliche Rolle bei der Kühlung der Elektronik in Rechenzentren und können nicht einfach weggelassen werden, um das Problem zu lösen. Das Personal in Rechenzentren muss ständig einen Überblick darüber haben, wo und wie Flüssigkeiten durch ihre Anlagen fließen. Jede in das Rechenzentrum gelangende Flüssigkeit muss an ein Lecksuchsystem angeschlossen sein, damit Lecks schnell erkannt und Schäden sowie Ausfallzeiten minimiert werden können.

Neu gebaute Rechenzentren sind auf Leckage-Erkennung und -vermeidung ausgelegt. In vielen Rechenzentren in normalen Geschäftsgebäuden oder nachgerüsteten Lagerhallen sieht sich das Personal jedoch mit unbekannten oder weniger bekannten Leckagequellen konfrontiert. In diesen Fällen ist eine sorgfältige Leckage-Erkennung und -vermeidung noch wichtiger.

Dem Winter trotzen

Der Betrieb eines Rechenzentrums ist an sich schon herausfordernd, aber Rechenzentren in Nordeuropa stehen vor der zusätzlichen Herausforderung durch die Gefahren des Winterwetters.

Wasser und Kühlflüssigkeit fließen oft durch Rohre, die sich auf den Dächern der Anlagen befinden. Diese Rohre müssen vor Frost geschützt werden, um einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom zu gewährleisten und Rohrbrüche zu verhindern. Ansammlungen von Schnee und Eis können den Betrieb von Rechenzentren ebenfalls gefährden, wenn diese die Lüftungsöffnungen für Frischluft blockieren. Einfahrten und Gehwege können rutschig werden, was ein Sicherheitsrisiko für das Liefer- und Wartungspersonal darstellt.

nVent bietet ein breites Sortiment an Lösungen, die Flüssigkeiten fließfähig halten und Ansammlungen von Schnee und Eis verhindern, und gleichzeitig Flüssigkeitsquellen auf Lecks überwachen. Begleitheizungskabel halten Rohre und Gehwege frostfrei, während Lösungen zur Leckage-Erkennung Lecks orten. Alle Lösungen sind an ein zentrales System angeschlossen, das sich einfach mit Gebäudemanagementsystemen verbinden lässt. Dadurch erhält das Personal des Rechenzentrums einen wichtigen Überblick und Schutz. Im Falle von Flüssigkeitsleck können die Systeme von nVent automatisch Ausrüstung abschalten, einen Alarm auslösen oder Personal per Textnachricht benachrichtigen.

Durch Komplexität entstehen Fehler, die zu Ausfällen führen können. Für das Personal von Rechenzentren sind Maßnahmen zur Verhinderung von Leckagen von großer Bedeutung. Die Lösungen von nVent bieten Übersichtlichkeit und Komfort bei der Planung, Installation und Wartung dieser kritischen Systeme. Viele Menschen sind auf einen reibungslosen und ununterbrochenen Zugang zum Internet angewiesen – daher ist es wichtig, dass Rechenzentren immer betriebsbereit sind.

Ressourcen


 

resources

Lösungen für Rechenzentren

Mehr erfahren
resource1

Virtuelle Welt

Mehr erfahren
Cooling Solutions Snippet

Kühllösungen

MEHR ERFAHREN
Product Portfolio

Produktportfolio

Mehr erfahren