Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Warum sollten Betreiber von Rechenzentren auf Flüssigkeitskühlung umsteigen? | nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
EINBLICKE
Warum sollten Betreiber von Rechenzentren auf Flüssigkeitskühlung umsteigen?

Innovationen in der Effizienz und Leistung von Rechenzentren

Kontakt

Planer*innen von Rechenzentrumseinrichtungen, Wärmetechniker*innen und Architekt*innen sind dafür verantwortlich, die geschäftskritischen Internet- und Cloud-Dienste zu ermöglichen, auf die wir alle angewiesen sind. Diese kritische Infrastruktur ermöglicht es uns, die Vorteile sich schnell entwickelnder Technologien zu nutzen, die die Art und Weise verändern, wie wir in einer elektrifizierten Welt arbeiten, einkaufen und miteinander interagieren.

Ständige Fortschritte in Technologie und Konnektivität führen zu neuen Anwendungen und einem erhöhten Bedarf, die Daten und Netzwerke der Welt zu schützen. Die Sicherstellung des kontinuierlichen Informationsflusses ist unerlässlich. Gleichzeitig ist Energieeffizienz aufgrund gestiegener Energiekosten und der Notwendigkeit, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wichtiger denn je. Da die Nachfrage nach Daten steigt, ist es entscheidend, dass Manager von Rechenzentren leistungsstarke Geräte implementieren können, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht werden und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren.

Ein wichtiger Teil dieser Gleichung ist, wie Rechenzentren mit der Kühlung umgehen. Damit die Geräte im Rechenzentrum wie vorgesehen funktionieren, müssen sie innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs gehalten werden. Viele ältere Kühlsysteme in Rechenzentren und Serverräumen verwenden jedoch Luftkühlsysteme, die einfach nicht mit neuen, leistungsstarken Geräten mithalten können.

Aufgrund der Notwendigkeit einer erhöhten Rechenzentrumsdichte in Kombination mit der intensiven Kühlung, die Chips der nächsten Generation erfordern, wird die Luftkühlung für viele Betreiber immer weniger praktikabel. Dicht gepackte Server-Racks behindern den Luftstrom und die Luftkühlung kann hohe Wärmelasten nicht effizient bewältigen. Rechenzentren, die versuchen, mit zunehmender Luftgeschwindigkeit fertig zu werden, können schnell zu einer Windkanal-ähnlichen Umgebung werden, in der die Arbeit schwierig und der Betrieb teuer ist.

Wenn Luftkühlsysteme Überstunden machen müssen, um die erforderlichen Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, kann es in Anlagen zu Geräteausfällen, ungeplanten Ausfallzeiten und hohen Energiekosten kommen. Wenn die Luftkühlung den Kühlbedarf nicht decken kann, kann die Flüssigkeitskühlung eine gute Alternative sein. Viele neue Hochleistungsserver sind auf Flüssigkeitskühlung ausgelegt.

Flüssigkeitskühlung kann eine gute Wahl sein, um geschäftskritische Geräte zu schützen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Außerdem kann es eine starke Kapitalrendite und Gesamtbetriebskosten für Rechenzentrumseinrichtungen bieten. Flüssigkeitskühlsysteme bieten effektive Lösungen, um die erforderlichen Temperaturparameter zu erreichen und den Energieverbrauch von Kühlsystemen zu senken, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden. Flüssigkeit bietet eine viel größere Wärmeübertragungskapazität – 3.500 Mal höher als die von Luft – weil Flüssigkeit dichter als Luft ist. Die Flüssigkeitskühlung kann auch die Energieverbrauchseffektivität (PUE) drastisch erhöhen, die Energiekosten senken und zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen.

Es gibt drei Hauptarten der Flüssigkeitskühlung:

  • Indirekt wassergekühlt: Die Wärme wird über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher, der sich in einer Reihe oder einem Schrank befindet, auf Wasser übertragen.

  • Direkt wassergekühlt: Wärme wird direkt auf eine angebrachte Wärmeübertragungskomponente, wie z. B. eine Kühlplatte, übertragen.

  • Hybrid direkt und indirekt wassergekühlt: Selektive Kühlung der Komponenten mit dem höchsten Energieverbrauch durch Direktkontakt-Flüssigkeitskühlung. Der Rest des Schranks wird über ein sekundäres Luft-Wasser-Kühlgerät gekühlt

Laden Sie unser White Paper herunter, um mehr über die Flüssigkeitskühlung und die Voraussetzungen für einen Umstieg zu erfahren.

Ressourcen


 

resources

Lösungen für Rechenzentren

Mehr erfahren
resource1

Virtuelle Welt

Mehr erfahren
Cooling Solutions Snippet

Kühllösungen

MEHR ERFAHREN
Product Portfolio

Produktportfolio

Mehr erfahren