Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Wie man Kupferdiebstahl stoppt: eine gute Tarnung

KUNDENERFOLGSGESCHICHTE

Wie man Kupferdiebstahl stoppt: eine gute Tarnung


 

„Das nVent Team entwickelte einen Lösungsansatz, um BC Hydro vor Diebstahl zu schützen und Ersatzkosten zu eliminieren. So halfen wir dem Energieversorgungsunternehmen, seinen Kunden einen besseren Service zu gewährleisten.“

Funktionierende Energieversorgungsnetze verbinden und schützen eine funktionsfähige Gesellschaft. Sie versorgen Privathaushalte, Schulen und Unternehmen mit Strom, und der Energieversorgungssektor treibt die meisten Bereiche der Weltwirtschaft an. Für den Betrieb kritischer Infrastrukturen weltweit ist die stetige, ununterbrochene Energieversorgung unabdingbar.

Eines der wichtigsten Elemente in einem Energieversorgungsnetz ist das Erdungssystem. Erdungssysteme bieten einen Erdungspfad für Ströme im Fall von gefährlichen Störungen und transienten Ereignissen. Störungen und transiente Ströme sind anormale Zustände, die durch Naturereignisse wie Blitzschläge und durch vom Menschen verursachte Ereignisse wie den versehentlichen Kontakt mit Leitern, Ballons und in anderen Situationen entstehen können, bei denen Kontakt mit stromführenden Drähten entsteht. Diese Vorfälle können eine große Energiemenge auf Gebäude, Masten, Kommunikationsleitungen und Drähte übertragen. Ohne ein effektives Erdungssystem können Fehlerströme große Schäden an Geräten verursachen und Menschen gefährden.

Üblicherweise wird Kupfer für Kabel in Erdungssystemen verwendet, da es Elektrizität gut leitet und extrem flexibel ist. Durch diese Eigenschaften kann es an viele Systeme angepasst werden. Kupfer ist aber auch ein wertvolles Rohmetall, das weltweit stark nachgefragt ist. Bei Erdungsanwendungen ist es häufig sichtbar und für die Öffentlichkeit zugänglich. Das macht Kupferleiter attraktiv für Diebe: Sie stehlen diese Kupfererdungsleiter von Strommasten und verkaufen sie an Schrotthändler, die diese später als Rohmaterial einschmelzen.

Aufgrund der Gefahr, die von ungeerdeten elektrischen Systemen ausgeht, ist Kupferdiebstahl ein großes Problem. Energieversorgungsunternehmen treffen zwar Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass Überspannungen und Fehlerströme die Kunden beeinträchtigen. Kupferdiebstahl, der die Erdungssysteme beschädigt, kann jedoch ein kostspieliges Problem darstellen. BC Hydro, das größte Elektrizitätsversorgungsunternehmen in British Columbia und das zweitgrößte Versorgungsunternehmen Kanadas, gemessen an der Zahl der angeschlossenen Kunden, hat Erfahrungen aus erster Hand mit diesem Problem.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in leicht zugänglichen Gebieten, wie beispielsweise in der Stadt Vancouver, häufig Kupfer an Holzmasten gestohlen wird“, so Fred Denner, Abteilungsleiter für Verteilungsstandards bei BC Hydro. „Immer wenn wir das Kupfer ersetzt haben, wurde es kurz darauf wieder gestohlen.“

Durchgeschnittenes Kabel an einem Versorgungsleitungsmast

Ein kostspieliges Problem

Die Kosten für den Ersatz gestohlener Kupferkabel können mehr als das Zehnfache des Kabelpreises betragen, da Ausfallzeiten, Material und Arbeitsaufwand anfallen. Der Diebstahl von Erdungskabeln betrifft BC Hydro nicht nur wegen der offensichtlichen Schäden an den Anlagen,[1] BC Hydro teilt sich den Platz auf seinen Versorgungsleitungsmasten mit anderen Unternehmen wie Kabel-, Telefon- und Internetanbietern. Diese Unternehmen treffen zwar Maßnahmen zum Schutz ihrer eigenen Geräte. Als Versorgungsunternehmen ist BC Hydro jedoch für die Erdungssysteme verantwortlich, die die Masten vor Fehlerströmen schützen.

Auf einer Branchenmesse sprach Dennert daher mit dem nVent Team über den Diebstahl von Erdungsleitern und erbat Hilfe bei der Entwicklung und Fertigung einer Lösung für dieses Problem. Im Vorfeld wurde im Unternehmen die Verwendung eines billigeren Stahlkabels diskutiert. Es ist für Diebe nicht so wertvoll, bietet aber nicht die Vorteile der Leitfähigkeit und Flexibilität eines Kupfererdungsleiters. Für BC Hydro war es wichtig, ein Ersatzprodukt für gestohlene Erdungskabel zu finden, das nicht gleich nach der Installation wieder entwendet werden konnte.

Das nVent Team entwickelte einen Lösungsansatz, um BC Hydro vor Diebstahl zu schützen und Ersatzkosten zu eliminieren. So halfen wir dem Energieversorgungsunternehmen, seinen Kunden einen besseren Service zu gewährleisten. In enger Zusammenarbeit mit BC Hydro modifizierte das Team ein vorhandenes Produkt, ein Überbrückungskabel für Schienen, für eine kurzfristige Lösung.

Eine neue Generation von Kabeln

Überbrückungskabel verbinden Zugwaggons miteinander und übertragen elektrische Ströme zwischen ihnen. Kupfer ist das bevorzugte Metall für diese Kabel und zwar aus denselben Gründen, aus denen es das bevorzugte Material für Erdungskabel ist: Leitfähigkeit und Flexibilität. In den 1960er Jahren entwickelte die Kabelindustrie einen innovativen Ansatz, um Kupferdiebstahl an Bahnstrecken zu verhindern. Unternehmen stellten Verbundkabel mit Außenlitzen aus Stahl und Innenlitzen aus Kupfer her. Diese Kabel sehen aus wie billige Stahlkabel, sind aber fast so leitfähig wie reines Kupfer. nVent ERICO verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Eisenbahnindustrie und nutzte dieses Modell, um das diebstahlsichere Verbundkabel von nVent ERICO zu entwickeln, das vollständig zur Erdung in Stromversorgungsunternehmen modifiziert wurde.

Das diebstahlsichere Verbundkabel von nVent besteht aus vielen kleinen verzinnten Kupferlitzen, die miteinander verdrillt und von einem Ring aus Stahllitzen an der Außenseite umgeben sind. Die Kabel haben einen entsprechend hohen Anteil aus Kupfer. Deshalb behalten sie ein hohes Maß an Flexibilität und Leitfähigkeit, die dieses Material so gut für die Verwendung in Erdungskabeln macht. Die diebstahlsicheren Kabel von nVent haben jedoch einen zusätzlichen Vorteil. Sie sind für diejenigen, die von der hochwertigen Infrastruktur von BC Hydro Profit schlagen wollen, äußerst unbequem.

Aufgrund der Stahllitzen auf der Außenseite des Diebstahlsicherungskabels sieht das gesamte Kabel so aus wie ein Stahlseil: ein billiges Kabel, das in elektrischen Anlagen verwendet wird und für Diebe und Schrotthändler fast keinen Wert hat. Außerdem besteht das Kabel den „Magnettest“, bei dem Diebe mit einem Magneten nach beschichteten Kupferleitern suchen. Selbst falls findige Diebe feststellen sollten, dass sich im Inneren der diebstahlsicheren Kabel Kupfer befindet, ist es schwierig, Stahl- und Kupferdrähte zu trennen. Für Schrotthändler ist der zusätzliche Aufwand für die Trennung von fest gewickelten Kupfer- und Stahldrähten in der Regel zu zeitaufwendig und nicht ausreichend gewinnbringend. Oder sie sind gar nicht in der Lage, das Kabel aus der Installation zu entfernen.

Schutz der Verbindungen

Das nVent Team konnte die Schienenkabel anpassen und musste keine vollkommen neue Lösung entwickeln. So konnte BC Hydro innerhalb weniger Wochen nach dem ersten Gespräch die ersten Musterexemplare einsetzen. Jetzt kauft BC Hydro jedes Jahr über 90.000 m (300.000 Fuß) diebstahlsicheres Kabel von nVent.

Mit den Produkten von nVent ist BC Hydro besser für den Schutz gegen Kabeldiebstähle aufgestellt. Bestehende Kabel werden weiterhin geschützt. Werden Erdungsleiter aus Kupfer gestohlen, ersetzt BC Hydro sie jetzt jedoch durch diebstahlsichere Kabel. Zuerst versuchten einige Diebe, die nVent Kabel zu stehlen. Sie merkten jedoch, wie schwierig es ist, das Material zu schneiden und zu verkaufen. Damit hörten die Diebstähle von nVent Kabeln nahezu auf.

Versuchter und fehlgeschlagener Diebstahl von diebstahlsicherem Kabel von nVent

Es kommen mehr und mehr diebstahlsichere Verbundkabel von nVent in der Erdungsinfrastruktur der Verteilersysteme von BC Hydro zum Einsatz. Diese bieten dem Unternehmen einen optimalen Schutz ihrer Masten: sowohl vor natürlichen als auch vor vom Menschen verursachten Gefahren. Jetzt kann sich BC Hydro auf das Wesentliche konzentrieren – die Versorgung seiner Kunden mit Strom.

[1] Das US-Energieministerium schätzt, dass die Reparaturkosten für gestohlenes Kupfer aufgrund von Faktoren wie Ausfallzeit, Ersatzmaterial und zusätzlicher Arbeit mehr als das Zehnfache des Preises für das gestohlene Material betragen können.

Ressourcen


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Weitere Kundenerfolgsgeschichten

Mehr erfahren
nVent Spark Black F2

Verzinktes diebstahlsicheres Kabel

Mehr erfahren

Die Elektrifizierung der Welt

Mehr erfahren