Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

DESY-Wissenschaftler unterstützen Spitzenforschung rund um die Uhr

nVent Mission Critical DESY
Kundenerfolgsgeschichte
Unterstützung der Spitzenforschung

Schutz empfindlicher Geräte für eine hochmoderne Teilchenbeschleunigeranlage in Deutschland

Kontakt

Ermöglichung wichtiger und innovativer Forschung in einem der führenden Labore in Deutschland

Hunderte von Wissenschaftlern am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), einem der führenden Teilchenbeschleunigerzentren in Deutschland, leisten Pionierarbeit bei neuen Technologien. Sie bringen entscheidende Innovationen hervor, die der Menschheit helfen, dringende Fragen der Chemie, Physik und Medizin zu beantworten.

Das DESY entwickelt, baut und betreibt Teilchenbeschleuniger in Zusammenarbeit mit Forschergruppen aus aller Welt. Teilchenbeschleuniger gehören zu den wichtigsten Instrumenten der modernen wissenschaftlichen Forschung. Es gibt verschiedene Arten von Teilchenbeschleunigern, aber die meisten nutzen elektromagnetische Felder, um geladene Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen und diese Teilchen in einem Strahl zu bündeln, der für Experimente in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Bereichen genutzt werden kann. Frühere Projekte mit Beteiligung des DESY haben die Struktur des Grippevirus aufgeklärt, die Lebensdauer des Glühfadens in Glühbirnen erhöht, sowie jüngst den Gammastrahlenpuls messbar gemacht, welcher von einer kosmischen Gaswolke hervorgerufen wird. Darüber hinaus wurden mit den vom DESY entwickelten und gebauten Beschleunigern und Detektoren mehrere wichtige wissenschaftliche Fortschritte hinsichtlich des Verständnisses der kleinsten bekannten Einheiten der Materie erzielt.

Eines der größten und wichtigsten Projekte des DESY ist die Europäische X-Ray Free-Electron-Laser-Anlage, der European XFEL. Der European XFEL ist ein Beschleuniger, der die stärkste und hellste Röntgenstrahlung der Welt erzeugt. In einem 3,4 Kilometer langen Tunnel, der von einer DESY-Anlage zu einem Forschungslabor in der Nachbarstadt Schenefeld führt, beschleunigt ein System aus Magneten und Vakuum Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit zur Erzeugung intensiver Röntgenlaserblitze. Diese Blitze können Bilder von atomaren Prozessen machen, die in Sekundenbruchteilen stattfinden. So kann man mit diesen Beschleunigern die atomare Struktur von Viren darstellen, chemische Reaktionen filmen und die Materialien im Inneren von Planeten sichtbar machen. Die Anlage ist relativ neu, Wissenschaftler in Medizin, Chemie, Physik, Materialwissenschaft, Nanotechnologie, Elektrotechnologie und Elektronik nutzen sie jedoch bereits.

Das DESY hat mit Unterstützung der Bundesregierung und 11 weiterer europäischer Partnerländer das Design und den Bau des European XFEL-Beschleunigers initiiert. Heute wird die Forschungsanlage von einer Einrichtung betrieben, die von 12 Partnerländern finanziert wird. Jeden Tag arbeiten Gruppen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt im Schichtbetrieb mit dem European XFEL-Beschleuniger, um ihre Forschungen durchzuführen. Jede Gruppe hat nur begrenzt Zeit, um Experimente durchzuführen, wodurch der European XFEL fast rund um die Uhr in Betrieb ist.

Eine Präzisionsumgebung

Eine Anlage ständig betriebsbereit zu halten, stellt eine Herausforderung dar, aber die Komplexität des European XFEL-Beschleunigers erschwert die Aufgabe des DESY zusätzlich. Das System aus Computern und Elektronik, mit dem der Beschleuniger betrieben wird, muss ständig mit höchster Effizienz und einem präzisen Zeitplan arbeiten. Zeitsteuerungssysteme sind besonders wichtig, da diese Maschinen riesige Datenmengen sammeln – Zeitstempel bis auf den Bruchteil einer Sekunde für jeden Datenpunkt sind entscheidend für die Organisation der Ergebnisse der Experimente.

Zum Synchronisieren der komplexen Datensignale müssen viele Arten von elektronischen Komponenten mit unterschiedlichen Spezifikationen in Echtzeit miteinander kommunizieren. Beschleunigerbauteile sind empfindlich, sodass Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Bauteilen oder Störungen durch Strahlung dem fein abgestimmten System einen gewaltigen Dämpfer verpassen können.

Gehäuse sind wichtige Bestandteile eines jeden Beschleunigersystems, da diese zur Aufnahme von Platinen dienen, auf denen wichtige Elektronik untergebracht ist. Diese Platinen sind mit den Hauptplatinen von Desktop-Computern vergleichbar. Die Gehäuse beherbergen nicht nur die Platinen, sondern stellen auch die Datenverbindungen zwischen den einzelnen Platinen sowie zwischen den Platinen und dem gesamten European XFEL-System her. Einer der wichtigsten Aspekte beim Bau des European XFEL war die Wahl eines Gehäusestandards. Gehäusestandards sind Regeln, die bestimmte gemeinsame Merkmale für alle Gehäuse festlegen, die nach diesem Standard gebaut werden, unabhängig von Unternehmen oder Hersteller. Auf diese Weise können die Kunden sicher sein, dass sie ein Gehäuse erwerben, das die erforderlichen Merkmale und Eigenschaften aufweist.

Eine nahtlose Lösung

Für den European XFEL sollte im DESY einen Standard namens microTCA verwendet werden, der zuvor noch nicht eingesetzt wurde. Die schnelle und zuverlässige Datenübertragung von microTCA, die Redundanz wichtiger Teile und die Möglichkeit der Fernverwaltung machten ihn zu einer idealen Lösung für den European XFEL. Einige Dinge fehlten bisher jedoch: die Möglichkeit, Platinen sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Gehäuses unterzubringen, sowie einige Zeitsteuerungs- und Synchronisationsfunktionen, die für den Betrieb von Präzisionsmaschinen wie dem European XFEL unerlässlich sind. Das DESY benötigte einen neuen Lösungsansatz.

Das DESY und das Engineering Team von nVent SCHROFF haben in Zusammenarbeit mit mehreren Gruppen aus Forschern und Ingenieuren von mehreren internationalen Organisationen die Spezifikationen für einen neuen Standard entwickelt: MTCA.4 Der neue Standard behebt die Unzulänglichkeiten der bisherigen microTCA-Modelle und behält gleichzeitig die Eigenschaften bei, die microTCA überhaupt erst so attraktiv gemacht haben. Mit dem neuen verfügbaren Standard fertigte nVent 250 MTCA.4-Kästen (Gehäuse) für das DESY und den European XFEL. Mit der Hilfe von nVent war das DESY die erste Gruppe weltweit, die den microTCA-Standard in einem Beschleunigerprojekt implementiert hat.

Konstante Leistung

Die MTCA.4-Kästen maximieren die Betriebszeit des European XFEL, sodass wichtige Forschungsarbeiten ohne Verzögerung vorangetrieben werden können. Viele der wesentlichen Teile des MTCA.4 sind redundant, d. h., wenn eines der Teile ausfällt, ist bereits eine Kopie desselben Teils im Gehäuse installiert, um dieses zu ersetzen. Außerdem verfügt MTCA.4 über Fernverwaltungsfunktionen. Alle Funktionen im MTCA.4 werden von Remote-Computern aus überwacht und viele Dienste können aus der Ferne ausgeführt werden. Dies erleichtert es den Technikern, den Beschleuniger zu warten und die Software zu aktualisieren, ohne die Funktionalität zu unterbrechen.

Die in der European XFEL-Anlage untergebrachten MTCA.4-Kästen sind außerdem mit extrem schnellen Datenverbindungen ausgestattet. Sie ermöglichen das Auslesen von Datenpunkten in Echtzeit, auch wenn viele Vorgänge innerhalb der Maschine in weniger als einer Milliardstel Sekunde ablaufen. Dies ermöglicht eine präzise Datenerfassung bei der Messung extrem kurzer Reaktionen in Experimenten.

Darüber hinaus bieten die MTCA.4-Kästen eine gute Abschirmung gegen Magnetfelder und eine hervorragende Punktkühlleistung. Das Innere des Beschleunigertunnels ist keine optimale Umgebung für Maschinen. Der Strahl gibt Strahlung und Wärme ab, die empfindliche Computerkomponenten beschädigen könnten. Umso wichtiger sind die Gehäuse von nVent SCHROFF.

Herausforderung und Chance

Der European XFEL ist ein kompliziertes Gerät, dessen Entwicklung und Bau sehr aufwändig waren. Die Definition eines neuen Gehäusestandards und die Arbeit an dessen Umsetzung im European XFEL war ein jahrelanges Projekt, aber das Ergebnis ist ein Beschleuniger, der mit voller Leistung arbeitet.

„Das komplexe Projekt brachte eine Reihe von Herausforderungen mit sich, aber dank der großen gemeinsamen Anstrengungen von nVent und dem DESY ist alles reibungslos verlaufen“, sagte Ralf Waldt, nVent Anwendungstechniker, der mit dem DESY an dem Projekt gearbeitet hat.

Bei Projekten wie dem European XFEL sind Verzögerungen beim Bau, die manchmal Jahre dauern können, und Probleme mit der Synchronisation nach Inbetriebnahme der Anlage keine Seltenheit. Dieses Projekt ist jedoch vom ersten Tag an erfolgreich verlaufen.

„Der Europäische XFEL hat sich von Anfang an ganz auf MTCA.4 verlassen,“ so Kay Rehlich, Ingenieur am DESY. „Da alles schon von Beginn an passte, kann niemand glauben, wie schnell und glatt das lief.

Das nVent Team ist jederzeit bereit, das DESY im Bedarfsfall zu unterstützen, damit der Beschleuniger immer betriebsbereit bleibt.

„Die Produkte, die wir von nVent erhaltenen haben, funktionieren einfach“, erklärte Rehlich. „Ich kann mich nicht an eine einzige Kiste erinnern, die in der Einrichtung versagt hätte.“

Die Lösungen von nVent SCHROFF haben sich im European XFEL seit Beginn des Projekts als zuverlässig erwiesen. Sie haben sich im Dauereinsatz bewährt und bieten die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Datenübertragung, die dieser leistungsstarke Freie-Elektronen-Laser benötigt. Da der Europäische XFEL reibungslos und zuverlässig läuft, können die Wissenschaftler ihre Zeit an der Anlage optimal nutzen und sich voll und ganz auf ihre wichtigste Arbeit konzentrieren: Heilmittel für Krankheiten zu finden, neue Technologien zu erfinden und das Verständnis der Menschheit für unser Universum zu fördern.

Ressourcen


 

Über nVent

Mehr erfahren

Lösungen von nVent SCHROFF

Mehr erfahren
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Weitere Kundenerfolgsgeschichten

Mehr erfahren