Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

nVent lanceert nieuwe samenwerking met Minnesota Timberwolves en Lynx

Arena
NIEUWSARTIKEL
Nieuw partnerschap maakt nVent de Presenting Partner van Minnesota Timberwolves Women's History Night

Partnerschap is een eerbetoon aan vrouwen die een verschil maken in verschillende sectoren

Met trots kondigen we een nieuw meerjarig partnerschap aan met de Minnesota Timberwolves en Lynx! Het partnerschap is gericht op het vieren van vrouwen die een verschil maken in de sectoren waarin zij deelnemen. Het nieuwe partnerschap zal prominent worden gepositioneerd met nVent als presentator voor de Timberwolves' Women's History Night op 27 maart, wanneer het team gastheer is van de Detroit Pistons (start 19:00 uur).

"We zijn erg blij om samen te werken met de Minnesota Timberwolves en Lynx bij dit belangrijke werk," aldus Beth Wozniak, Chair en Chief Executive Officer van nVent. "Bij nVent vormen inclusie en diversiteit een hoeksteen van onze strategie en zijn verweven in de cultuur van onze organisatie. We zijn er trots op dat we een sterke vertegenwoordiging hebben van vrouwelijke leiders, waaronder 40% van ons managementteam en 50% van onze Raad van Bestuur. We zijn verheugd dat we op dit gebied een positieve impact hebben, omdat we vrouwen helpen barrières te doorbreken in verschillende sectoren, waaronder de onze."

Thimberwolves and Lynx.png


"We zijn verheugd om dit meerjarige partnerschap met nVent te lanceren, waarbij we onze collectieve platforms gebruiken om de impact van vrouwen die de weg wijzen naar een meer inclusieve werkplek te ondersteunen en te versterken", aldus Timberwolves en Lynx CEO Ethan Casson. "Dit werk zal niet alleen het volledige potentieel van ieder individu ontsluiten, maar ook de weg vrijmaken voor een betere, rechtvaardigere toekomst."

In het eerste jaar zal het partnerschap de volgende programmering omvatten:

Leading the Pack

In een exclusieve digitale serie, Leading The Pack, gepresenteerd door nVent, worden verhalen belicht van vrouwen die barrières in hun respectieve industrieën doorbreken. Fans kunnen de eerste en tweede afleveringen nu bekijken op de LinkedIn-kanalen van nVent, Timberwolvesen Lynx.

Optredens tijdens wedstrijd op Women's History Night

Tijdens de avond zal de driemaal met een Grammy bekroonde artiest Jamecia Bennett het volkslied zingen, is er een basketbal-oefenwedstrijd van de meisjes van Wayzata 4e grade tijdens de rust en wordt Girl Scouts River Valleys CEO Marisa Williams tijdens de wedstrijd geëerd.

Chefkok te gast tijdens Women's History Night | Ann Ahmed, Lat14 Asian Eatery

Chefkok Ann Ahmed's liefde voor koken begon al op jonge leeftijd en werkte in de keuken samen met haar moeder wanneer ze kon. Lat14 Asian Eatery is geïnspireerd door de liefde van chefkok Ann Ahmed voor Laos, Thailand, Cambodja, de Filippijnen en hun buurlanden. Fans krijgen de kans om kippenvleugeltjes en wontons te proeven, beschikbaar in Fhima's Test Kitchen – Section 126.

Feestprogramma tijdens avond met Timberwolves en Lynx

Bij de festiviteiten op woensdagavond zijn verschillende lokale organisaties gericht op de vooruitgang van meisjes en vrouwen, waaronder de YWCA, Girl Scouts River Valleys, Girls Taking Action, Girls on the Run en de Women's Foundation van Minnesota.

Samenwerking tussen Timberwolves en Moira Villiard voor merchandise

De Team Store verkoopt een sweatshirt voor dames, ontworpen door Moira (uitgesproken als 'Miri') Villiard, nakomelingen uit het Fond du Lac-reservaat, een multidisciplinaire kunstenaar die ondervertegenwoordigde verhalen verheft en de gemeenschap promoot via haar kunst Het ontwerp van Villard maakt gebruik van symboliek uit haar Ojibwe-cultuur om vrouwen als scheppers te vieren en is verweven met nachtelijke motieven die de Timberwolves vertegenwoordigen. Het sweatshirt is exclusief verkrijgbaar in de Team Stores in Target Center.

Lynx Changemaker

nVent heeft zich ook aangemeld als de tweede Lynx Changemaker. Lynx Changemakerswerd afgelopen herfst opgericht en is de eerste onderneming die zich richt op het bouwen van de volgende generatie vrouwelijke leiders, en het groeien en verhogen van vrouwensporten in Minnesota. Het programma op teamniveau is gemodelleerd naar het succesvolle platform van de WNBA in 2020. Als Changemaker zal nVent deelnemen aan rondetafelconferenties, de inaugurele Lynx Changemaker Summit, en donaties beloven aan organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid en vrouwenleiderschap door middel van sport.

nVent is mede-presentator van de Timberwolves' Women's History Night op 27 maart.

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Succesverhalen van klanten

Alle verhalen bekijken