Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Generazione di energia solare

energy efficiency
Supportare la domanda crescente di energia solare

Il consumo di energia solare è in aumento. Secondo l'International Energy Association, nel 2021 l'energia solare è stata una delle fonti di energia rinnovabili dalla crescita più rapida, seconda solo all'energia eolica.

SUPPORTARE LA GENERAZIONE DI ENERGIA SOLARE DAI RAGGI DI SOLE ALLE CASE E LE AZIENDE

Il consumo di energia solare è in aumento. Secondo l'International Energy Association, nel 2021 l'energia solare è stata una delle fonti di energia rinnovabili dalla crescita più rapida, seconda solo all'energia eolica. In tutto il mondo, singoli individui, società e persino paesi stanno investendo in questa tecnologia per compensare le emissioni di gas serra e costruire un futuro più sostenibile ed elettrificato. Gli impianti solari delle aziende americane sono raddoppiati dal 2019.

Sebbene il concetto dell'energia solare sembri abbastanza semplice, ovvero trasformare l'energia solare in elettricità, il processo vero e proprio richiede un'ampia gamma di sistemi elettrici. nVent offre supporto per varie fasi di questo processo.

COME FUNZIONA L'ENERGIA SOLARE

La prima fase di questo processo è anche la più visibile. Pensate a "energia solare" e ciò che vi viene in mente sono i campi di pannelli fotovoltaici (FV) rivolti verso il sole o posizionati sui tetti di case e aziende. Tuttavia, i pannelli FV sono solo l'inizio. Per prendere energia dal sole e utilizzarla per alimentare lampadine, caricabatterie per computer e veicoli elettrici, è necessario manipolarla e trasformarla in base alle esigenze.

Negli impianti solari di grandi dimensioni, l'energia generata da diverse "stringhe" di pannelli FV deve essere combinata e modificata per uscire dall'impianto solare in una configurazione elettrica che può essere collegata alla rete con la tensione e la potenza adeguate. La gestione e il consolidamento di questa grande quantità di energia richiede combinatori che prendono l'alimentazione CC da stringhe diverse e le raggruppano mediante dei terminali di potenza. All'interno di una scatola di combinazione, l'alimentazione CC viene raccolta e combinata in conduttori più grandi.

Ma la combinazione di energia proveniente da molti pannelli solari è solo una parte del rompicapo. Quando i pannelli fotovoltaici generano energia, generano elettricità a corrente continua (CC), quindi l'elettricità rimane a una tensione costante che scorre in un'unica direzione. Tuttavia, la nostra rete elettrica utilizza la corrente alternata (CA), dove l'elettricità scorre in entrambe le direzioni passando dalla polarità positiva a quella negativa nel circuito. Per poter utilizzare l'elettricità, bisogna trasformarla da CC a CA.

Dopo che l'energia proveniente dai pannelli FV è stata combinata in un singolo flusso di elettricità utilizzando scatole di combinazione, passa attraverso un inverter che modifica la corrente elettrica da CC a CA. Dopo l'inversione, l'elettricità può essere trasferita in modo sicuro ed efficiente nella rete elettrica locale.

DOVE ENTRA IN GIOCO nVENT?

Una delle soluzioni principali di nVent nelle applicazioni per l'energia solare è rappresentata dalle scatole di combinazione. Le soluzioni nVent svolgono un ruolo fondamentale sia nel processo di combinazione di più stringhe energetiche che nella protezione delle operazioni dalle minacce ambientali.

nVent produce casse non metalliche ideali per le applicazioni nell'energia solare, comprese le parti esterne delle scatole di combinazione. I materiali non metallici possono essere più durevoli e resistenti alla corrosione rispetto alle casse in metallo. Per questo le casse non metalliche sono più adatte agli ambienti difficili in cui sono situati gli impianti solari. Inoltre, offrono un migliore isolamento dal calore del sole, una considerazione importante visto che le apparecchiature per l'energia solare vengono posizionate, comprensibilmente, in luoghi caldi e soleggiati.

Ma gli ingegneri del settore dell'energia solare possono affidarsi alle soluzioni di nVent per molto più che la protezione delle apparecchiature critiche. I nostri conduttori a barre flessibili possono essere utilizzati in combinazione con i distributori di potenza e i dispositivi di protezione da sovratensione per costruire scatole di combinazione sicure e affidabili.

Le linee di pannelli FV di grandi dimensioni sono dei sistemi elettrici ampi ed estesi costantemente esposti all'ambiente e agli elementi atmosferici. Le soluzioni di messa a terra e collegamento di nVent svolgono un ruolo chiave per assicurarne la sicurezza e il funzionamento. Queste soluzioni possono proteggere le operazioni degli impianti solari da danni dovuti a fulmini e correnti di guasto.

I nostri conduttori a barre flessibili possono inoltre essere piegati e attorcigliati in modi che non sono possibili con le soluzioni per cavi tradizionali, consentendo una maggiore flessibilità di progettazione e un ingombro ridotto per le scatole di combinazione. Molte delle nostre soluzioni possono essere personalizzate prima della consegna, facilitando le operazioni di installazione per gli appaltatori. Forniamo inoltre prodotti come snap clip, clip a pressione in metallo e supporti a J, oltre a una gamma completa di passerelle portacavi, passerelle portacavi perforate e scale portacavi per la gestione dei cavi e l'organizzazione e la protezione dei sistemi.

Infine, nVent offre soluzioni di raffreddamento per inverter, data la necessità di proteggere dal calore le apparecchiature che si trovano sotto il sole per ore ogni giorno. Le nostre soluzioni di raffreddamento garantiscono la sicurezza e l'operatività di queste apparecchiature critiche.

La crescita dell'energia solare continuerà solo se continuiamo a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione. Utilizzare il sole come fonte di energia è un aspetto fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra e la dipendenza da risorse non rinnovabili come il carbone e i combustibili fossili. Poiché paesi, aziende e singoli individui lavorano tutti insieme per la crescita delle infrastrutture di energia rinnovabile, nVent avrà un ruolo importante nel trasformare l'energia solare in elettricità in modo sicuro ed efficiente.

Time and Labour Savings

Reinventare la protezione per sottostazioni elettriche

I vecchi metodi di protezione delle sottostazioni elettriche potrebbero non essere più sufficienti in quanto le energie rinnovabili richiedono sempre più infrastruttura di rete.

Maggiori informazioni

Resiliency and Protection

Informazioni su nVent: Innovazione e sostenibilità dei data center

Aravind Padmanabhan, CTO di nVent CTO, spiega come diagnosticare, progettare e risolvere le sfide dei clienti nel settore dei data center.

Maggiori informazioni