Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Tecnologie a supporto della crescita nello stoccaggio dell'energia

Technologies Supporting Growth in Energy Storage Hero
ARTICOLO DI GIORNALE
Tecnologie a supporto della crescita nello stoccaggio dell'energia

Coloro che desiderano implementare sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) nelle applicazioni a rete distribuita devono trovare le tecnologie giuste. Anche se le esigenze possono variare a seconda della portata di un'installazione e molti produttori di stoccaggio dell'energia delle batterie vendono sistemi completi, le prestazioni delle seguenti tecnologie influenzeranno le prestazioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia nel loro complesso.

Per mantenere le prestazioni e la sicurezza, le batterie devono essere raffreddate. Esiste un'ampia gamma di tecnologie di raffreddamento implementate nei sistemi di immagazzinamento dell'energia a seconda della densità di potenza di un particolare impianto. L'aria condizionata è una buona soluzione per molti sistemi. Il raffreddamento ad aria sta diventando più efficiente e molte aziende stanno esaminando i refrigeranti che utilizzano per renderli più ecologici. Per le installazioni con una maggiore densità energetica, il raffreddamento a liquido è spesso un'opzione migliore grazie alla maggiore efficienza ed efficacia.

Il raffreddamento a liquido è uno spettro di tecnologie pionieristiche nel settore dei data center, ma estremamente utili anche per lo storage di energia. Nelle applicazioni per data center, l'utilizzo di linee di liquido refrigerate per integrare le prestazioni del raffreddamento ad aria fino a immergere completamente le apparecchiature in liquidi non conduttivi. Il raffreddamento a liquido è una tecnica di raffreddamento efficace perché il liquido fornisce una capacità di trasferimento del calore molto maggiore rispetto all'aria. Può anche essere pompato più vicino alla fonte di calore, catturando e trasportando il calore fuori dal sistema dal punto in cui viene generato. Ciò consente al raffreddamento a liquido di aumentare l'efficacia del consumo energetico, gestire i carichi termici in modo efficace, ridurre i costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Technologies-Supporting-Growth-in-Energy-Storage-Story-Image.jpg

Il raffreddamento a liquido funziona nelle applicazioni BESS utilizzando un refrigeratore per pompare il fluido raffreddato attraverso il sistema in un circuito chiuso, con controllo di precisione che regola la temperatura del fluido e le portate per massimizzare l'efficienza. Il liquido caldo o freddo viene pompato attraverso tubi flessibili e collettori in rack di batterie. Il liquido viene quindi pompato attraverso le tubazioni di raffreddamento verso ciascuna batteria e di nuovo verso il raffreddatore, dove viene raffreddato e fatto ricircolare. L'intero sistema è costituito da un circuito completamente chiuso, riducendo al minimo i rischi di perdite o di liquidi che entrano in contatto con l'infrastruttura elettrica. Tuttavia, per ridurre il rischio di perdite, è necessario disporre di sistemi affidabili.

Allo stesso modo in cui i responsabili dei data center vogliono dare priorità all'utilizzo dell'alimentazione al posto dell'infrastruttura di raffreddamento, i produttori DI BESS vogliono ridurre il costo totale dell'energia (TCOE). Questo rappresenta il costo di gestione di un impianto di immagazzinamento dell'energia, compresa l'infrastruttura di supporto. Aumentando la capacità di raffreddamento dei sistemi di immagazzinamento dell'energia con raffreddamento a liquido, i produttori di moduli batteria possono avvicinare le batterie più dense di energia e aumentare la capacità di potenza totale delle loro installazioni senza aumenti eccessivi del costo dell'energia impiegata per il raffreddamento.

Conduttori flessibili

Anche con batterie adeguatamente raffreddate, devono essere collegate tra loro e a qualsiasi applicazione alimentata. Le soluzioni di cavi tradizionali, anche se appropriate in alcune applicazioni, possono essere difficili da utilizzare quando la riduzione dell'ingombro è una preoccupazione principale perché spesso non hanno un raggio di curvatura sicuro per adattarsi a curve strette in spazi ristretti. In questi casi, i conduttori flessibili, come le barre di distribuzione flessibili o le trecce, possono offrire più opzioni di progettazione grazie alla loro sezione trasversale ridotta e ai requisiti minimi di raggio di curvatura. Queste barre di distribuzione possono essere prefabbricate per risparmiare tempo e manodopera nei cantieri.

Tecnologia avanzata e materiali per batterie

Lo sviluppo di materiali avanzati e la protezione ambientale, come materiali di rivestimento leggeri e durevoli, guarnizioni affidabili e design di contenitori, rivestimenti termici dei cavi, materiali resistenti al fuoco e isolamento a bassa emissione di fumo e senza alogeni, contribuisce alla sicurezza, all'efficienza e alla durata dei BESS. Lo sviluppo della stessa tecnologia delle batterie, insieme alla tecnologia che la supporta, è fondamentale per questi sistemi. Le batterie agli ioni di litio sono comunemente utilizzate grazie all'elevata densità energetica, alla scalabilità e alla durata relativamente lunga. La tecnologia al litio-ferro-fosfato ha fatto molta strada e contribuisce a ridurre il TCOE per gli utenti che utilizzano l'immagazzinamento di energia.

La domanda di stoccaggio di energia continuerà a crescere con l'aumento degli investimenti pubblici nelle infrastrutture in tutto il mondo e con la diffusione delle microreti. I data center sono costruiti per supportare l'espansione dell'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici stanno sperimentando un'adozione diffusa. Ridurre l'ingombro di un sistema di accumulo dell'energia, garantendo al contempo una protezione ambientale affidabile, il raffreddamento a liquido e una distribuzione elettrica e messa a terra efficienti per tali sistemi rappresenterà una sfida per i produttori di moduli di batterie, le società elettriche, gli edifici commerciali e altro ancora. Pensare a queste sfide e sviluppare tecnologie per affrontarle ora aiuterà le aziende di stoccaggio dell'energia a superare la concorrenza.

Le soluzioni nVent per l'immagazzinamento dell'energia semplificano la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione e l'installazione del sito, migliorando al contempo il TCOE. Le nostre soluzioni sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni e ambienti. Esplorate le nostre soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia: Immagazzinamento di energia | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni