Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Supporto delle applicazioni di energia distribuita con la tecnologia di immagazzinamento dell'energia

Supporting Distributed Energy Applications Hero
ARTICOLO DI GIORNALE
Supporto delle applicazioni di energia distribuita con la tecnologia di immagazzinamento dell'energia

La nostra rete elettrica sta diventando più distribuita e più rinnovabile che mai. Lo stoccaggio dell'energia è un componente tecnologico fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e costruire un futuro a basse emissioni di carbonio. Senza di essa, il passaggio alle energie rinnovabili sarà impossibile. Le microreti, gli edifici netti a zero zero e le risorse locali di energia rinnovabile sono tutti resi possibili dallo stoccaggio di energia.

I sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) migliorano la resilienza della rete. Ogni anno un numero sempre maggiore di sistemi, inclusi veicoli e data center, si affida sempre più all'elettricità. L'aumento della domanda di energia mette a dura prova l'infrastruttura di rete. Oltre alla modernizzazione della rete elettrica, un progetto importante che è in corso, la creazione di un maggiore accumulo di energia può aiutare a ridurre la pressione sulla rete per gli operatori di rete. Le abitazioni residenziali o le piccole comunità possono anche migliorare l'indipendenza energetica collegando i BESS alle risorse energetiche distribuite (DER) come l'energia solare sul tetto e ridurre i costi energetici utilizzando l'energia immagazzinata nei periodi in cui l'energia elettrica è particolarmente costosa.

DER sono sistemi di generazione di energia elettrica che includono diversi dispositivi su piccola scala situati più vicini alla domanda, a differenza di una centrale elettrica centralizzata e di una rete di distribuzione. Un DER è anche definito rete di energia distribuita. Le Ders svolgono un ruolo sempre più importante nella transizione verso sistemi energetici più puliti, poiché le aziende e i singoli consumatori aggiungono capacità di generazione di energia alle loro case e alle loro aziende.

Supporting-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Le Ders sono rese possibili dallo stoccaggio di energia

Esistono differenze fondamentali tra l'energia tradizionale dei combustibili fossili e l'energia rinnovabile utilizzata nelle DER. L'energia eolica e solare si basa sul vento che soffia e sul sole che splende, mentre le risorse centralizzate non rinnovabili come il carbone possono essere bruciate ogni volta che è necessaria energia.

Lo stoccaggio dell'energia è fondamentale nei sistemi di energia distribuita per separare il tempo di produzione di energia dal momento dell'utilizzo dell'energia. Utilizzando l'immagazzinamento di energia, i consumatori che implementano sistemi come l'energia solare sul tetto possono, ad esempio, generare energia quando è soleggiata, e impiegarla più tardi durante il picco della domanda di energia la sera. Di conseguenza, i sistemi di stoccaggio dell'energia svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere gli obiettivi di energia pulita, migliorando l'utilizzo efficiente delle risorse rinnovabili e migliorando al contempo l'affidabilità della rete e la stabilità dei prezzi.

Oltre alle applicazioni lungo la rete, lo stoccaggio dell'energia viene utilizzato anche in applicazioni commerciali e industriali per migliorare l'affidabilità della disponibilità energetica e ridurre i costi utilizzando l'energia immagazzinata nei periodi in cui l'alimentazione della rete è particolarmente costosa. Le abitazioni residenziali o le piccole comunità possono anche utilizzare lo stoccaggio di energia per ottenere una migliore indipendenza energetica e sostenibilità ambientale collegando i sistemi di stoccaggio dell'energia a DER come l'energia solare sul tetto.

Considerazioni importanti per l'implementazione dello stoccaggio di energia

L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili stima che il 90% dell’elettricità mondiale possa provenire da fonti rinnovabili entro il 2050. Ciò richiede un massiccio aumento della produzione di energia rinnovabile. Tuttavia, vi sono alcune considerazioni chiave da tenere a mente quando si implementa lo stoccaggio di energia:

Riduzione dell'ingombro: Dato lo spazio fisico limitato disponibile in varie applicazioni, come installazioni di reti, stazioni di ricarica per veicoli elettrici ed edifici commerciali e residenziali, è fondamentale ridurre l'ingombro dei sistemi di accumulo dell'energia. Ciò implica l'ottimizzazione della tecnologia e del design per massimizzare la capacità di storage con un ingombro fisico ridotto.

Supporto dell'infrastruttura: Gli impianti di immagazzinamento dell'energia richiedono un adeguato supporto dell'infrastruttura per alloggiare le batterie e i componenti associati. Ciò include considerazioni relative ai sistemi di raffreddamento, ai collegamenti elettrici e al supporto strutturale per migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza.

Scalabilità: La capacità di scalare i sistemi di immagazzinamento dell'energia in base alla domanda è fondamentale, soprattutto nelle applicazioni in cui è prevista una crescita, come le microgriglie e le stazioni di ricarica EV. I design modulari che consentono una facile espansione o replica della capacità di storage possono supportare efficacemente le esigenze future.

Conformità alle normative: La conformità agli standard normativi e alle linee guida relative alla sicurezza, all'impatto ambientale e all'interconnessione di rete è essenziale. Garantire che gli impianti di stoccaggio dell'energia soddisfino tutte le normative e gli standard pertinenti è fondamentale per una corretta implementazione.

Rapporto costi/benefici: Valutando il rapporto costo/efficacia complessiva delle soluzioni di stoccaggio dell'energia, un utente deve valutare i costi iniziali e le spese di manutenzione rispetto ai potenziali risparmi e/o alle nuove opportunità di business derivanti da una migliore gestione dell'energia. L'implementazione di sistemi che offrano un ritorno sugli investimenti favorevole per tutto il loro ciclo di vita è fondamentale per un'adozione diffusa.

Mentre il mondo accelera verso un futuro con più energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia supporta questa trasformazione. Colmando il divario tra la generazione intermittente e la domanda continua, le tecnologie di stoccaggio dell'energia potenziano le DER, rafforzano la resilienza della rete e consentono una maggiore indipendenza energetica. Sebbene l'impronta e la scalabilità rappresentino delle sfide, i vantaggi derivanti dall'adozione diffusa dello storage di energia (costi inferiori, maggiore affidabilità e minori emissioni di carbonio) sono evidenti.

Le soluzioni nVent per l'immagazzinamento dell'energia semplificano la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione e l'installazione del sito, migliorando al contempo il TCOE. Le nostre soluzioni sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di applicazioni e ambienti. Esplorate le nostre soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia: Immagazzinamento di energia | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni