Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Data Center Efficiency

Maggiore efficienza dei data center grazie alla partnership con 2bm

La tecnologia altamente complessa e i crescenti carichi termici generati dalle moderne apparecchiature IT rappresentano delle sfide costanti per i data center. Si pensi, ad esempio, agli elevati requisiti legati al raffreddamento efficiente dei data center. Tutte le apparecchiature IT devono essere utilizzate al di sotto di una soglia di temperatura specificata per mantenere la massima disponibilità di rete e servizio. Molti dei data center meno recenti non sono stati progettati per ospitare i rack ad alta densità che consentono l'elaborazione dei dati a una potenza maggiore. Allo stesso tempo, proprio in funzione del significativo carico energetico che richiedono, le ultime normative si concentrano particolarmente sui data center.

Come riadattare i data center per l'efficienza e la capacità

2bm è un'azienda specializzata nella progettazione e nella costruzione di data center su misura nel Regno Unito. Sfrutta le conoscenze e le competenze del proprio personale per aggiungere valore e ottenere un impatto ambientale positivo attraverso l'implementazione di tecnologie all'avanguardia. 2bm è orgogliosa di preservare una spiccata autonomia nei confronti dei fornitori e di offrire una consulenza indipendente di alto livello.

Di recente, nVent e 2bm hanno collaborato per aggiornare un data center esistente per una grande società di trasmissioni radiotelevisive con nuove apparecchiature in grado di supportare infrastrutture ad alta densità e ridurre l'impronta di carbonio. La società voleva poter ridurre il consumo energetico, soddisfacendo al contempo le esigenze IT e aumentando la densità dei server, senza dover ricorrere a una costruzione inefficiente e costosa che avrebbe completamente modificato l'infrastruttura del data center.

Non è stato facile vincere il progetto, dato il processo di selezione molto tecnico. L'approccio collaborativo adottato da nVent e 2bm ha contribuito a fornire una risposta dettagliata alle esigenze dell'azienda, mostrando chiaramente la combinazione di conoscenze ed esperienze tecniche.

Per riadattare il data center, 2bm e nVent hanno utilizzato una soluzione di contenimento basata su rack e dotata del RackChiller Rear Door Cooler (RDC) di nVent. Questa soluzione introduce la tecnologia di raffreddamento a liquido sostituendo le porte posteriori dei rack di server con un raffreddamento a basso consumo energetico. Poiché il calore del server viene rimosso prima di uscire dal rack, il raffreddamento stabilizza le temperature ed evita che il cliente finale debba raffreddare l'intera stanza per mantenere i server alle temperature di funzionamento corrette. Questa efficienza ha consentito al cliente di 2bm di ottenere una maggiore capacità di raffreddamento riducendo al contempo il numero di unità nello spazio, risultando in minori spese in conto capitale.

"La soluzione di raffreddamento della porta posteriore di nVent è efficiente e facile da installare. Inoltre, sia noi che il cliente riteniamo che sia la soluzione di raffreddamento della porta posteriore più all'avanguardia sul mercato", ha affermato Mark King, Managing Director di 2bm. "Non abbiamo avuto alcun problema con le soluzioni di raffreddamento delle porte posteriori di nVent e il progetto è stato completato nei tempi e nei limiti di budget previsti."

Il sistema è più prevedibile, preciso e facile da controllare rispetto al raffreddamento ad aria, dove viene raffreddata l'intera stanza. Inoltre, il progetto di riadattamento ha consentito di risparmiare sui materiali estendendo la durata delle apparecchiature all'interno del centro e consentendo di modificare e riutilizzare gran parte dell'infrastruttura esistente del data center invece di sostituirla e gettarla via.

Il progetto ha consentito al data center di conseguire notevoli risparmi energetici grazie agli RDC di nVent e a una maggiore efficienza di raffreddamento. In questo modo si riducono i costi di manutenzione per il cliente e si riduce la potenza assorbita dalla rete locale. nVent e 2bm sono stati inoltre in grado di completare il progetto con un'interruzione minima delle operazioni del cliente, cosa molto importante per il cliente finale.

"Siamo entusiasti di supportare i nostri clienti nello sviluppo di soluzioni innovative ed efficienti in grado di rispondere alle sfide che molti operatori di data center si trovano ad affrontare", ha dichiarato Marc Caiola, Vice Presidente di Global Data Solutions di nVent. "Introdurre l'efficienza del raffreddamento a liquido in un'infrastruttura raffreddata ad aria è una funzionalità importante per nVent ed è fondamentale per i clienti che devono dare priorità ai tempi di attività aumentando al contempo la capacità. La nostra soluzione RDC è la scelta ideale per questo tipo di applicazioni."

2bm continua a espandere la sua attività e a riadattare i data center per supportare le apparecchiature IT di nuova generazione, aumentando l'efficienza delle operazioni dei clienti con il supporto delle soluzioni di nVent per le applicazioni critiche.