Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

nVent guadagna il premio Product Innovation of the Year

Innovation of the Year Banner
ARTICOLO DI NOTIZIE
nVent riceve il premio Product Innovation of the Year e un dipendente è stato insignito del riconoscimento di Emerging Leader ai Minnesota Manufacturing Awards

Emerging Leader in Manufacturing – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin è a capo team di approvvigionamento strategico di nVent per l'America del Nord. Grazie alle sue avanzate capacità di leadership e negoziazione, ha consentito all'azienda di ottenere notevoli risparmi in termini di produttività dei materiali, che sono stati reinvestiti per altre attività. In un mercato del lavoro estremamente competitivo, è riuscita a raggiungere un tasso di fidelizzazione pari al 100% del suo team negli ultimi 12 mesi. Questa stabilità le ha permesso di apportare miglioramenti ai processi della divisione dedicata all'approvvigionamento.

Kristin si impegna a fondo per far crescere i talenti femminili di nuova generazione nell'ambito dell'approvvigionamento strategico. È sempre disposta a dedicare tempo agli altri e condividere la sua esperienza, sia che qualcuno voglia entrare a far parte del suo team o che sia interessato o interessata a ricoprire un'altra funzione. La sua squadra è composta per quasi due terzi da donne. A molte di loro, Kristin ha offerto sostegno e presentato opportunità di crescita e promozione. Una nostra dipendente, che è passata a un altro gruppo funzionale ed è stata promossa negli ultimi due anni, ha dichiarato che è rimasta "entusiasta dalla cultura e dalle opportunità chiare di crescita professionale" che ha riscontrato nel team di Kristin.

Nell'ambito dell'ERG Global Women's Network, Kristin è una mentor per altre dipendenti. È sempre pronta a sostenere le dipendenti che hanno bisogno di assistenza e disponibile a condividere la sua esperienza e consigli utili. Kristin crede fermamente nel sostegno reciproco tra donne e si impegna a fondo per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e improntato alle pari opportunità.



Product Innovation – RDHX Pro

La diffusione dell'intelligenza artificiale e dell'high-performance computing sta aumentando la richiesta di infrastrutture più efficienti per i data center. Un aspetto fondamentale di queste infrastrutture è il sistema di raffreddamento. Quando sono in funzione, i chip ad alte prestazioni generano una notevole quantità di calore, pertanto devono essere raffreddati costantemente. La nuova soluzione nVent Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro rappresenta un importante passo avanti nell'ottimizzazione dell'efficienza, della scalabilità e della sostenibilità delle tecnologie HCP.

I data center sono sempre più sotto osservazione dal punto di vista del consumo energetico, quindi adottare una tecnologia di raffreddamento più efficiente è una strategia perfetta per ridurre l'impatto ambientale. I sistemi di raffreddamento avanzati consentono infatti ai data center di ridurre l'impiego complessivo di energia e di scalare la quantità di risorse IT che sono in grado di supportare senza aumentare drasticamente l'elettricità necessaria per il raffreddamento. Il raffreddamento a liquido è infatti più efficiente di quello ad aria, perché trasferisce il calore dai server alle tubazioni di liquido raffreddato. Si tratta di un metodo sempre più scelto tra i responsabili dei data center.

RDHX Pro sfrutta la tecnologia di raffreddamento a liquido insieme all'infrastruttura esistente per il raffreddamento ad aria in modo da garantire un raffreddamento efficiente dell'ambiente a livello di rack, anziché a livello della sala in cui sono alloggiati i server.

RDHX Pro.jpg

RDHX Pro si installa sullo sportello posteriore del server e utilizza le ventole per estrarre l'aria calda dai rack, che attraversa le serpentine di liquido raffreddato nello sportello prima di essere rimessa in circolo nella sala. La nuova soluzione introduce questa tecnologia di raffreddamento nei rack ad alta densità, ossia fino a 78 kW (14 °C/57 °F) ed è in grado di soddisfare i requisiti per il crescente utilizzo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, la necessità di una maggiore sostenibilità ed efficienza energetica e la domanda di maggior utilizzo dello spazio nei data center.

Si tratta di una soluzione molto scalabile e facile da utilizzare. Dal momento che nei data center il calore dei sistemi IT è regolato dal raffreddamento a livello di rack invece che a livello di stanza, i responsabili dei data center possono installare più unità RDHX dove ne hanno bisogno, raffreddando solo le aree in cui operano i sistemi IT invece che un intero ambiente. RDHX è il più sottile refrigeratore del suo genere disponibile sul mercato, dato che ha dimensioni pari a 281 mm con le ventole e 241 mm senza le ventole. Le ventole sullo sportello, i comandi touch screen e le unità di alimentazione possono essere sostituiti senza spegnere l'unità, un fattore estremamente importante per un settore in cui i tempi di attività costanti sono la norma.

Per nVent è un orgoglio sapere che le soluzioni innovative realizzate dai nostri team di prodotto hanno ricevuto un riconoscimento importante, in quanto sistemi che hanno rivoluzionato i settori verticali in rapida crescita. Siamo grati a Kirstin per il suo contributo significativo alla crescita aziendale. Complimenti! Consultate qui l'elenco completo dei dipendenti che hanno ottenuto premi o riconoscimenti.

RISORSE

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere.

RISORSE

Novità e approfondimenti

Guarda tutte le novità

RISORSE

Storie di successo dei clienti

Vedi tutte le storie