Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

nVent vince il premio 2024 Showstopper della NECA

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Hero Image
ARTICOLO DI NOTIZIE
nVent vince il premio 2024 Showstopper della NECA

Siamo entusiasti di comunicarvi che lo stampo 3D Cadweld One Shot di nVent ERICO ha vinto il premio "Showstopper 2024" al NECA Convention & Trade Show.

La conferenza e il tradeshow organizzati dalla NECA (National Electrical Contractors Association) presentano i prodotti e i servizi più recenti a disposizione degli appaltatori di impianti elettrici e organizza ogni anno un evento Showstopper Showcase, sponsorizzato dalla rivista ELECTRICAL CONTRACTOR. Le soluzioni che vincono il premio rappresentano i progressi più innovativi che possono risultare utili agli appaltatori elettrici, sia in cantiere che in ufficio.

Quest'anno si sono candidati 170 produttori di piccole e grandi dimensioni. Siamo orgogliosi di essere uno dei 25 vincitori dell'evento Showstopper in occasione della NECA 2024 a Philadelphia, insieme ad altre aziende che forniscono prodotti diversificati e innovativi.

Lo stampo 3D nVent ERICO Cadweld One Shot è una soluzione monouso personalizzata che impiega una tecnologia avanzata di stampa a ceramica 3D per creare connessioni esotermiche permanenti. Può essere utilizzato per stabilire una saldatura permanente di alta qualità, resistente all'allentamento e alla corrosione. Grazie al suo design intuitivo, lo stampo Cadweld One Shot 3D è semplice da installare e consente di risparmiare tempo e manodopera. Inoltre può essere personalizzato in base alle connessioni o alle configurazioni richieste e il suo design compatto lo rende perfetto per le applicazioni in spazi angusti o difficili da raggiungere.

nVent aveva già ricevuto il 2023 Showstopper Award della NECA per il morsetto di terra a innesto Hammerlock nVent ERICO. nVent si impegna a sviluppare continuamente nuovi prodotti che conquisteranno la scena durante l'assegnazione dei premi Showstopper degli eventi NECA. I 25 vincitori del premio Showstopper saranno inclusi nel numero di gennaio 2025 di ELECTRICAL CONTRACTOR.

nVent Earns 2024 NECA Showstopper Award Story Image.jpg
nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni