Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Renewable Generation

Casse non metalliche e generazione di energie rinnovabili

Perché scegliere casse non metalliche per le applicazioni nell'energia solare?

Man man che il mondo diventa sempre più sostenibile ed elettrificato, le energie rinnovabili rappresentano un elemento essenziale ai fini della decarbonizzazione a livello globale. L'energia solare è uno dei metodi di generazione di energia rinnovabile dalla crescita più rapida e singoli individui, aziende e paesi stanno investendo in questa tecnologia per compensare le emissioni di gas serra. Gli impianti solari delle aziende americane sono raddoppiati dal 2019.

La generazione di energia solare richiede un'ampia gamma di apparecchiature che devono essere protette dalle minacce ambientali. Le casse sono un elemento fondamentale di questo rompicapo, visto che proteggono dalle minacce ambientali e aiutano gli ingegneri a gestire il calore negli impianti. Per le applicazioni nell'energia solare, le casse non metalliche possono rappresentare una scelta eccellente. Ecco perché:

1. Durata e longevità

Gli impianti a energia solare si trovano spesso in ambienti difficili. Le apparecchiature possono essere esposte al calore elevato proveniente dal sole (elevato incremento solare), a forti venti, alla sabbia portata dal vento e ad altri fattori ambientali che rendono difficoltosa la protezione delle apparecchiature sensibili utilizzate per alimentare la generazione di energia solare. Le casse non metalliche sono estremamente durevoli e resistono allo stress. Vi sono numerosi materiali non metallici da cui scegliere per ottenere la migliore protezione possibile per esigenze ambientali specifiche. Le casse non metalliche nVent vengono inoltre sottoposte a test di impatto per garantirne la resistenza sotto stress. Infine, le casse non metalliche di alta qualità possono durare a lungo, risultando in impianti solari più sostenibili poiché le casse non devono essere sostituite frequentemente.

2. Facilità di trasporto e installazione

Le casse non metalliche sono più leggere e più facili da trasportare, oltre a essere più facili da modificare rispetto alle casse in metallo di grandi dimensioni. Quando gli installatori devono recarsi in luoghi più remoti per costruire impianti solari, spostare e modificare i quadri in acciaio inossidabile può essere difficoltoso. La facilità di trasporto e installazione crea anche ambienti più sicuri per gli installatori.

Informazioni su nVent: Casse non metalliche →

3. Gestione del calore

Per le applicazioni nell'energia solare in ambienti caldi e soleggiati, è importante mantenere i componenti elettronici alle temperature di funzionamento appropriate. Anche se gli ingegneri possono implementare soluzioni di raffreddamento per le apparecchiature, è importante anche ridurre al minimo il calore che entra nel sistema. Poiché i non metalli hanno una conduttività termica inferiore rispetto al metallo grezzo, queste casse non raggiungono temperature elevate sotto il sole. D'altra parte, a causa della minore conduttività termica, le casse non metalliche possono anche intrappolare il calore delle apparecchiature al loro interno. Il surriscaldamento può ridurre notevolmente la durata dei componenti elettronici. nVent dispone di uno strumento di calcolo che i tecnici possono utilizzare per assicurarsi che i sistemi funzionino alle temperature di funzionamento appropriate.

Scoprite di più sulle soluzioni per casse non metalliche nVent