Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Come l'IA sta trasformando il raffreddamento a liquido nella produzione di chip

How AI is Bringing Liquid Cooling into Chip Manufacturing Hero image
ARTICOLO DI NOTIZIE
Come l'IA sta trasformando il raffreddamento a liquido nella produzione di chip

Sull'onda dei progressi tecnologici e della proliferazione delle applicazioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, le apparecchiature IT si sono sviluppate ulteriormente e oggi hanno requisiti maggiori in termini di potenza e carico termico. A questo si aggiunge il problema dell'efficienza e del consumo energetico derivanti dalle apparecchiature IT. Infatti, i chip richiedono più potenza, generano più calore e quindi necessitano di maggiore energia per il raffreddamento.

Secondo un sondaggio condotto agli inizi del 2024, che ha coinvolto 812 esperti informatici, il 38,3% degli intervistati prevede di utilizzare un'infrastruttura di raffreddamento a liquido nei propri data center entro il 2026, una tendenza che probabilmente continuerà ad aumentare nei cinque anni successivi.

Il raffreddamento a liquido svolge un ruolo indispensabile per la scalabilità dell'intelligenza artificiale, in quanto gestisce in modo efficiente il calore prodotto dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni. Questa tecnologia aumenta i livello di affidabilità, riduce il consumo di energia e soddisfa i rigorosi requisiti di elaborazione previsti dalle attività di intelligenza artificiale. Le soluzioni di raffreddamento a liquido diretto sul chip rendono più efficiente la dissipazione del calore e più preciso il controllo della temperatura, perché gli elementi di raffreddamento sono più vicini alla fonte di calore.

Questo metodo di raffreddamento rivoluzionario non consente soltanto di migliorare l'affidabilità e le prestazioni complessive dei server, ma permette anche ai data center di funzionare anche con densità di potenza più elevate.

Bringing-Liquid-Cooling-into-Chip-Manufacturing.jpg


Come viene prodotto un chip

La fase di test è una componente essenziale nel processo di produzione dei chip. le aziende devono assicurarsi che i chip possano funzionare alla massima capacità, con tempi di attività pari a 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Prima che escano dallo stabilimento di produzione, devono essere sottoposti a test approfonditi. Nella fase di test i chip devono essere raffreddati, quindi i produttori hanno bisogno di disporre di un impianto di raffreddamento affidabile. Tradizionalmente, i produttori usavano per lo più i sistemi di raffreddamento ad aria. Anche se i chip venivano raffreddati a liquido dai clienti finali, potevano comunque essere testati con un sistema meno efficiente. Tuttavia, i chip nuovi ad alte prestazioni e per l'IA non possono essere attivati a meno che non siano raffreddati, a liquido poiché il raffreddamento ad aria non è in grado di gestire il carico termico senza danneggiare il chip.

Per questo motivo, il raffreddamento a liquido deve essere implementato subito in fabbrica. I produttori devono assicurarsi che i chip possano funzionare alla massima potenza sul campo, in modo da essere testati in condizioni operative estreme. Anche gli utenti finali dei chip possono sfruttare questo processo utilizzando la stessa infrastruttura di raffreddamento a liquido implementata in fabbrica, che offre raffreddamento uniforme per i chip.

Test delle fuoriuscite di elio

Un aspetto fondamentale della produzione di chip con raffreddamento a liquido è il test delle fuoriuscite di elio, utilizzato per individuare anche le perdite più piccole nelle infrastrutture di raffreddamento di tale tipo. È fondamentale che i produttori di chip si assicurino che tutti i componenti di raffreddamento forniti dai produttori, come collettori e CDU, vengano sottoposti a test specifici. Questi test contribuiscono a mantenere l'integrità e l'affidabilità dei chip, migliorando la qualità complessiva dell'infrastruttura di raffreddamento a liquido e supportando l'IT ad alte prestazioni. In questo modo, i produttori possono garantire con sicurezza che i chip vengano realizzati senza danni o guasti.

nVent è un'azienda leader nella produzione e nell'innovazione di sistemi di raffreddamento a liquido, con una esperienza comprovata nel risolvere i requisiti più complessi dei provider di servizi cloud globale e nella collaborazione a supporto del futuro dell'informatica basata sull'IA. Grazie alle sue competenze e alla sua presenza globale, nVent fornisce soluzioni standard e personalizzate per i sistemi informatici di ultima generazione. Le sue soluzioni di alimentazione e raffreddamento a liquido sono sostenibili, resilienti e in grado di supportare le applicazione di IA e HCP a livello globale.

È importante che i produttori di chip e gli utenti finali collaborino con fornitori di infrastrutture di raffreddamento, perché questi ultimi sanno come progettare, installare e gestire correttamente le architetture. Scoprite di più sulle competenze e sul portfolio completo di nVent, che comprende soluzioni per data center adattabili, modulari e scalabili: Data center e reti | SOLUZIONI DATI nVent

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Notizie e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrando il suo impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità in ambito di protezione e connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni