Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Elettrificazione dei veicoli della flotta: Affrontare le sfide comuni

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
ARTICOLO DI GIORNALE
Elettrificazione dei veicoli della flotta: Affrontare le sfide comuni

I veicoli elettrici sono più comuni che mai. Con questo cambiamento, i progetti di elettrificazione dei veicoli della flotta possono apportare molti vantaggi, sia finanziari che ambientali. Le aziende utilizzano veicoli elettrici per visite di assistenza, consegna dell'ultimo miglio o viaggi di lavoro, a seconda della natura della loro attività. In questo modo, risparmiano denaro e producono un impatto positivo sull'ambiente.

Tuttavia, i vantaggi dell'elettrificazione delle flotte possono essere trasmessi solo con l'infrastruttura appropriata a sostegno delle flotte. Ciò include dove reperire l'alimentazione e come assicurarsi che i sistemi siano adeguatamente protetti dai rischi di downtime. Ogni situazione è diversa, ed è importante che chiunque esplori l'elettrificazione esamini lo specifico ambiente di business per la propria azienda, e qualsiasi considerazione unica come la posizione, la disponibilità di potere e la volontà di leadership di fare investimenti nella tecnologia di e-Mobility .

Migliorare la tecnologia, migliorare i rendimenti

Ci sono alcuni fattori che rendono ora un momento interessante per esplorare l'elettrificazione della flotta. In primo luogo, la tecnologia dei veicoli elettrici e delle batterie sta migliorando. Nell'ultimo decennio, i costi delle batterie agli ioni di litio sono diminuiti e si prevede che continuino a diminuire, creando opportunità per le aziende di integrare più tecnologie delle batterie nelle loro installazioni, nonché di migliorare la tecnologia delle batterie utilizzata nei veicoli stessi. I moderni veicoli elettrici sono molto adatti per l'uso in flotte di veicoli con una portata elevata, ricarica rapida e ampia accettazione da parte dei consumatori. Gli EVS non stanno andando da nessuna parte -la National Electrical Manufacturing Association (NEMA) prevede che ci saranno 55 milioni di veicoli elettrici leggeri sulla strada entro il 2035.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

Inoltre, la crescente disponibilità di infrastrutture di ricarica pubbliche sta migliorando l'ambiente per i veicoli elettrici delle flotte. Mentre i veicoli della flotta devono essere caricati principalmente nei depositi della flotta, le infrastrutture di ricarica pubbliche possono offrire un sistema di riserva ed estendere la gamma delle flotte elettrificate, consentendo l'utilizzo dei veicoli per attività più distanti. Man mano che l'infrastruttura di ricarica EV continua a crescere, le flotte di veicoli possono continuare a integrare la propria infrastruttura di ricarica sfruttando i siti pubblici.

Sfide all'elettrificazione

L'elettrificazione dei veicoli della flotta rappresenta un investimento e i costi associati all'infrastruttura di ricarica degli edifici possono essere elevati, anche se i prezzi dei veicoli elettrici continuano a diminuire. I vantaggi finanziari a lungo termine dell'elettrificazione delle flotte possono essere notevolmente migliorati grazie all'installazione di microgriglie in loco che includono la generazione di fonti rinnovabili per caricare le flotte. L'elettrificazione delle flotte può certamente funzionare senza fonti rinnovabili in loco, ma la generazione di elettricità a supporto della flotta crea efficienze in termini di costi che possono davvero aumentare.

L'altra grande sfida dell'elettrificazione dei veicoli della flotta è meno una barriera e più una considerazione chiave. Pianificare un accumulo di veicoli elettrici nel corso del tempo è certamente l'approccio migliore per l'adozione dei veicoli elettrici, ma il pensiero a lungo termine è fondamentale. Le aziende possono iniziare con alcuni veicoli e un caricabatterie, ma devono tenere a mente la crescita potenziale mentre stanno aggiungendo infrastrutture. Ad esempio, assicurarsi di posizionare le stazioni di ricarica in una parte della proprietà, dove i cavi possono passare attraverso l'erba invece che sotto un parcheggio, in modo che possano essere scavati senza rompere il cemento. Ponete le basi per l'infrastruttura EV con più cablaggio e tubi protettivi di quanti ne abbiate bisogno per dare spazio al vostro progetto in scala. Anche i responsabili di flotte, strutture e IT devono essere tutti sulla stessa pagina per coordinare gli sforzi senza creare confusione. Può essere molto vantaggioso avere una persona che coordini la costruzione e lo permetta che possa tenere sotto controllo l'intera operazione. Ove possibile, cercare di limitare il numero di diversi professionisti qualificati sul lavoro, per preservare le competenze.

Questa persona può anche essere utile per tenere d'occhio l'ambiente normativo e politico per i veicoli elettrici. Con diversi incentivi e supporto pubblico disponibili a seconda del paese in cui ci si trova nel mondo, i project manager devono assicurarsi di essere aggiornati sulle normative locali durante la pianificazione dei progetti.

Le microgriglie sono fondamentali

Lo stoccaggio di energia è essenziale per l'elettrificazione dei veicoli della flotta che sfrutta le energie rinnovabili perché separa la produzione di energia dall'uso. La generazione variabile di energia rinnovabile proveniente da fonti come il solare non è sempre disponibile direttamente dalla fonte, ma i veicoli della flotta devono essere ricaricati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'edilizia di stoccaggio dell'energia e le microreti rinnovabili colmano questo divario. L'introduzione di fonti rinnovabili e di immagazzinamento di energia nelle installazioni dei veicoli della flotta può offrire vantaggi anche al di fuori della ricarica dei veicoli: Se i veicoli non sono in uso o non devono essere addebitati, le aziende possono rivendere l'energia in eccesso nella rete.

Tuttavia, anche senza fonti rinnovabili integrate nell'infrastruttura di ricarica delle flotte, lo stoccaggio dell'energia può migliorare la matematica finanziaria per le flotte elettriche attraverso l'ottimizzazione della rasatura e della ricarica dei picchi. Le flotte di veicoli elettrificati possono utilizzare impianti di immagazzinamento dell'energia per ridurre i costi energetici utilizzando l'energia immagazzinata quando l'energia della rete è costosa e ricaricare le unità di immagazzinamento dell'energia quando l'alimentazione della rete è più economica. Questa infrastruttura di ricarica intelligente semplifica la giustificazione degli investimenti nelle flotte di veicoli elettrici e consente alle aziende di risparmiare denaro. Contribuisce inoltre a creare una rete elettrica più affidabile e resiliente riducendo la domanda nei periodi in cui gli altri utenti della rete utilizzano molta energia. Lo stoccaggio di energia aggiunge inoltre una resilienza energetica alle flotte di veicoli in caso di interruzioni o condizioni meteorologiche estreme. Per questi motivi, nei prossimi 15 anni, la quantità di storage connesso alla rete elettrica statunitense crescerà del 1100%, secondo NEMA.

Sicurezza e affidabilità oltre il caricabatteria

Quando si introducono più tecnologie elettriche nelle infrastrutture degli edifici e delle strutture, è estremamente importante garantire che i sistemi siano adeguatamente protetti e collegati a terra. La corrente scorre sempre attraverso il percorso dell'impedenza più bassa e anche gli impianti elettrici più ben progettati possono essere a rischio di correnti di guasto dovute a fulmini, malfunzionamenti delle apparecchiature o sovraccarichi provenienti da fonti di alimentazione. Sistemi di messa a terra e incollaggio efficienti tengono conto delle condizioni del suolo, dei modelli stagionali e di altre differenze uniche nel sito. Ciò migliora la sicurezza per le persone che lavorano con e in prossimità degli impianti di ricarica EV.

I contenitori svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel migliorare la resilienza dell'infrastruttura di ricarica proteggendo i componenti elettrici sensibili e mantenendoli operativi in varie condizioni. I contenitori proteggono le apparecchiature da fattori ambientali quali temperature estreme, umidità, polvere e detriti. I contenitori migliorano inoltre la sicurezza prevenendo il contatto accidentale con parti elettriche sotto tensione e offrono anche una protezione fisica contro atti vandalici e furti.

I contenitori dotati di sistemi avanzati di gestione termica, come il raffreddamento a liquido, aiutano anche a gestire il calore generato dai componenti ad alta potenza, evitando il surriscaldamento e garantendo un funzionamento efficiente. La conformità agli standard e alle normative del settore è un fattore critico, poiché gli alloggiamenti certificati soddisfano i requisiti legali e assicurativi, contribuendo al funzionamento sicuro dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.

Per tutte le tecnologie sono fondamentali sia quelle direttamente correlate alla ricarica dei veicoli che quelle che supportano gli impianti di ricarica, la modularità e la scalabilità. I responsabili delle strutture devono assicurarsi di lavorare con gli OEM che offrono progetti facilmente scalabili per soddisfare le esigenze future senza costose rilavorazioni e tempi di inattività.

La competenza tecnica e i prodotti di nVent offrono ai nostri clienti un partner affidabile per ogni fase del processo di supporto per le applicazioni di e-Mobility. Supportiamo le stazioni di ricarica EV e le infrastrutture per soddisfare le esigenze di erogazione di potenza e protezione. Ulteriori informazioni sulle nostre offerte: E-Mobility | nVent

About nVent

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni