Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Cooling Innovation

Promuovere l'innovazione nel raffreddamento a liquido di precisione con la collaborazione con Iceotope

L'innovazione nel raffreddamento è fondamentale per le applicazioni riguardanti i dati. Poiché i carichi di calore continuano ad aumentare e l'IT di nuova generazione richiede una maggiore potenza di raffreddamento, i data center si trovano a dover affrontare la sfida di come raffreddare le apparecchiature in modo efficace senza utilizzare quantità estreme di energia.

Oggi, solo circa il 5% dei data center è raffreddato a liquido. Ma questo sta per cambiare. Se i data center vogliono crescere e supportare attività come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e le infrastrutture smart, hanno bisogno di processori più veloci, e questa tecnologia deve essere raffreddata a liquido.

I data center sono noti per il loro consumo energetico elevato e i fornitori di soluzioni di alimentazione e raffreddamento come nVent possono aiutare a risolvere questo problema offrendo soluzioni a basso consumo energetico. Ciò può includere soluzioni quali alimentatori efficienti e soluzioni di raffreddamento che consumano meno energia rispetto ai metodi tradizionali di raffreddamento ad aria. Dare priorità all'efficienza di raffreddamento ha senso sia dal punto di vista finanziario che da quello ambientale.

La riduzione del consumo di energia può ridurre l'impatto ambientale dei data center. Inoltre, per le applicazioni riguardanti i dati, ogni bit di elettricità utilizzato per il raffreddamento è elettricità che non può essere utilizzata per l'elaborazione dati. E poiché le aziende di telecomunicazioni e i data center guadagnano attraverso l'elaborazione dati, un raffreddamento più efficiente è più vantaggioso dal punto di vista finanziario.

Il raffreddamento a liquido è più efficiente del raffreddamento ad aria e può essere distribuito in vari gradi all'interno di un data center. Dal raffreddamento a liquido nell'infrastruttura esistente dei data center raffreddati ad aria al raffreddamento di porte posteriori, fino al raffreddamento di precisione diretto ai chip, il raffreddamento a liquido può essere implementato in diversi modi e in diversi gradi nei moderni data center.

Una delle opzioni più efficienti è il raffreddamento a immersione. Nel raffreddamento a immersione, i componenti elettronici sono completamente immersi in una soluzione liquida isolata elettricamente. Questa soluzione a liquido conduce il calore generato dall'IT senza danneggiare i componenti elettrici. Il raffreddamento a immersione si differenzia dal raffreddamento ad acqua, dove il liquido viene fatto circolare all'interno di linee a circuito chiuso. Il raffreddamento a immersione è una tecnologia emergente nel settore delle soluzioni per dati e offre un'elevata potenza di raffreddamento anche confrontandola con altre forme di raffreddamento a liquido efficienti. Il raffreddamento a immersione offre anche un'eccellente protezione fisica dalla polvere e da altri contaminanti.

nVent ha collaborato con Iceotope per fornire soluzioni di raffreddamento a immersione per applicazioni che richiedono una tecnologia di raffreddamento avanzata. Le soluzioni di raffreddamento a liquido di precisione di Iceotope offrono prestazioni di raffreddamento estreme, isolando e proteggendo i sistemi IT critici dall'ambiente e dall'atmosfera circostanti. Queste soluzioni sono in grado di gestire facilmente i crescenti carichi termici degli ultimi processori, rendendo possibile al contempo un consumo energetico ultra basso per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di riduzione dell'energia e di sostenibilità.

"La vera innovazione si ha quando la tecnologia e le soluzioni si uniscono, ed è esattamente ciò che è successo quando nVent e Iceotope hanno iniziato a collaborare nel 2021", ha affermato Marc Caiola, VP di Global Data Solutions di nVent. "Combinando la nostra esperienza e i rispettivi portafogli di prodotti, abbiamo creato una soluzione integrata di raffreddamento a immersione di precisione che ha il potenziale di migliorare l'elaborazione dati ad alte prestazioni. Ciò dimostra che è possibile fare progressi combinando in modo coordinato tecnologie e soluzioni."