Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Tutti i tipi di sistemi di raffreddamento per data center

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
ARTICOLO DI NOTIZIE
Tutti i tipi di sistemi di raffreddamento per data center

Di fronte alla continua proliferazione dei data center, le soluzioni di raffreddamento hanno un importante ruolo da svolgere,. in quanto sono indispensabili per un corretto funzionamento dei chip e la prevenzione dei guasti alle apparecchiature. Esistono molte tecnologie di raffreddamento per data center, che si differenziano in base ai requisiti di esecuzione dei diversi tipi di chip.

Per i responsabili dei data center, è una corsa a ostacoli all'inseguimento di prestazioni più elevate da offrire ai clienti. Se vogliono sfruttare le prestazioni avanzate, i nuovi casi di applicazione aziendali e i nuovi tipi di carichi di lavoro associati alle tecnologie di ultima generazione, i responsabili devono aumentare al massimo le performance dei sistemi di raffreddamento. In molti casi, quando ad esempio si tratta di implementare l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico (ML), è stata superata una linea oltre la quale non è più sufficiente limitarsi ai sistemi di raffreddamento ad aria.

Quando questi sistemi operano in sovraccarico per mantenere le temperature operative necessarie a soddisfare una domanda crescente, le strutture possono subire guasti alle apparecchiature, tempi di fermo non pianificati e costi energetici elevati. Per molti data center, il raffreddamento a liquido può assicurare prestazioni migliori, consentendo al contempo di risparmiare energia e operare in modo più sostenibile.

Il raffreddamento a liquido è un metodo sempre più scelto tra i responsabili dei data center ed è richiesto da molte applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. Impiega un liquido raffreddato a temperature precise per catturare il calore e trasportarlo lontano dalle risorse IT. È un metodo più efficiente perché il liquido ha capacità di trasferimento termico di gran lunga superiori rispetto all'aria e può essere collocato più vicino alle apparecchiature. Con questa tecnologia, i responsabili dei data center possono aumentare la capacità, migliorare l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei sistemi di raffreddamento. Secondo le stime, nel 2023 il valore del mercato delle soluzioni di raffreddamento a liquido era pari a circa 3,2 miliardi di dollari e si prevede che raggiungere la cifra di 16.4 miliardi nel 2032.

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Esistono tre tipi principali di raffreddamento a liquido:  

Da liquido ad aria

I sistemi da liquido ad aria consentono di raffreddare i chip anche all'interno di infrastrutture basate su sistemi appunti ad aria, in quanto mettono in circolo il liquido refrigerante tra i diversi rack a partire da un'unità collocata nella parte posteriore. Questa tecnologia non richiede un'infrastruttura specifica a livello di impianto, quindi è ideale per i data center meno recenti, che vogliono ottimizzare i sistemi in uso integrando chip di ultima generazione. Il metodo da aria a liquido è fondamentale dal punto di vista della sostenibilità, perché può essere implementato rapidamente per raffreddare le parti a temperature più elevate nel modo più efficiente.

Da aria a liquido

I sistemi da liquido ad aria consentono di raffreddare le apparecchiature IT collocate su rack utilizzando appunto l'aria. Una volta assorbito il calore, quest'ultima viene raffreddata per mezzo di linee di liquido e quindi rilasciata nell'ambiente. In questo modo, il risultato è raggiunto con maggiore efficienza, perché non è necessario raffreddare l'intera sala che ospita le risorse IT fino alla temperatura richiesta dai chip. Anche se richiede l'installazione di linee di liquido refrigerante a livello di struttura, questa tecnologia è estremamente utile per i data center che impiegano chip progettati per il raffreddamento ad aria.

Diretto sul chip

In questo caso, i tecnici collocano un dissipatore di calore direttamente sulle schede dei server, in modo che le linee di liquido raffreddino direttamente il chip. La progettazione di questi sistemi deve essere eseguita con particolare attenzione, data la prossimità ai servizi IT. Per regolare con precisione il flusso e la temperatura del liquido, richiedono infatti una CDU (Coolant Distribution Unit), ossia un'unità di distribuzione del refrigerante esterna. Queste soluzioni solo la mente e il cuore dei sistemi di raffreddamento a liquido.

Immersione

Si tratta del metodo più efficiente, che prevede l'immersione dei server in un liquido dielettrico raffreddato, diminuendo la temperatura dei chip e proteggendoli dalla polvere all'umidità. Emette un rumore ridotto durante il funzionamento e assicura la massima capacità di dissipazione del temperature in un ampio spettro di temperature di esercizio. Avendo un design modulare, consente di adottare in modo flessibile le risorse IT più all'avanguardia.

nVent offre soluzioni compatibili con tutti i tipi di sistemi per il raffreddamento dei data center, dai prodotti per migliorare l'efficienza degli impianti ad aria a quelli che impiegano la tecnologia di immersione, indispensabile per i chip di ultima generazione destinati alle operazioni di intelligenza artificiale. I nostri esperti possono aiutarvi a scegliere le soluzioni migliori per il vostro data center.

Esplora le soluzioni per data center →

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
ESG

ESG

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e del nostro modo di operare, fin dagli albori della nostra azienda. In nVent, concentriamo le iniziative ESG su tre aree: Persone, Prodotti e Pianeta.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni