Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Tendenze dei data center per il resto del 2024

Data Center Trends
ARTICOLO DI NOTIZIE
Tendenze dei data center per il resto del 2024

Il problema più grande che devono affrontare gli operatori dei data center consiste nel gestire i carichi termici elevati prodotti dai sistemi informatici di ultima generazione, come le applicazioni di IA e apprendimento automatico. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono ormai una realtà consolidata e richiedono un enorme volume di capacità di elaborazione, il che genera una grande quantità di calore. Questa situazione non è una novità per gli operatori di data center, che da anni devono gestire l'incremento dei carichi termici causato dall'aumento della domanda di dati, richiesti dallo streaming di contenuti, dal cloud computing e da altro ancora.

I metodi di raffreddamento ad aria tradizionali stanno diventando rapidamente obsoleti e non sono in grado di gestire elevati carichi termici. I responsabili dei data center devono adottare nuove tecnologie di raffreddamento se non vogliono correre il rischio di andare incontro a una riduzione delle prestazioni o al guasto delle apparecchiature. Le soluzioni di raffreddamento a liquido possono fornire un'efficienza notevolmente superiore rispetto ai sistemi tradizionali ad aria e consentono ai data center di implementare in modo sicuro ed efficiente tecnologie di ultima generazione, rispettando al contempo i requisiti di efficienza energetica. Anche per i data center che non sono pronti a passare completamente, a livello di impianto, ai sistemi di raffreddamento a liquidi, nVent offre soluzioni ibride, come i refrigeratori con porta posteriore, che sfruttano l'efficienza di questa tecnologia all'avanguardia senza richiedere la sostituzione integrale della struttura.

Data Center Trends for the Rest of 2024 img.png


Come operare all'insegna della sostenibilità

La sostenibilità resterà ancora al centro del dibattito nel settore dei data center. Con il progressivo aumento della richiesta di data center, stabilire come potenziarli sta diventando una questione tanto importante quanto quella relativa al luogo in cui dovrebbero essere posizionati. Comunque la si voglia mettere, bisogna accettare il fatto che i data center consumano grandi quantità di energia e l'attenzione globale è rivolta verso lo sviluppo di tecnologie che consentano di ridurre le emissioni di anidride carbonica di questi impianti. I data center devono ridurre gli sprechi, usare l'energia con maggiore efficienza e valutare la possibilità di installare un impianto specifico a supporto della resilienza di rete, scegliendo fonti rinnovabili.

È su questo aspetto che devono concentrarsi gli addetti alla pianificazione dei data center, per alleviare il carico di consumo a cui sono sottoposte le reti locali, diminuire le emissioni di gas serra e tenere sotto controllo la spesa energetica. Un altro aspetto fondamentale è conoscere a fondo il consumo energetico. Le tecnologie per data center come le soluzioni di distribuzione smart dell'energia elettrica sono in grado di monitorare i consumi e di inviare notifiche nel caso in cui si verifichino sovratensioni o altri problemi. Le soluzioni di nVent conferiscono resilienza ai sistemi mission-critical, proteggendoli dai pericoli naturali e da quelli causati dall'uomo.

Come adottare soluzioni modulari e scalabili

Con la progressiva evoluzione e il continuo aumento della richiesta di data center, fattori come la modularità e la scalabilità sono aspetti da tenere sempre in considerazione. I data center devono essere in grado di adattarsi in modo rapido e semplice ai nuovi requisiti, che si tratti di aggiungere più capacità, implementare nuove tecnologie o espandersi in nuove sedi. L'utilizzo di una piattaforma di prodotti standard adattabile, modulare e scalabile, pensata per applicazioni di rete, data center e comunicazioni, è indispensabile se si vogliono realizzare data center scalabili.

Quando si effettuano delle ristrutturazioni o si costruiscono nuove strutture, i responsabili dei data center devono eseguire la progettazione secondo criteri di modularità, in modo che le operazioni possano essere incrementate in base all'aumento della domanda. Se i data center si evolveranno in base alla richiesta di capacità odierna, in poco tempo sarà necessario eseguire rilavorazioni e sviluppare ulteriormente gli impianti per restare al passo con i cambiamenti della tecnologia.

L'esigenza di un approccio modulare vale per l'infrastruttura sia a livello di rack che a livello di impianto. I responsabili dei data center devono inoltre fare in modo che sia possibile aggiungere rack o apparecchiature all'interno dell'infrastruttura esistente per adeguarsi alla rapida crescita della domanda. Grazie ai progressi continui nelle tecnologie di raffreddamento, i data center potrebbero riempire lo spazio vuoto sui rack inserendo più apparecchiature, ma in tal caso anche il cablaggio e la distribuzione dell'alimentazione dovrebbero essere progettati secondo un approccio scalabile.

L'automazione e l'intelligenza artificiale sono sempre più utilizzate

Con il continuo aumento delle dimensioni e della complessità dei data center, è sempre più importante adottare soluzioni di automazione in grado di gestire e ottimizzare le operazioni. I responsabili dei data center ricopriranno sempre un ruolo fondamentale, ma potranno avvalersi di alcune tecnologie che i data center stessi stanno contribuendo a creare per trovare nuove modalità di lavoro. Ad esempio, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico consentono di individuare inefficienze, ridurre i tempi di inattività e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Nel 2024, i data center dovranno adottare soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per automatizzare attività come il monitoraggio da remoto, gli avvisi di manutenzione e l'allocazione delle risorse di raffreddamento e alimentazione.

In sostanza, il 2024 sarà un anno importante per il settore dei data center. Stiamo solo iniziando a comprendere le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'apprendimento automatico e dall'High-Performance Computing. I responsabili dei data center devono trovare un partner che possa aiutarli a gestire tutte le innovazioni descritte in questo articolo, come il raffreddamento a liquido di precisione, la distribuzione efficiente di energia, le piattaforme di prodotti modulari e scalabili, le soluzioni di edge computing e le soluzioni di automazione e intelligenza artificiale. Adottando queste soluzioni, i data center possono mantenere la competitività e soddisfare le mutevoli esigenze del settore, aumentando al contempo l'efficienza energetica, la resilienza e la produttività dei clienti.

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.  

Maggiori informazioni
ESG

ESG

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e del nostro modo di operare, fin dagli albori dell'azienda. In nVent, concentriamo le iniziative ESG su tre aree: persone, prodotti e pianeta.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi. 

Maggiori informazioni