Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

La modernizzazione delle reti metropolitane sta gettando le basi per il futuro dei trasporti

La modernizzazione delle reti metropolitane sta gettando le basi per il futuro dei trasporti
Storia di successo dei clienti
La modernizzazione delle reti metropolitane sta gettando le basi per il futuro dei trasporti

Gli operatori dei sistemi di metropolitana stanno modernizzando le loro operazioni

Contattaci

I sistemi di metropolitana svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale delle città moderne, aiutando le persone a recarsi al lavoro, a visitare i propri familiari e a mantenere una vita sociale attiva. Molte linee metropolitane urbane in Europa sono state progettate tanti anni fa. Sebbene i treni siano progettati per durare decenni, i loro sistemi di bordo devono essere aggiornati regolarmente. L'elettrificazione totale ha determinato la necessità di apparecchiature innovative che consentano funzionalità moderne come il monitoraggio preciso della posizione e sistemi di bordo migliorati.

Queste apparecchiature devono essere mantenute sicure e operative. Sono protette da involucri che contribuiscono a garantire la sicurezza da pericoli sia naturali che causati dall'uomo. nVent produce involucri per applicazioni a bordo dei treni che garantiscono una protezione fondamentale per questi sistemi essenziali e soddisfano rigorosi standard di sicurezza.

Come si presenta una segnaletica ferroviaria modernizzata?

La sicurezza è fondamentale quando si gestisce un sistema di metropolitana: è importante che gli operatori del sistema garantiscano che i treni mantengano una distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Questo dà loro il tempo di fermarsi ed evitare potenziali collisioni. Per decenni, gli operatori delle metropolitane hanno utilizzato un sistema a blocchi fissi per tenere traccia dei treni. Nella segnaletica a blocchi fissi, i sistemi metropolitani sono divisi in blocchi e solo un treno può occupare ogni blocco. I segnali sui binari indicano se un blocco di binari è disponibile per l'ingresso di un treno.

Il moderno controllo dei treni basato sulle comunicazioni consente ai sistemi metropolitani di utilizzare un concetto di blocco mobile, in cui la tecnologia digitale viene utilizzata al posto dei segnali analogici per la localizzazione dei treni. Ciò mantiene una distanza di sicurezza dinamica tra ogni treno in base alla velocità attuale e ai modelli di frenata, consentendo di ridurre gli intervalli tra i treni da tre minuti a meno di un minuto.

I sistemi a blocchi mobili sono fondamentali sia per la sicurezza che per la scalabilità dei sistemi di metropolitana. Di conseguenza, il miglioramento della connettività è un obiettivo chiave di molti progetti di riadattamento dei sistemi di trasporto pubblico. Quando gli operatori della metropolitana sono in grado di monitorare e comunicare con ogni treno di un sistema in tempo reale, possono ridurre in modo sicuro i tempi legati alla distanza di sicurezza tra i treni. Ciò aumenta la capacità dell'intero sistema. La maggiore connettività offre anche un ulteriore livello di sicurezza, poiché i centri di controllo possono monitorare i movimenti imprevisti dei treni invece di affidarsi ai singoli operatori per seguire i sistemi di segnalamento e segnalare circostanze impreviste.

Protezione critica delle apparecchiature essenziali

Per monitorare efficacemente i sistemi metropolitani, i treni devono essere dotati di apparecchiature di comunicazione sensibili. Il danneggiamento di queste apparecchiature potrebbe causare l'arresto dell'intero sistema di metropolitana, poiché gli operatori non sarebbero più in grado di vedere la posizione dei treni o di comunicare con essi.

Per funzionare in ambienti mobili, i sistemi elettronici richiedono una struttura fisica in grado di resistere a condizioni estreme in ambienti difficili. Gli armadi, le custodie e i rack secondari di nVent sono progettati per proteggere i componenti elettronici che ospitano con elevati livelli di stabilità meccanica e resistenza agli urti e alle vibrazioni. Con nVent che protegge in modo affidabile questi sistemi elettronici, gli operatori delle metropolitane possono concentrarsi su come servire al meglio i propri clienti invece di preoccuparsi che le apparecchiature essenziali continuino a funzionare.

I sistemi connessi sono il futuro del settore ferroviario

Oltre ai sistemi di localizzazione, il miglioramento dei sistemi di bordo sui treni può facilitare l'implementazione di funzionalità più avanzate come il Wi-Fi ad alta velocità per i passeggeri. Sistemi di informazione dei passeggeri più efficaci possono anche aiutare le persone a pianificare meglio i propri spostamenti. Una rete 4G LTE o 5G può fornire la larghezza di banda necessaria sia per i sistemi critici che per i sistemi di infotainment.

Molti sistemi di metropolitana stanno già diventando completamente autonomi, il che significa che tutti i treni sono controllati da una posizione centrale invece di richiedere un operatore a bordo. Si prevede che il mercato della tecnologia dei treni autonomi crescerà in modo esponenziale nei prossimi anni. Con il passaggio del settore al funzionamento autonomo, gli ingegneri devono proteggere le apparecchiature dai rischi intrinseci quali il calore e le interferenze elettromagnetiche.

nVent offre soluzioni per proteggere apparecchiature importanti e mantenere le persone al sicuro e sarà un attore fondamentale in questo futuro autonomo. Mentre il mondo continua a elettrificare, la necessità di proteggere i sistemi elettrici e le persone che vi lavorano continuerà a crescere.

Risorse


 

Informazioni su nVent

Maggiori informazioni

Armadi per uso esterno per il settore ferroviario

Maggiori informazioni
City-Mission-Critical-Hub

Altre storie di sistemi mission-critical

Maggiori informazioni