Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Trois technologies clés pour le refroidissement liquide des datacenters

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
ARTICLE DE PRESSE
Trois technologies clés pour le refroidissement liquide des datacenters

L'accélération de l'IA et du calcul haute performance modifie le paysage de l'industrie du refroidissement des datacenters. Les technologies de nouvelle génération, dont les GPU NVIDIA, nécessitent un refroidissement liquide. Année après année, cette technologie ne cesse de se développer, si bien que les gestionnaires de datacenters ne doivent plus se demander SI ils vont installer un système de refroidissement liquide dans leurs datacenters, mais COMMENT ils vont s'y prendre.

Le refroidissement liquide utilise de l'eau réfrigérée au lieu de l'air pour capturer la chaleur et l'éloigner des puces. Il peut offrir de meilleures performances tout en économisant de l'énergie et en permettant aux datacenters de fonctionner de manière plus durable.

Le liquide offre une capacité de transfert thermique bien supérieure à celle de l'air, ce qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale. Le liquide peut également circuler plus près de la source de chaleur (la puce) que l'air, pour encore plus d'efficacité.

Le refroidissement liquide peut également permettre aux datacenters d'augmenter leur capacité sans s'agrandir avec un retour sur investissement important. Les systèmes de refroidissement liquide constituent une solution efficace pour atteindre les paramètres de température requis et réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement tout en augmentant la densité des puces.

La construction d'une infrastructure refroidie par liquide optimale requiert l'association de nombreuses technologies différentes. En voici trois exemples :

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Unités de distribution de réfrigérant

Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) sont le cœur et le cerveau des systèmes de refroidissement liquide des datacenters : elles assurent la circulation de liquide réfrigéré dans les racks à la vitesse et à la température requises pour un refroidissement optimal. Les CDU utilisent des algorithmes de régulation avancés afin d'assurer la consommation énergétique la plus efficace possible tout en maintenant les équipements informatiques à des températures de fonctionnement appropriées. Les CDU peuvent être des équipements autonomes de régulation du débit de liquide dans une infrastructure de refroidissement, ou elles peuvent être intégrées à d'autres équipements. Cependant, même lorsqu'un système de refroidissement liquide n'est pas équipé d'une CDU, le débit de liquide dans le système est assuré par la technologie de distribution de liquide de refroidissement.

Il existe de nombreux éléments à prendre en compte pour choisir la CDU appropriée, des types de pompes utilisés au maintien de la qualité de l'eau, en passant par la méthode d'intégration au système. Le système RackChiller CDU800 de nVent est conçu pour offrir une fiabilité, une disponibilité et une facilité d'entretien optimales pour le refroidissement liquide directement sur la puce. Le CDU800 est alimenté par un système hydraulique d'installation primaire, dans lequel les pompes intégrées entraînent le flux de la boucle de réfrigération du système de refroidissement technologique (TCS) secondaire. L'échangeur thermique intégré à la CDU transfère l'excès de chaleur du réfrigérant secondaire vers le primaire. Le système complet est installé dans une armoire accessible par l'avant comme par l'arrière, ce qui facilite grandement la maintenance et la modification. Les CDU peuvent également être reliées à une porte arrière refroidissante afin de séparer le refroidisseur, le système de refroidissement de type sec et les tours de refroidissement.

Échangeurs thermiques de porte arrière

Les échangeurs thermiques de porte arrière (RDHx) allient la technologie de refroidissement liquide à l'infrastructure de refroidissement par air existante pour assurer un refroidissement efficace directement au niveau des racks de serveurs plutôt que de refroidir la pièce. Cela permet aux datacenters qui utilisent encore des puces à refroidissement par air d'utiliser le refroidissement liquide pour augmenter leur capacité et leur efficacité énergétique.

Le RDHX Pro de nVent est efficace, évolutif et facile à entretenir. Dans les datacenters, le refroidissement des équipements informatiques est réalisé directement au niveau des racks plutôt que de refroidir des salles entières. Ainsi, les gestionnaires de datacenters sont libres d'installer des unités RDHX aux endroits où ils en ont besoin afin de refroidir uniquement les zones concernées au lieu de refroidir toute la pièce. Ventilateurs de porte, écrans tactiles, unités d'alimentation... tous les composants peuvent être permutés sans éteindre l'unité, un aspect essentiel dans un secteur qui ne peut pas se permettre de temps d'arrêt.

Collecteurs de liquide

Bien que leur fonctionnement n'implique généralement aucun algorithme ni aucune programmation avancés, les collecteurs sont des composants essentiels des systèmes de refroidissement. Les collecteurs transfèrent le liquide de refroidissement des CDU ou d'autres équipements vers l'équipement de refroidissement intégré au rack. Les collecteurs, qui transportent le liquide, sont situés très près des équipements informatiques. Il est donc essentiel qu'il n'y ait aucune fuite. En cas de défaillance des collecteurs, le fonctionnement de l'ensemble du système est compromis.

Les collecteurs RackChiller de nVent sont configurables et conçus pour être utilisés dans les applications à refroidissement liquide qui exigent une disponibilité et une efficacité énergétique optimales. Conçus pour faciliter l'intégration et l'installation, les collecteurs utilisent des connexions de type « plug-and-play » (prêtes à l'emploi), des caractéristiques de montage universelles, et coexistent avec d'autres équipements accessoires de datacenters.

En savoir plus sur nos solutions de refroidissement liquide →

nVent History

À propos de nVent

Nos solutions électriques innovantes allient connexion et protection. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, et décrit son implication en matière d'innovation et d'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus