Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

nVent remporte le prix Innovation produit de l'année

Innovation of the Year Banner
ARTICLE DE PRESSE
nVent remporte le prix Innovation produit de l'année et un membre de l'équipe est désigné Leader émergent aux Minnesota Manufacturing Awards

Leader émergente dans la fabrication – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin dirige l'équipe d'approvisionnement stratégique nord-américaine de nVent. Ses solides compétences en négociation et en leadership ont permis à nVent de réaliser d'importants gains de productivité en matière de matériaux, ce qui nous a permis de réinvestir dans nos activités. Kristin a également réussi à conserver 100 % de son équipe au cours des 12 derniers mois sur un marché du travail très compétitif. Cette stabilité lui a permis de mettre en œuvre des améliorations de processus au sein de l'organisation d'approvisionnement.

Kristin s'efforce de développer la nouvelle génération de talents féminins dans le domaine de l'approvisionnement stratégique. Lorsque quelqu'un souhaite rejoindre son équipe ou prendre une autre fonction, Kristin est toujours prête à s'asseoir et à partager ses expériences. Près des deux tiers de son équipe sont composés de femmes, et pour bon nombre de ces employées, Kristin a apporté son soutien dans les opportunités de croissance promotionnelle. Une employée qui a changé de groupe fonctionnel et a été promue au cours des deux dernières années a déclaré qu'elle « aime la culture et le parcours professionnel dégagé » au sein de l'équipe de Kristin.

Kristin accompagne d'autres femmes en tant que membre actif de notre groupe de ressources employés Global Women's Network. Elle n'hésite jamais à tendre la main aux femmes dans le besoin et est toujours prête à partager ses expériences et ses conseils. Kristin est une fervente défenseuse du pouvoir des femmes à se soutenir mutuellement et s'engage à créer un environnement de travail plus inclusif et équitable.



Innovation produit – RDHX Pro

La croissance de l'IA et de l'informatique hautes performances implique une amélioration des infrastructures de data centers. Le refroidissement est un élément clé de ces infrastructures. Les puces hautes performances génèrent beaucoup de chaleur lorsqu'elles fonctionnent et doivent donc être refroidies en permanence. Le nouveau RDHX Pro (Échangeur thermique de porte arrière) de nVent représente une grande avancée technologique en matière d'efficacité, d'évolutivité et de durabilité pour les technologies d'informatique hautes performances.

Alors que la consommation d'énergie des data centers est de plus en plus scrutée, l'utilisation de technologies de refroidissement plus efficaces constitue un moyen important de réduire leur impact environnemental. Les data centers peuvent dépenser moins d'énergie pour la technologie de refroidissement à mesure qu'ils gagnent en efficacité, puisque cela réduit la consommation d'énergie globale. Cela permet également aux data centers d'augmenter la quantité d'informatique qu'ils peuvent prendre en charge sans augmenter de manière significative l'énergie nécessaire à leur refroidissement. Encore plus efficace que le refroidissement par air, le refroidissement par liquide transfère la chaleur des serveurs vers des lignes de liquide refroidies, une méthode qui gagne rapidement en popularité parmi les gestionnaires de data centers.

Le RDHX Pro utilise la technologie de refroidissement par liquide en combinaison avec l'infrastructure de refroidissement par air existante pour créer un environnement refroidi efficacement au niveau du rack de serveur plutôt qu'en refroidissant toute une pièce.

RDHX Pro.jpg

Le RDHX Pro s'installe à la place d'une porte arrière de rack de serveur et utilise des ventilateurs pour extraire l'air chaud du rack de serveur à travers les serpentins refroidis par liquide dans la porte avant son retour dans la pièce. Le RDHX Pro apporte cette technologie de refroidissement de porte arrière aux racks haute densité jusqu'à 78 kW (à 14 °C/57 °F), répondant ainsi aux exigences de l'utilisation croissante des applications optimisées par l'IA, aux besoins élevés en matière d'efficacité énergétique et de durabilité, et à la nécessité d'optimiser l'utilisation l'espace des data centers.

Cette solution est également très évolutive et facile à entretenir. Comme les data centers régulent la chaleur informatique avec un refroidissement au niveau du rack plutôt qu'au niveau de la salle, les gestionnaires de data centers peuvent installer davantage d'unités RDHX là où ils en ont besoin, refroidissant ainsi uniquement les zones où des systèmes informatiques sont actifs au lieu de refroidir toute une pièce en contenant. Mesurant 281 mm avec ventilateurs et 241 mm sans ventilateurs, le RDHX Pro est le refroidisseur de porte arrière le plus fin du secteur. Les ventilateurs sur la porte, la commande à écran tactile et les unités d'alimentation peuvent tous être permutés sans éteindre l'unité, ce qui est extrêmement important dans un secteur où une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 est la norme.

Nous sommes ravis que les innovations de nos équipes produits soient reconnues pour leur impact sur les marchés verticaux à forte croissance, et nous félicitons Kristin et la remercions pour sa contribution significative chez nVent. Félicitations ! Découvrir la liste complète des lauréats ici.

RESSOURCES

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons à travers des solutions électriques créatives.

RESSOURCES

Actualités et informations

Voir toutes les actualités

RESSOURCES

Témoignages clients

Voir tous les témoignages