Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Quand la chaleur de l'IA nuit : stimuler l'efficacité et les performances grâce au refroidissement liquide

Liquid Cooling Trends Driving Efficiency and Performance Hero Image
ARTICLE DE PRESSE
Quand la chaleur de l'IA nuit : stimuler l'efficacité et les performances grâce au refroidissement liquide

Le refroidissement liquide est là pour durer. Face à la demande croissante en IA et en calcul hautes performances, les responsables de datacenters se demandent comment ils vont gérer les charges thermiques encore plus élevées. Dans le même temps, les pressions pour favoriser les initiatives de développement durable sont de plus en plus fortes, à l'heure où les datacenters sont de plus en plus considérés comme de gros consommateurs de ressources. Ces deux tendances poussent les utilisateurs à adopter le refroidissement liquide.

Les systèmes de refroidissement liquide offrent à la fois une alternative et un complément au refroidissement par air traditionnel qui peut diminuer la consommation d'énergie, réduire les coûts d'exploitation et augmenter la durabilité. Étant donné que le liquide offre une capacité de transfert de chaleur beaucoup plus importante, 3 500 fois supérieure à celle de l'air, et peut être plus proche de la source de chaleur que l'air, les systèmes de refroidissement liquide peuvent offrir un meilleur indicateur d'efficacité énergétique (PUE). Comme nous l'avons indiqué dans notre récent rapport sur le développement durable, le refroidissement liquide peut potentiellement améliorer le PUE jusqu'à 45 % par rapport au refroidissement par air.

En outre, Microsoft a récemment publié une étude indiquant que le passage du refroidissement par air aux plaques froides pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre et la demande énergétique d'environ 15 % et la consommation d'eau de 30 à 50 % sur l'ensemble de la durée de vie des datacenters.

Cependant, le passage au refroidissement liquide n'est pas toujours simple pour les opérateurs de datacenters. Ils doivent tenir compte des temps d'arrêt, des coûts de construction et de l'impact sur l'environnement tout en cherchant comment déployer les puces nouvelle génération dans un secteur en constante évolution. En considérant l'année 2026 et les suivantes, on note plusieurs tendances auxquelles les responsables de datacenters doivent se préparer lorsqu'ils envisagent d'installer le refroidissement liquide et d'améliorer la durabilité de leurs datacenters.

Liquid-Cooling-Trends-Driving-Efficiency-and-Performance-Story-Image.jpg

Renforcer l'efficacité, même sans infrastructure de refroidissement liquide

De nombreux datacenters sont confrontés au même défi : prendre en charge les puces de nouvelle génération et devenir plus économes en énergie. Dans un monde idéal, de nombreux datacenters seraient équipés d'une infrastructure de refroidissement liquide pour chaque rack. Cependant, les projets de construction et de rénovation de datacenters peuvent entraîner des périodes d'arrêt prolongées et nécessiter des investissements considérables en temps et en argent. Bien que les conduites de liquide des installations vers chaque rack aident certainement à réduire la consommation d'énergie d'un datacenter, les projets de construction peuvent présenter des inconvénients pour l'environnement, car le processus de construction est très gourmand en eau et en énergie. La construction de nouveaux datacenters prend du temps et, pour le développement durable, il est important que le secteur s'assure qu'il maximise la capacité de calcul par rapport à l'espace occupé.

La technologie de refroidissement liquide-air (LTA) peut vous faciliter la tâche. Les échangeurs de chaleur liquide-air peuvent aider les responsables de datacenters à déployer le refroidissement liquide sans dépendre du circuit d'eau de l'installation en réalisant un circuit de liquide en boucle fermée dans les racks, puis en évacuant la chaleur dans l'air où elle peut être traitée par les systèmes de refroidissement existants. Les systèmes de refroidissement LTA peuvent prendre en charge le calcul hautes performances et les technologies de nouvelle génération, et peuvent contribuer à réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant la disponibilité et la fiabilité.

Les datacenters de colocation peuvent également employer la technologie LTA pour faire tourner des clusters de calcul hautes performances au sein de leurs installations, ce qui les aide à diversifier leurs activités et à améliorer leur efficacité. La conception modulaire des unités LTA permet également aux datacenters de s'agrandir à mesure que la demande en refroidissement augmente, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour améliorer les capacités sans passer par de longues phases de mise à niveau.

Économiser d'eau grâce au refroidissement liquide

Cela peut sembler contre-intuitif, mais les systèmes de refroidissement liquide intelligemment conçus peuvent en réalité consommer moins d'eau que le refroidissement par air. De nombreux datacenters refroidis par air utilisent le refroidissement par évaporation pour leur climatisation. Les systèmes de refroidissement par évaporation utilisent de grands échangeurs de chaleur pour capter la chaleur de l'air ambiant qui a été réchauffé par l'équipement informatique. Ces échangeurs de chaleur transportent ensuite la chaleur en utilisant de l'eau, qui est refroidie en traversant des plaques de refroidissement, ce qui évapore l'eau dans l'air. L'eau étant transformée en vapeur par ce processus, elle doit être remplacée par des sources externes.

De nombreux systèmes de refroidissement liquide utilisent des boucles fermées qui recyclent l'eau des racks. Ces circuits de liquide doivent uniquement être refroidis pour des questions de qualité de l'eau et peuvent être refroidis avec d'autres circuits de liquide qui offrent une meilleure capacité de transfert de chaleur et offrent davantage de possibilités en matière de développement durable. La chaleur transportée par l'eau peut notamment être réutilisée pour d'autres applications telles que le chauffage des bâtiments, la fonte de glace, l'agriculture, le traitement des eaux usées ou les systèmes de chauffage locaux. Cela ajoute un niveau de durabilité supplémentaire aux datacenters et transforme un processus qui consomme beaucoup d'eau en raison de la dissipation thermique en un système plus efficace où la chaleur est réutilisée.

Le refroidissement liquide au-delà du rack

Les datacenters peuvent également améliorer la durabilité en utilisant le refroidissement liquide dans l'infrastructure des installations, par exemple pour le stockage d'énergie. Une alimentation de secours est essentielle pour les datacenters, car cette industrie exige une disponibilité 24 h/24, 7 j/7, quelles que soient les perturbations ou les fluctuations du réseau local.

De plus, de plus en plus de datacenters commencent à produire leur propre énergie afin de réduire leur dépendance au réseau et d'améliorer leur résilience. Ils ont donc besoin d'un système de stockage d'énergie sur site pour gommer l'écart entre la production et la consommation d'énergie. Par exemple, l'énergie solaire peut considérablement améliorer la durabilité globale des datacenters, mais il est uniquement possible de produire de l'énergie solaire pendant la journée lorsque le soleil brille. Le stockage d'énergie peut aider à séparer la production et la consommation d'énergie.

Le gain d'espace est une priorité dans les datacenters, c'est pourquoi les installations de stockage d'énergie doivent prendre le moins de place possible. Le refroidissement liquide peut améliorer la densité d'énergie dans les applications de stockage d'énergie, comme il peut améliorer la densité des puces. Le fait de faire passer des conduites de liquide dans des racks de batteries contribue à préserver la sécurité et empêcher les batteries de surchauffer tout en permettant aux concepteurs de placer davantage de batteries à proximité, améliorant ainsi la densité énergétique. Ainsi, les innovations au sein du datacenter peuvent être appliquées à son infrastructure, améliorant ainsi la sécurité et la durabilité.

Entretenir les systèmes de refroidissement liquide

Avec les anciens systèmes de refroidissement par air, les responsables de datacenters doivent impérativement gérer le débit d'air et les températures d'entrée pour répondre aux besoins de refroidissement des puces. Cependant, dans ces applications, le refroidissement porte sur l'ensemble de la pièce, de sorte que les systèmes individuels n'ont pas d'impact direct sur les performances de refroidissement.

Dans les applications de refroidissement liquide, la puissance de calcul est directement liée aux performances du système de refroidissement, car le circuit de refroidissement s'étend jusqu'à la puce. Si le système de refroidissement venait à tomber en panne, même momentanément, cela perturberait le fonctionnement du datacenter et pourrait endommager l'équipement. La surchauffe, l'arrêt de l'équipement et les pannes catastrophiques durent souvent moins de 30 secondes. Il est donc nécessaire d'adopter une approche optimisée et orientée solutions pour l'installation et la maintenance des systèmes de refroidissement.

La gestion des fluides est un aspect de la maintenance qui mérite d'être souligné. L'unité de distribution du refroidissement est le cœur du système du datacenter et, en réutilisant cette analogie, le liquide est son sang. Si les liquides à l'intérieur des conduites de refroidissement ne sont pas correctement traités et filtrés, cela peut entraîner la prolifération d'organismes biologiques, la corrosion, l'encrassement des plaques froides, la présence de débris dans les circuits de refroidissement et, à terme, l'endommagement de l'équipement. Les racks de datacenter contenant des millions de dollars d'équipements informatiques, il n'y a aucun droit à l'erreur. Il est essentiel que le personnel du datacenter comprenne le problème ou collabore avec quelqu'un qui comprend comment gérer la qualité de l'eau.

La gestion de la qualité de l'eau comprend le contrôle de l'installation pendant toute la durée de vie de l'équipement de refroidissement. Elle englobe généralement le nettoyage et le remplacement réguliers des filtres, le rinçage de la tuyauterie auxiliaire pendant l'installation ou avant la livraison pour éviter la prolifération biologique avant la mise en marche du système, les tests périodiques des liquides et leur correction pour garantir la bonne qualité des liquides. Il est important que les responsables de datacenters choisissent un équipement de refroidissement facile à entretenir et disposent d'un plan pour préserver la qualité de l'eau avant l'installation de l'équipement.

En mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité, nVent s'engage à fournir des solutions de refroidissement de pointe adaptées aux exigences des datacenters modernes et des environnements hautes performances. En savoir plus sur le portefeuille complet et l'expertise de nVent, y compris les solutions de datacenters : Datacenters et mise en réseau | SOLUTIONS DE DONNÉES nVent

About nVent

À propos de nVent

Nos solutions électriques innovantes allient connexion et protection. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour datacenters

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d'une solide expérience technique en matière d'applications et d'une présence mondiale qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de la société, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de durabilité, en mettant en avant son engagement envers l'innovation et l'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus