Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

La capacité ne suffit pas : trois fonctionnalités clés des refroidisseurs de porte arrière pour les datacenters modernes

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
ARTICLE DE PRESSE
La capacité ne suffit pas : trois fonctionnalités clés des refroidisseurs de porte arrière pour les datacenters modernes

La mise en service et le déploiement de systèmes de refroidissement et de réseau pour les datacenters constituent un véritable défi, surtout à mesure que les datacenters évoluent pour répondre aux besoins d'une infrastructure informatique qui change constamment et s'agrandit rapidement. Les refroidisseurs de porte arrière peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des opérations dans les datacenters et offrent une grande flexibilité pour planifier l'infrastructure avant son installation. Cependant, l'environnement des refroidisseurs de porte arrière est en train de changer, avec des clients qui privilégient les fonctionnalités à la puissance.

Pendant de nombreuses années, les responsables de datacenters qui cherchaient à déployer des portes arrière ont cherché à répondre à une question fondamentale : combien de kW un refroidisseur de porte arrière peut-il supporter ? Aujourd'hui, même si la capacité reste un facteur important, les refroidisseurs de porte arrière sont souvent utilisés en tandem avec un refroidissement directement au niveau des puces qui absorbe les charges thermiques les plus élevées. La porte arrière n'a plus pour fonction de refroidir directement les composants informatiques les plus chauds, mais doit plutôt fournir un refroidissement de base fiable et toujours actif, capable de gérer efficacement le refroidissement de n'importe quel composant informatique dans un rack qui n'est pas couvert par le refroidissement directement au niveau des puces.

Les responsables de datacenters envisagent de déployer différemment les portes arrière, ce qui a naturellement des conséquences sur les caractéristiques des portes arrière qui sont considérées comme les plus utiles dans le secteur. Au lieu d'opter pour des portes avec une énorme capacité de refroidissement, les responsables de datacenters recherchent des portes offrant une redondance et une efficacité élevées, ce qui accroît la fiabilité et l'homogénéité de leurs opérations. Pour rafraîchir des racks qui peuvent héberger des millions de dollars en matériel informatique, il est crucial de maintenir des températures de fonctionnement sûres pour assurer la continuité de l'activité. Voici les types de fonctionnalités privilégiées par les responsables de datacenters :

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Détection de la pression, de la température et de l'eau

Dans le contexte actuel, où l'infrastructure informatique est en constante expansion et où il est de plus en plus demandé de consommer l'énergie et l'eau de manière durable, la détection et la surveillance sont cruciales. Les responsables de datacenters recherchent des portes arrière capables de surveiller et de moduler la vitesse des ventilateurs en fonction de la pression de l'air, de la température et du débit d'eau, fournissant ainsi plusieurs couches de redondance des capteurs.

Par le passé, les responsables de datacenters devaient souvent vérifier manuellement la pression des portes arrière. Si la pression était trop forte en raison d'une mauvaise synchronisation de la vitesse des ventilateurs de la porte arrière et du serveur, on pouvait entendre un bruit lors de l'ouverture de la porte. Ce n'est plus le cas maintenant. Les capteurs peuvent relever des mesures beaucoup plus précises sans perturber les opérations critiques du datacenter. Les écrans situés sur la façade de la porte arrière doivent également pouvoir fournir des données en temps réel sur la pression, la température de l'eau et la vitesse du ventilateur. Dans les rares cas où les trois capteurs tomberaient en panne, les contrôleurs de la porte arrière doivent permettre de prendre manuellement le contrôle pour maintenir un fonctionnement continu.

Redondance et composants remplaçables à chaud

Une fois la porte arrière mise en service, les responsables de datacenters doivent pouvoir faire fonctionner les refroidisseurs de porte arrière en continu. Cependant, au fil du temps, certains composants des portes arrière devront forcément être entretenus ou remplacés. Les ventilateurs doivent obligatoirement être remplaçables à chaud : en effet, devoir éteindre une porte arrière entière pour remplacer un seul ventilateur est tout simplement impensable pour les responsables de datacenters. Cependant, cette facilité de maintenance ne doit pas se limiter aux ventilateurs. Les pannes ou l'entretien des contrôleurs et des alimentations risquent de causer des interruptions, sauf si les portes sont configurées pour permettre de les entretenir sans éteindre la porte. Il est important de noter que toutes ces opérations de maintenance doivent être effectuées au niveau de la façade de la porte, avec la porte fermée. La connectivité Ethernet doit également être redondante pour permettre plusieurs connexions réseau.

Interfaces WebGUI

La surveillance et le contrôle à distance sont essentiels dans l'environnement actuel des datacenters, qui subit de fortes pressions. Les responsables de datacenters doivent être en mesure de réagir rapidement et dynamiquement aux nouvelles demandes, y compris à distance. Les utilisateurs doivent pouvoir se connecter à distance pour mettre à jour le firmware, surveiller la consommation d'énergie et régler les paramètres des portes arrière.

Cette surveillance à distance peut être très détaillée avec la configuration appropriée. Elle peut permettre de visualiser la consommation d'énergie au niveau de chaque porte, ainsi que d'autres indicateurs de performances importants. Les interfaces de commande des refroidisseurs de porte arrière doivent également être hautement personnalisables, car différents responsables de datacenters peuvent avoir différents besoins.

En mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité, nVent s'engage à fournir des solutions de refroidissement de pointe adaptées aux exigences des datacenters modernes et des environnements hautes performances. En savoir plus sur le portefeuille complet et l'expertise de nVent, y compris les solutions de datacenters : Datacenters et mise en réseau | SOLUTIONS DE DONNÉES nVent

About nVent

À propos de nVent

Nos solutions électriques innovantes allient connexion et protection. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour datacenters

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du refroidissement liquide, nVent bénéficie de solides connaissances techniques en matière d'applications et d'une présence mondiale, ce qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, et décrit son implication en matière d'innovation et d'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus