Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Pourquoi les opérateurs de datacenters devraient-ils passer au refroidissement par liquide ? | nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
INFORMATIONS
Pourquoi les opérateurs de datacenters devraient-ils passer au refroidissement par liquide ?

Innovations en matière d'efficacité et de performance des datacenters

Contactez-nous

Les planificateurs d'installations de datacenters, les ingénieurs thermiques et les architectes sont responsables de la mise en place des services Internet et en cloud essentiels dont nous dépendons tous. Cette infrastructure essentielle nous permet de profiter des avantages des technologies en plein essor qui modifient notre façon de travailler, de faire des achats et d'interagir les uns avec les autres dans un monde électrifié.

Les progrès constants de la technologie et de la connectivité entraînent de nouvelles applications, et un besoin accru de protéger les données et les réseaux du monde entier. Il est essentiel de garantir un flux continu d'informations. Dans le même temps, en raison de l'augmentation des coûts énergétiques et de la nécessité de réduire l'empreinte carbone, l'efficacité énergétique est plus importante que jamais. Avec l'augmentation de la demande de données, il est essentiel que les gestionnaires de datacenters puissent mettre en œuvre des équipements de grande puissance qui répondent aux besoins en constante évolution des clients, tout en minimisant la consommation d'énergie.

La façon dont les datacenters abordent le refroidissement est un facteur clé de cette équation. Pour que les équipements d'un datacenter fonctionnent comme prévu, ils doivent être maintenus dans une plage de température spécifique. Cependant, de nombreux systèmes de refroidissement traditionnels dans les datacenters et les salles de serveurs utilisent des systèmes de refroidissement par air qui ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme des nouveaux équipements à forte puissance.

En raison de la nécessité d'augmenter la densité des datacenters, combinée au refroidissement intense que nécessitent les puces de nouvelle génération, le refroidissement par air devient de moins en moins possible pour de nombreux opérateurs. Les racks de serveurs fortement remplis entravent la circulation de l'air et le refroidissement par air ne peut pas gérer efficacement les charges thermiques élevées. Les datacenters qui tentent de s'adapter en augmentant la vitesse de l'air peuvent rapidement se transformer en environnements semblables à des souffleries, difficiles à exploiter et coûteux à faire fonctionner.

Lorsque les systèmes de refroidissement par air doivent fonctionner en surrégime pour maintenir les températures de fonctionnement nécessaires, les installations peuvent subir des pannes d'équipement, des temps d'arrêt imprévus et des coûts énergétiques élevés. Lorsque le refroidissement par air n'est pas en mesure de répondre aux demandes de refroidissement, le refroidissement par liquide peut être une bonne alternative. De nombreux nouveaux serveurs haute performance sont conçus avec le refroidissement liquide à l'esprit.

Le refroidissement par liquide peut être un bon choix pour protéger les équipements critiques et réduire les temps d'arrêt. En outre, celui-ci peut offrir un excellent retour sur investissement et un coût total de possession pour les installations de datacenter. Les systèmes de refroidissement par liquide offrent des solutions efficaces pour respecter les paramètres de température requis et réduire la consommation d'énergie du système de refroidissement, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Le liquide offre une capacité de transfert de chaleur beaucoup plus importante, 3 500 fois supérieure à celle de l'air, car il est plus dense que l'air. Le refroidissement par liquide peut également augmenter considérablement l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (Power usage effectiveness, PUE), réduisant ainsi les coûts énergétiques et contribuant à la durabilité environnementale.

Il existe trois principaux types de refroidissement par liquide :

  • Refroidissement par eau indirect : la chaleur est transférée à l'eau via un échangeur thermique air/eau situé dans une rangée ou une armoire.

  • Refroidissement par eau direct : la chaleur est transférée directement vers un composant de transfert thermique tel qu'une plaque froide.

  • Refroidissement hybride par liquide direct et indirect : refroidissement sélectif des composants les plus énergivores par refroidissement par liquide à contact direct, le reste de l'armoire étant refroidi par un dispositif de refroidissement air-eau

Pour en savoir plus sur le refroidissement par liquide et ce qu'il faut faire pour passer à la vitesse supérieure, téléchargez notre livre blanc.

Ressources


 

resources

Solutions pour datacenters

En savoir plus
resource1

Virtual World

En savoir plus
Cooling Solutions Snippet

Solutions de refroidissement

EN SAVOIR PLUS
Product Portfolio

Gamme de produits

En savoir plus