Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Les scientifiques du DESY soutiennent la recherche de pointe 24 h/24

nVent Mission Critical DESY
Témoignage de client
Soutenir la recherche de pointe

Protéger des équipements sensibles pour une installation d'un accélérateur de particules de pointe en Allemagne.

Nous contacter

Faciliter des recherches importantes et novatrices dans l'un des principaux laboratoires allemands

Des centaines de scientifiques du Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), l'un des principaux centres d'accélérateurs de particules en Allemagne, sont les pionniers des nouvelles technologies et font des innovations capitales qui aident l'humanité à répondre aux questions urgentes de chimie, de physique et de médecine.

Le DESY conçoit, construit et fait fonctionner des accélérateurs de particules en collaboration avec des groupes de chercheurs du monde entier. Les accélérateurs de particules font partie des outils les plus importants de la recherche scientifique moderne. Il existe plusieurs types d'accélérateurs de particules, mais la plupart d'entre eux utilisent des champs électromagnétiques pour accélérer des particules chargées à des vitesses élevées et canaliser ces particules dans un faisceau pouvant être utilisé pour des expériences dans une large gamme de domaines scientifiques. Les projets précédents avec l'implication du DESY ont permis de cartographier la structure du virus de la grippe, d'augmenter la durée de vie des filaments d'ampoules, ainsi que de détecter récemment des pulsations de rayons gamma provenant d'un nuage de gaz cosmique. En outre, plusieurs progrès scientifiques importants dans notre compréhension des plus petites unités de matière connues ont été réalisés avec des accélérateurs ou des détecteurs conçus et construits par le DESY.

L'un des projets les plus importants du DESY est le laser européen à électrons libres et à rayons X, le XFEL européen. Le laser européen à électrons libres et à rayons X est un accélérateur qui génère la radiographie la plus puissante et la plus brillante au monde. À l'intérieur d'un tunnel de 3,4 kilomètres de long allant d'une installation du DESY à un laboratoire de recherche situé dans la ville voisine de Schenefeld, un système d'aimants et d'aspirateurs accélère les électrons presque à la vitesse de la lumière pour créer des flashs laser de rayons X intenses. Ces flashs peuvent créer des images de processus atomiques se produisant en une fraction de seconde. Ils peuvent afficher la structure atomique des virus, filmer des réactions chimiques et montrer les matériaux présents à l'intérieur des planètes. L'installation est relativement nouvelle, mais des chercheurs en médecine, chimie, physique, science des matériaux, nanotechnologie, technologie d'énergie électrique et électronique utilisent déjà la machine.

Avec le soutien du gouvernement allemand et de 11 autres pays européens partenaires du projet, le DESY a amorcé la conception et la construction de l'accélérateur du laser européen à électrons libres et à rayons X, et aujourd'hui, l'installation de recherche est dirigée par une entité financée par 12 pays partenaires. Chaque jour, des groupes de scientifiques du monde entier travaillent à tour de rôle sur l'installation, utilisant l'accélérateur européen XFEL pour mener leurs recherches. Chaque groupe dispose d'un temps limité pour effectuer ses expériences. De ce fait, le laser européen à électrons libres et à rayons X doit fonctionner presque 24 h/24, 7 j/7.

Un environnement de précision

Garder une machine opérationnelle tout le temps constitue un défi, mais le travail du DESY a été rendu encore plus difficile par la nature complexe de l'accélérateur du laser européen à électrons libres et à rayons X. Le système d'ordinateurs et d'électronique qui pilote l'accélérateur doit fonctionner en permanence avec une efficacité maximale et un chronométrage précis. Les systèmes de chronométrage sont particulièrement importants en raison de l'énorme quantité de données que ces machines collectent ; les horodatages à une fraction de seconde près sur chaque point de données sont capitaux pour organiser les résultats des expériences.

Plusieurs types de composants électroniques avec des spécifications distinctes doivent communiquer entre eux en temps réel afin de synchroniser les signaux de données complexes. Les pièces de l'accélérateur sont sensibles, de sorte que les différences de température entre des composants disparates ou les interférences dues aux rayonnements peuvent perturber le système finement réglé.

Les armoires sont des composants importants de tout système d'accélérateur, car elles sont utilisées pour retenir des cartes qui hébergent l'électronique de base. Ces cartes sont semblables aux cartes mères des ordinateurs de bureau. En plus d'héberger les cartes, les armoires maintiennent les connexions de données entre chaque carte, et entre les cartes et l'ensemble du système de laser européen à électrons libres et à rayons X. L'un des aspects essentiels de la construction du système de laser européen à électrons libres et à rayons X a été le choix d'une norme pour les armoires. Les normes relatives aux armoires sont des règles qui spécifient certaines caractéristiques communes à toutes les armoires construites selon cette norme, indépendamment de l'entreprise ou du fabricant. Il est de ce fait plus facile pour les clients de savoir qu'ils achètent des armoires dotées des caractéristiques et attributs nécessaires.

Une solution homogène

Pour le laser européen à électrons libres et à rayons X, le DESY souhaitait utiliser une norme qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, appelée microTCA. La capacité de transfert de données rapide et fiable de microTCA, la redondance des pièces essentielles et les capacités de gestion à distance en font une solution idéale pour le laser européen à électrons libres et à rayons X. Certains aspects n'étaient pourtant pas prévus, comme la possibilité d'héberger des cartes à l'avant et à l'arrière de l'armoire et certaines fonctions de synchronisation et de cadencement essentielles au fonctionnement de machines précises comme le laser européen à électrons libres et à rayons X. Le DESY avait besoin d'un nouveau type de solution.

En collaboration avec plusieurs groupes de chercheurs et d'ingénieurs de plusieurs organisations internationales, le DESY et l'équipe d'ingénierie nVent SCHROFF ont développé les spécifications d'une nouvelle norme : MTCA.4. La nouvelle norme a comblé les lacunes des modèles microTCA précédents tout en conservant les caractéristiques qui ont fait de la microTCA une option si attrayante au départ. Grâce à la nouvelle norme, nVent a fabriqué 250 caisses (armoires) MTCA.4 pour DESY et le laser européen à électrons libres et à rayons X. Avec l'aide de nVent, le DESY est devenu le premier groupe au monde à appliquer la norme MicroTCA dans un projet d'accélérateur.

Performance constante

Les caisses MTCA.4 maximisent le temps de fonctionnement du laser européen à électrons libres et à rayons X, permettant ainsi aux recherches importantes de progresser sans retard. De nombreuses pièces essentielles du MTCA.4 sont redondantes, ce qui signifie que si l'une d'elles cesse de fonctionner, une réplique de la même pièce est déjà installée dans l'armoire pour prendre la relève. En outre, le MTCA.4 dispose de capacités de gestion à distance. Toutes les fonctions à l'intérieur du MTCA.4 sont contrôlées à partir d'ordinateurs distants et de nombreux services peuvent être effectués à distance, ce qui facilite grandement la tâche des ingénieurs pour l'entretien de l'accélérateur et la mise à jour des logiciels sans perturber les fonctionnalités.

Les caisses MTCA.4 hébergées dans l'installation du laser européen à électrons libres et à rayons X sont également équipées de connexions de données extrêmement rapides qui permettent de lire les points de données en temps réel, même si de nombreuses opérations au sein de la machine se déroulent en moins d'un milliardième de seconde. Cela permet une saisie précise des données lors de la mesure de réactions extrêmement courtes pendant les expériences.

En outre, les caisses MTCA.4 offrent un bon blindage contre les champs magnétiques et d'excellentes performances de refroidissement ponctuel. L'intérieur du tunnel de l'accélérateur n'est pas un environnement optimal pour les machines. Le faisceau émet des radiations et de la chaleur qui pourraient endommager les composants informatiques fragiles. Les armoires nVent SCHROFF sont donc d'autant plus importantes.

Défi et opportunité

Le laser européen à électrons libres et à rayons X est une machine complexe et sa conception et sa construction ont été un processus compliqué. Définir une nouvelle norme pour les armoires et travailler à sa mise en œuvre dans le laser européen à électrons libres et à rayons X a été un projet de plusieurs années, mais le résultat est un accélérateur qui fonctionne à plein régime.

« Ce projet complexe présentait un certain nombre de défis, mais grâce aux efforts conjoints de nVent et du DESY, tout s'est déroulé sans heurt », a déclaré Ralf Waldt, l'ingénieur d'application de nVent qui a travaillé en partenariat avec le DESY sur ce projet.

Dans des projets comme le laser européen à électrons libres et à rayons X, les retards dans la construction qui durent parfois des années sont courants, tout comme les problèmes de synchronisation une fois que la machine est en ligne. Cependant, ce projet a été un succès dès le premier jour d'exploitation.

« Le laser européen à électrons libres et à rayons X reposait complètement sur le MTCA.4 dès le début », a déclaré Kay Rehlich, ingénieur au DESY. « Depuis le début de son fonctionnement, personne ne pouvait croire à sa vitesse et à sa fluidité. »

L'équipe de nVent est toujours prête à apporter son soutien au DESY en cas de besoin, afin que l'accélérateur puisse rester opérationnel à tout moment.

« Le matériel que nous avons reçu de nVent fonctionne tout simplement », a déclaré Rehlich. « Je ne me souviens pas d'un seul défaut de caisse dans l'installation. »

Les solutions nVent SCHROFF dans le laser européen à électrons libres et à rayons X ont été fiables depuis le début du projet. Elles ont résisté à une utilisation constante et offrent la vitesse de transfert des données et la fiabilité que requiert ce puissant laser à électrons libres. Grâce au bon fonctionnement et à la fiabilité du XFEL européen, les scientifiques sont en mesure de maximiser leur temps dans l'installation et de se concentrer entièrement à un objectif essentiel, à savoir la recherche de traitements contre les maladies, l'invention de nouvelles technologies et l'amélioration de la compréhension de l'univers par l'Homme.

Ressources


 

À propos de nVent

En savoir plus

Solutions nVent SCHROFF

En savoir plus
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Plus de témoignages des clients

En savoir plus