Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Web Banner

Solutions de produits ferroviaires nVent SCHROFF innovants à l'InnoTrans 2022

InnoTrans, le plus grand salon international des technologies de transport, aura lieu à Berlin, en Allemagne, du 20 au 23 septembre. Organisé tous les deux ans à Berlin, InnoTrans est divisé en cinq segments : technologie ferroviaire, infrastructures ferroviaires, transports publics, intérieurs et construction de tunnels.

nVent SCHROFF présentera ses dernières solutions de produits et innovations pour l'industrie ferroviaire. Nous serons situés dans le hall 15.1, stand 230.

nVent présentera ses nouveaux produits et ses certifications dans le domaine du ferroviaire et des transports.

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle armoire embarquée nVent SCHROFF Varistar CP, une armoire en acier soudé profilé conforme aux normes ferroviaires (EN50155), conçue et testée pour protéger l'électronique 19" critique mise en œuvre dans la signalisation et les communications pour le matériel roulant. La nouvelle armoire embarquée Varistar CP a été développée afin de fournir une plateforme modulaire pour les clients en signalisation ferroviaire. L'armoire embarquée Varistar CP abrite le système avancé de gestion du contrôle des trains (TCMS), qui assure un haut degré d'autonomie et de sécurité dans les trains haute vitesse, les trains de banlieue, les rames automotrices (EMU), les métros et tous les systèmes légesr sur rail (LRV). Les applications peuvent concerner la CCU (unité de régulation centrale), la VCU (unité de régulation de véhicule), l'ATO (fonctionnement automatique du train) et l'ATP (protection automatique du train). En tant que cerveau du train, en mode CCU et VCU, le TCMS assure le contrôle central du train en coordonnant les urgences, le freinage, la traction, l'alimentation électrique, le contrôle des portes, le contrôle de l'éclairage, le chauffage et la climatisation, les informations adressées aux passagers, ainsi que les systèmes de communication dans le véhicule et entre les véhicules.

Le nouveau concept d'armoires modulaires outdoor certifiées EN50122 vise à proposer une armoire polyvalente pour les applications en bordure de voie avec une capacité de mise à la masse supplémentaire en cas de contact accidentel suite à une chute de pantographes ou de caténaires. L'armoire modulaire outdoor nVent SCHROFF conforme 50122 met à la masse la différence de potentiel, protégeant ainsi toute personne entrant en contact avec l'armoire.

nVent est un fournisseur leader de solutions d'habillage électronique pour les leaders de l'industrie ferroviaire, des télécommunications, ainsi que du stockage et de la gestion de l'énergie. Notre capacité à fournir des solutions standard certifiées et personnalisées avec une intégration de niveau 3 nous distingue de la concurrence.

Les bacs à cartes 19″ nVent SCHROFF EuropacPRO se configurent facilement. Ils sont conçus pour héberger et protéger vos équipements électroniques. Grâce à une plateforme modulaire et à une large gamme de solutions standard, modifiées ou personnalisées, les bacs à cartes EuropacPRO sont idéaux pour une variété d'exigences telles que la maîtrise des coûts, les options durcies résistant aux chocs et aux vibrations, etc.

Le nouveau boîtier nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC offre une protection IP67 et le boîtier en aluminium moulé sous pression dispose également d'une protection CEM et résiste aux chocs, aux vibrations et à la corrosion. Par conséquent, il est particulièrement adapté aux applications dans le domaine ferroviaire et des transports.

Les salles de contrôle sont le point de convergence de tous les éléments d'un réseau ferroviaire efficace. Les équipements de surveillance et de signalisation essentiels sont associés aux systèmes d'informations pour les passagers, systèmes de surveillance CCTV, systèmes de contrôle et d'acquisition de données SCADA et de billetterie avancée.

Une unité de ventilation intelligente à faible niveau de bruit, spécialement conçue pour les datacenters ferroviaires. Cette unité de ventilation de 19” est dotée d'un régulateur de ventilateur en fonction de la température. Il peut également être surveillé et commandé à distance par Guardian Management Gateway. Il est disponible en tant qu'unité coulissante 1 HE ou en tant que ventilateur de panneau supérieur.

nVent SCHROFF est synonyme d'innovation depuis sa création en Allemagne en 1962. Tout a commencé avec le développement d'un système de bacs à cartes au format Europe qui a contribué à rendre la norme 19" universelle. nVent continue de jouer un rôle de pionnier en matière d'infrastructure électronique pour une large gamme d'applications.

Compatibilité. Modularité. Évolutivité. Reconnus dans le monde entier, les produits nVent SCHROFF satisfont aux normes nationales et internationales en matière d'habillage électronique et sont conformes aux normes CEI 60297-3-x et IEEE 1101.x. En commençant par nos solutions standard, puis modifiées ou personnalisées pour répondre aux besoins de votre application spécifique, vous pouvez gagner du temps et de l'argent plutôt que de créer une solution exclusive.

À propos de nVent

nVent est un fournisseur international majeur de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète d'armoires, de solutions de connexions et de fixations électriques et de gestion thermique à travers des marques leaders de l'industrie, reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. En savoir plus à l'adresse www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.

Venez nous rendre visite au salon InnoTrans 2022 ! Nous serons situés dans le hall 15.1, stand 230.

OBTENEZ VOTRE BILLET GRATUIT DÈS MAINTENANT

InnoTrans est une marque déposée appartenant à Messe Berlin GmbH