Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Configuration facile de faces avant et génération de plans 3D

Le configurateur 3D le plus récent de nVent Schroff est désormais disponible. L'interface utilisateur moderne est conçue comme celle du configurateur Novastar, lancé fin 2016, et offre de nouvelles fonctionnalités, notamment une fonction glisser-déposer pour configurer facilement les faces avant et générer des plans 3D. En outre, les dessins CAO 3D, les nomenclatures, les offres tarifées et les visuels sont générés en temps réel, ce qui fait du configurateur un outil précieux pour les ingénieurs de conception.

La configuration des faces avant ne nécessite pas d'enregistrement préalable, même s'il reste possible. La configuration démarre par exemple avec une face avant pré-configurée issue du catalogue de produits, pouvant ensuite être adaptée en fonction des exigences. L'utilisateur peut aussi configurer des faces avant personnalisées en commençant par le choix d'un type de face avant : avec poignée, sans poignée ou à charnière. Une fois les dimensions souhaitées saisies, la forme de la face avant (profil en U ou plat, avec ou sans rainure latérale), le blindage CEM requis et le type de revêtement de surface sont spécifiés. La face avant, une fois spécifiée, peut être glissée et déposée dans la zone de configuration. C'est également là que d'autres étapes de configuration sont affichées graphiquement. Dans le menu de configuration, de courtes indications sont mentionnées, donnant ainsi des conseils adaptés aux utilisateurs concernant la procédure à suivre. La visserie de fixation souhaitée, les différentes couleurs, les sérigraphies ou la taille et la position des découpes personnalisées ou prédéfinies peuvent alors être configurées. L'utilisateur peut également définir si la face avant doit être livrée montée ou en pièces détachées.

Aucune erreur n'est possible lors de la configuration grâce au contrôle de cohérence en temps réel. L'état actuel de la configuration peut être visualisé à tout moment sous forme d'un modèle 3D. La nomenclature est créée automatiquement et peut être affichée ou masquée. Si une pièce est supprimée de la nomenclature, elle disparaît également du modèle dans la zone de configuration et vice versa. Si la configuration de la face avant est terminée,les données CAO 2D ou 3D peuvent être générées automatiquement depuis le configurateur et intégrées dans un système CAO. La création d'une fiche technique 3D au format PDF comprenant les graphiques et la nomenclature est également possible.

Configurateur de face avant