Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Innovaciones de Energía Solar

Energy Storage Solar Panel
Historia de Éxito del Cliente
Innovaciones de Energía Solar

Uso de soluciones de nVent, EPEC/QT está cambiando la industria solar

Contáctenos
Driving Innovation

Asociación con EPEC/QT para Instalaciones de Energía Solar más Eficientes

A medida que el mundo se vuelve más eléctrico, la energía renovable se convierte en una industria en crecimiento con una demanda creciente, lo que ejerce presión sobre las empresas que suministran soluciones de energía solar para construir equipos más eficientes y efectivos.

Capturar la energía del sol y canalizarla a la red eléctrica, donde se puede utilizar para alimentar nuestros hogares y negocios, es un proceso complejo que involucra muchos componentes cuidadosamente calibrados. Además, a medida que las empresas de energía solar buscan lugares con luz solar constante, a menudo crean campos solares en entornos complicados que pueden ser difíciles de alcanzar. El servicio de estas ubicaciones remotas puede ser costoso, lo que hace que la protección de los equipos sensibles sea sumamente importante.

nVent ayuda a nuestros clientes a lograr innovaciones críticas en la industria de la energía renovable. Las soluciones EPEC (EPEC) y QT Corporation (QT), conocidas como EPEC/QT, ofrecen soluciones de paneles de energía solar eficientes y de baja huella, como tableros de control de combinadores, combinadores y recombinadores de CA. La empresa aprovecha las tecnologías de nVent para ahorrar espacio, crear eficiencia y reducir costos sin sacrificar la confiabilidad.

El Abastecimiento Eficiente Ahorra Tiempo y Recursos

Los combinadores de CA son un componente importante de los sistemas de energía solar, ya que combinan la energía de muchas cadenas de paneles solares en una única salida de energía que se puede alimentar en un transformador y luego en redes eléctricas locales. Estos combinadores son una pieza fundamental del negocio de EPEC_QT.

Para proporcionar la mejor tecnología posible a sus clientes, los ingenieros de EPEC_QT deben obtener los componentes más confiables y eficientes para sus combinadores. La construcción de un combinador requiere muchas piezas individuales de tecnología, incluidos conductores para transportar energía, protectores contra sobretensiones y aislantes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y gabinetes para proteger los equipos sensibles de los elementos hostiles.

Encontrar las partes adecuadas de muchos proveedores diferentes puede ser un desafío. EPEC_QT trabajó con representantes y distribuidores de nVent para comprar varios gabinetes, conductores eléctricos, aislantes y dispositivos de protección contra sobretensiones de nVent. La compra en nVent de varios componentes para su combinador simplificó el proceso de abastecimiento y producción para EPEC_QT. El uso de productos de nVent personalizados también ayuda a EPEC_QT a reducir el tiempo de mano de obra y la cantidad de inventario que necesita mantener a mano para satisfacer la demanda del cliente.


Entrega de Eficiencia y Sostenibilidad

EPEC_QT hace que los innovadores combinadores reduzcan los costos y la huella para sus clientes. Los tableros de control con combinador de CA UL 891 de la empresa pueden reducir las huellas hasta en un 40 %, lo que permite a los clientes usar el espacio de manera más eficiente y producir más energía renovable.

Al diseñar su tecnología de combinadores de CA, encontrar el gabinete adecuado era esencial para EPEC_QT. Los ingenieros de la empresa necesitaban un gabinete que pudiera proteger todos los componentes críticos y, al mismo tiempo, respaldar las innovaciones que permitieron una huella más pequeña en el gabinete. EPEC_QT trabajó con nVent para crear un gabinete personalizado que aloja todo el sistema de combinadores y tableros de control. EPEC_QT seleccionó a nVent debido a su capacidad de diseñar y personalizar el gabinete para que coincida con las necesidades específicas de la industria solar, la calidad repetible de los gabinetes y el valor general del producto.

Además, para reducir la huella de su tecnología de tableros de control, los ingenieros de EPEC_QT tomaron la decisión de eliminar las conexiones de bus de cobre dentro del combinador y reemplazarlas por barras colectoras flexibles de nVent y trenzados IBSB. Estos conductores de nVent son más eficientes en términos de espacio y costo que las barras colectoras de cobre y ofrecen una mejor conductividad. También reducen el tiempo de producción y los costos de mano de obra debido a que nVent los personaliza para que coincidan con las especificaciones exactas de EPEC_QT en lugar de que se cizallen y se doblen en el sitio. Esto permite que EPEC_QT tenga un inventario reducido de cobre y minimice sus desperdicios de material.

"Con un enfoque en la innovación y la calidad, nVent sigue estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria", dijo Mark Sauls, Vicepresidente de EPEC.

Con los productos de nVent en sus sistemas combinadores, EPEC_QT puede confiar en su capacidad de proveer a sus clientes y seguir centrándose en la creación de soluciones innovadoras que impulsen hacia delante la industria de la energía solar. nVent ayuda a nuestros clientes a lograr innovaciones críticas para un mundo más sostenible y electrificado, lo que aporta nuevas tecnologías sin sacrificar la confiabilidad. Nuestras soluciones proporcionan resistencia, protección y seguridad a sistemas e infraestructura fundamentales en todo el mundo, a la vez que maximizan la productividad del cliente.

LEA NUESTRO CASO DE ESTUDIO COMPLETO →

Perspectivas de nVent: ¿Qué se necesita para llevar la energía del sol a las tomas de corriente?

En los sistemas de energía solar, el flujo de energía comienza cuando los paneles solares reúnen los rayos del sol y los convierten en energía de CC eléctrica (corriente continua). Esta energía de CC luego se convierte en energía de CA (corriente alterna) a través de un dispositivo denominado inversor de cadena. El "inversor de cadena" recibe su nombre porque varias "cadenas" de paneles solares están conectadas entre sí. Normalmente, hay entre 12 y 24 cadenas de alrededor de 30 paneles solares conectadas a cada inversor de cadena.

La energía de CA recién producida a partir de los inversores de cadena fluye entonces hacia un tablero de control de CA; en la industria de energía solar, esto se denomina combinador (especialidad de EPEC_QT). El trabajo del combinador es combinar la energía de varios inversores de cadena. Luego, el combinador se conecta a un transformador que hace coincidir la tensión que sale del sistema de energía solar con la tensión de la red eléctrica local, lo que permite que esta energía producida localmente se utilice para alimentar hogares, empresas, cargar dispositivos para vehículos eléctricos y más.

Protecting our Future

OTROS Recursos

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e Información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de Éxito de Clientes

Ver todas las historias