Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Explicación de las inversiones en infraestructura de BABA NEVI

BABA/NEVI Infrastructure Investments Hero Image
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Explicación de las inversiones en infraestructura de BABA/NEVI

Cómo las soluciones nVent ayudan a los fabricantes a capitalizar las inversiones en infraestructura de BABA/NEVI

Muchos consumidores que buscan participar en la construcción de un mundo más sustentable y electrificado están adoptando vehículos eléctricos. La tecnología de los vehículos eléctricos ha mejorado espectacularmente en la última década, y la adopción continúa creciendo. La Agencia Internacional de Energía estima que para el 2030, el 50 % de los automóviles vendidos a nivel mundial serán vehículos eléctricos.

El rápido desarrollo de la infraestructura de soporte es uno de los obstáculos más grandes para la adopción generalizada de los vehículos eléctricos. El uso de vehículos eléctricos requiere una red de carga confiable, y muchos gobiernos de todo el mundo han introducido programas e incentivos de financiamiento para apoyar la expansión de la infraestructura de los vehículos eléctricos. En los EE. UU., el gobierno ha asignado USD 7B en financiamiento en virtud de los programas Build America, Buy America (BABA) y National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Los OEM y los integradores de sistemas que están preparados para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de carga de vehículos eléctricos tendrán muchas oportunidades de negocios, y nVent está aquí para ayudarlos a hacerlo.

¿Qué es BABA/NEVI?

BABA y NEVI son un par de programas diseñados para fomentar y financiar inversiones en infraestructura sustentable que apoyan la economía estadounidense. BABA forma parte de la Ley de Inversión y Empleo en Infraestructura de 2021. Establece la expectativa de que los contratistas que utilizan fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura deben utilizar productos de hierro y acero, productos fabricados, materiales de construcción y materiales de la sección 70917© que se fabrican en EE. UU. Cada una de estas cuatro categorías debe seguir un conjunto de criterios de contenido nacional que los fabricantes deben cumplir o superar para cumplir con BABA.

BABA-NEVI-Infrastructure-Investments-Story-Image.jpg

El programa NEVI es administrado por la Administración Federal de carreteras (FHWA) y se relaciona solamente con la industria de los vehículos eléctricos. "Proporciona fondos a los estados para implementar estratégicamente estaciones de carga de vehículos eléctricos y establecer una red interconectada para facilitar la recopilación, el acceso y la confiabilidad de los datos".

NEVI impone requisitos más rigurosos, que exigen materiales hechos por Estados Unidos en la cadena de suministro. Los proyectos que aprovechan el financiamiento de NEVI requieren que todos los procesos de fabricación de productos o componentes de hierro o acero se realicen en los Estados Unidos. Esto incluye el uso de acero fabricado y obtenido en los Estados Unidos. Debido a que NIVI establece criterios más rigurosos, los proyectos que cumplen con NEVI también cumplirán con el umbral de BABA. Para los proyectos elegibles, BABA y NEVI se aplican a todos los componentes de las instalaciones de vehículos eléctricos, no solo las piezas que los consumidores pueden ver. Esto significa que los inversores, transformadores, gabinetes de baterías y soluciones de conexión deben ser compatibles, no solo los pedestales de carga.

No todos los proyectos de vehículos eléctricos se encuentran dentro de NEVI. NEVI especifica que, para ser elegible, los proyectos deben ser accesibles públicamente (como estaciones de servicio, carreteras y tiendas minoristas) y aceptar pagos de acceso abierto. Los sitios también deben estar ubicados en áreas que los estados han designado para proyectos de combustible alternativos. Esta regulación está diseñada para fomentar la creación de corredores extendidos en los que los conductores de vehículos eléctricos puedan esperar encontrar opciones de carga, en lugar de espacios dispares en estaciones de carga.

¿Cómo deben las empresas abordar el cumplimiento de BABA/NEVI?

BABA y NEVI pueden parecer intimidantes, pero vale la pena que los fabricantes exploren el desarrollo de productos que cumplan con las normas para aprovechar el financiamiento del gobierno disponible y apoyar el crecimiento de la infraestructura de energía limpia en los EE. UU. BABA/NEVI proporcionan una oportunidad para contribuir a la electrificación de América y un futuro más sustentable, a la vez que apoyan la creación de trabajos en los EE. UU.

Es probable que las especificaciones de los programas BABA y NEVI cambien con el tiempo. Familiarizarse con los programas una vez no es suficiente; los fabricantes deben estar atentos a los cambios y asegurarse de que tengan los controles adecuados para adaptarse según sea necesario. La buena gestión de la cadena de suministro y la gestión de datos también son fundamentales. Los fabricantes necesitan una fuerte visibilidad de dónde se producen las materias primas y los subcomponentes en todo momento a través de su cadena de suministro. Los fabricantes que proporcionan subcomponentes a los proyectos de NEVI deben estar listos para proporcionar documentación a sus clientes sobre la fuente de los materiales cuando sea necesario.

Soluciones nVent que cumplen con BABA/NEVI

Nuestro nuevo gabinete nVent HOFFMAN para inversores de carga de vehículos eléctricos está orgullosamente fabricado en los Estados Unidos con acero estadounidense para cumplir con los requisitos NEVI/BABA. Diseñada para manejar las condiciones de operación más desafiantes y proteger de corrosivos, agua, cambios de temperatura amplios, humedad y rayos UV, esta solución está diseñada para facilitar el uso y la confiabilidad, a la vez que mejora la seguridad del usuario final y el tiempo de instalación.  Esta nueva solución de gabinete también está diseñada intencionalmente con funciones clave para garantizar la longevidad y el máximo tiempo de actividad en el campo, donde los inversores desempeñan un papel importante al convertir la alimentación de CC a la alimentación de CA que se puede utilizar para alimentar vehículos eléctricos.  

A medida que el mundo sigue siendo más sustentable y electrificado, habrá muchas oportunidades para que los fabricantes de equipos eléctricos hagan crecer sus negocios para respaldar las inversiones en infraestructura. Nuestros socios pueden confiar en nosotros para obtener conocimientos fundamentales sobre cómo aprovechar este financiamiento. Obtenga más información acerca de nuestras soluciones para infraestructura de vehículos eléctricos aquí → 

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

Noticias e Información

En la página Noticias e Información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y la protección eléctrica.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información