Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Avances en la tecnología de baterías: el futuro del almacenamiento de energía ecológica

The Future of Green Energy Storage Hero Banner
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Avances en la tecnología de baterías: el futuro del almacenamiento de energía ecológica

El futuro de la energía ecológica ha sido activado por avances en la tecnología de la batería. Las baterías desempeñan un papel fundamental en el almacenamiento de energía renovable para uso futuro. Aunque hay muchos tipos de baterías emergentes, algunos a tener en cuenta incluyen baterías de estado sólido, basadas en aire de hierro y baterías de iones de litio de última generación.

Según la Agencia Internacional de Energía, los costos promedio de la batería han disminuido en un 90 % desde 2010 debido a los avances en la fabricación y la química de la batería. La reducción de los costos ha hecho que el almacenamiento de la batería sea más competitivo y atractivo para los consumidores.

El almacenamiento de energía es el proceso de almacenar el excedente de energía generado en un momento determinado y ahorrarlo para más tarde cuando la demanda es mayor. El almacenamiento de energía ecológica se refiere a la energía almacenada específicamente de fuentes de energía renovable como el viento, la energía solar y la energía hidroeléctrica. Esto es importante para crear un suministro confiable y accesible de energía renovable, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles. Los sistemas de almacenamiento de energía respaldan la reducción de la huella de carbono del mundo y permiten que la energía renovable se utilice de manera efectiva. Almacenar la energía para su uso en un tiempo óptimo o de alta demanda también puede resultar en una menor tensión en la infraestructura de la red durante los momentos de demanda máxima de energía.

Battery-Breakthroughs-Story-Image.jpg


Las siguientes tecnologías de batería están construyendo el futuro del almacenamiento de energía ecológica:

Baterías de estado sólido

Las baterías de estado sólido reemplazan el electrolito líquido que se utiliza en una batería convencional de iones de litio con materiales sólidos que incluyen cerámica y polímeros. Estos materiales mejoran la sustentabilidad del almacenamiento de energía al mejorar el desempeño y reducir la dependencia de materiales ambientalmente poco amigables. Estas baterías pueden ayudar a aumentar la densidad de energía, soportar una carga más rápida y reducir los riesgos de incendio, lo que mejora la seguridad.

Baterías a base de aire y hierro

Estas baterías están compuestas principalmente de hierro, un producto económico y abundante. Las baterías de hierro a base de aire funcionan a través de "oxidación inversa", donde se produce energía cuando el hierro se transforma en óxido de hierro. A menudo se utilizan para el almacenamiento a escala de red. Las baterías con base de hierro y aire tienden a tener una menor eficiencia que otras baterías, pero su bajo costo de material hace que estas baterías sean una opción muy rentable para el almacenamiento de energía renovable, especialmente durante períodos más prolongados.

Baterías de iones de litio de última generación

Estas baterías se crearon para abordar los problemas que existen con las baterías de iones de litio actuales, incluidos los altos gastos, el peligro de incendio, la falta de reciclaje y el impacto negativo en el medio ambiente. Los investigadores han creado baterías de iones de litio de última generación para reducir los costos, mejorar el desempeño y aumentar la capacidad general. Las baterías de iones de litio de última generación seguirán siendo impulsadas por innovaciones tecnológicas que permiten densidades de energía más altas, a la vez que eliminan minerales ineficaces y no sustentables como el cobalto y el níquel.

Los avances en la tecnología de la batería están permitiendo procesos de fabricación cada vez más limpios. Las innovaciones en el proceso de fabricación están reduciendo el impacto ambiental general y mejorando la sustentabilidad de la producción de la batería.

El almacenamiento de energía ecológica se posiciona para ser un factor clave para la tecnología emergente en muchas industrias. Los sistemas de energía renovable confían en el almacenamiento de energía para proporcionar energía a los clientes cuando lo necesitan, y los servicios esenciales como bancos, centros de datos y servicios públicos dependen del almacenamiento de energía para proporcionar energía de respaldo. Los sistemas de almacenamiento de energía de la batería requieren protección, conexiones eléctricas y tecnologías de control climático/enfriamiento para respaldar su funcionamiento continuo. nVent proporciona soluciones clave para apoyar el almacenamiento de energía verde. Obtenga más información acerca de nuestras soluciones para el almacenamiento de energía de la batería: https://www.nvent.com/energy-storage

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

ESG

ESG ha sido una parte fundamental de quiénes somos y cómo hemos operado desde el comienzo de nuestra empresa. En nVent, concentramos nuestros esfuerzos de ESG en tres áreas: Personas, Productos y Planeta.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información