Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Direct-to-Chip Cooling

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Enfriamiento directo al chip

ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ENFRIAMIENTO PERFECTA

El enfriamiento directo al chip representa un enfoque de vanguardia para la administración térmica en los centros de datos, donde los mecanismos de enfriamiento se aplican directamente a los componentes de generación de calor de los procesadores y otro hardware.

Al acercar los elementos de enfriamiento a la fuente de calor, las soluciones de enfriamiento directo al chip, como el enfriamiento líquido o los sistemas de microfluidos, mejoran la eficacia de la disipación de calor y permiten un control de temperatura más preciso. Este innovador método de enfriamiento no solo mejora el rendimiento general y la confiabilidad de los servidores, sino que también permite que los centros de datos operen con densidades de energía más altas.

La tecnología de enfriamiento directo al chip desempeña un papel fundamental en la optimización de la eficiencia energética, la reducción de los costos de enfriamiento y la maximización de la capacidad informática en un espacio determinado. A medida que los centros de datos continúan evolucionando, el enfriamiento directo a chip emerge como una solución clave en la búsqueda de infraestructuras informáticas sostenibles de alto rendimiento.

SCHROFF-3D-N00862-LiquidCoolingSystem-EN.png

 

Beneficios de las unidades de distribución de refrigerante

Liquid Cooling System

El enfriamiento líquido a través de las unidades de distribución de refrigerante (CDU) ha revolucionado el rendimiento del enfriamiento en los centros de datos, lo que ofrece una eficiencia sin precedentes y capacidades mejoradas de administración térmica.

Al utilizar líquido como medio de enfriamiento, las CDU facilitan la transferencia de calor de manera más efectiva que los métodos tradicionales de enfriamiento por aire, lo que permite una mayor disipación del calor y una mejor regulación de la temperatura.

Esta avanzada tecnología de enfriamiento no solo optimiza la administración térmica de los servidores y equipos, sino que también permite que los centros de datos funcionen a densidades de energía más altas sin comprometer el rendimiento o la confiabilidad.

Videos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Frequently Asked Questions

What is direct-to-chip cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling is a data center cooling approach that removes heat directly from high-performance components such as CPUs and GPUs. By using a dedicated cooling loop to transfer thermal energy at the source, it improves thermal efficiency and enables high-density computing environments.

How does direct-to-chip cooling work?

Quick Answer: This method works by circulating a cooling medium through cold plates mounted directly onto processors and accelerators. Heat is absorbed at the component level and transferred via a closed-loop system to a Coolant Distribution Unit (CDU), reducing reliance on traditional air cooling.

Is direct-to-chip cooling suitable for high-density data centres?

Yes. Direct-to-chip cooling is ideal for high-density environments supporting AI, HPC, and GPU-intensive workloads. As rack power densities increase, it provides more effective heat removal than air-based systems, maintaining performance and energy efficiency.

What is the difference between direct-to-chip and rear door cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling targets individual internal components for thermal management at the source. In contrast, rear door cooling uses a heat exchanger on the rack door to capture heat from the air exiting the rack. Both can be deployed together for a comprehensive hybrid cooling strategy.


 

Recursos

Informe de soluciones RackChiller

HOFFMAN-WPCS-H88586-RackChiller-EN.png
Descargar

RackChiller CDU800

CDU 800 Sell Sheet Thumbnail.png
Descargar