Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Generación de Energía Solar

energy efficiency
Apoyo a la Generación de Energía Solar en Constante Crecimiento

El uso de energía solar está en aumento. La Asociación Internacional de Energía informó que en 2021 la energía solar fue uno de los métodos de generación de energía renovable de más rápido crecimiento, solo superada por la energía eólica.

APOYANDO LA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR, DESDE LOS RAYOS DEL SOL HASTA NUESTROS HOGARES Y EMPRESAS

El uso de energía solar está en aumento. La Asociación Internacional de Energía informó que en 2021 la energía solar fue uno de los métodos de generación de energía renovable de más rápido crecimiento, solo superada por la energía eólica. En todo el mundo, las personas, las empresas e incluso los países invierten en esta tecnología para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y construir un futuro más sostenible y electrificado. Las instalaciones solares de las empresas estadounidenses se han duplicado desde 2019.

Si bien el concepto de energía solar parece simple (transformar la energía del sol en electricidad para que podamos usarla), el proceso requerido para generarla requiere una amplia variedad de sistemas eléctricos, y nVent respalda ese proceso en varias etapas.

CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA SOLAR

El primer paso de este proceso también es el más visible. Piensa en "energía solar" y lo que se viene a la mente son campos de paneles fotovoltaicos (PV) angulados hacia el sol o colocados en la azotea de casas y negocios. Sin embargo, los paneles PV son solo el comienzo. Para tomar energía del sol y usarla para alimentar bombillas, cargadores para computadoras y vehículos eléctricos, esta se debe manipular y transformar para satisfacer nuestras necesidades.

En instalaciones solares de gran tamaño, la energía generada por diferentes "cadenas" de paneles PV debe combinarse y modificarse para que salga del campo solar en una configuración eléctrica que pueda conectarse a la red eléctrica con la tensión y la corriente adecuadas. Gestionar y consolidar esta gran cantidad de energía requiere combinadores que tomen energía CC de diferentes cadenas y usen bloques de energía para agruparla. En una caja combinadora, la energía CC se recibe y se combina en conductores más grandes.

Pero combinar energía de muchos paneles solares es solo parte del rompecabezas. Cuando los paneles PV generan energía, generan corriente continua (CC). En la CC, la electricidad permanece en una tensión constante que fluye en una sola dirección. Sin embargo, nuestra red eléctrica utiliza corriente alterna (CA). En la CA, la electricidad fluye en ambas direcciones como tensiones en el interruptor de circuito hacia adelante y hacia atrás entre polaridad positiva y negativa. Para poder utilizar la electricidad, se debe transformar de CC a CA.

Después de que la energía de los paneles PV se combina en una sola corriente de electricidad utilizando cajas combinadoras, fluye a través de un inversor que cambia la corriente eléctrica de CC a CA. Después de esta inversión, la electricidad puede transportarse de manera segura y eficiente a la red eléctrica local.

¿DÓNDE ENTRA NVENT?

Una de las principales formas en que nVent implementa soluciones en aplicaciones de energía solar es con cajas combinadoras. Las soluciones de nVent desempeñan un papel fundamental tanto en el proceso de combinar varios conjuntos de paneles solares como en la protección de toda la operación contra amenazas ambientales.

nVent fabrica gabinetes no metálicos perfectos para aplicaciones de energía solar, incluido el exterior de las cajas combinadoras. Los materiales no metálicos pueden ser más duraderos y resistentes a la corrosión que los gabinetes metálicos, lo que hace que los gabinetes no metálicos sean más adecuados para entornos hostiles donde se construyen muchos campos solares. Además, ofrecen un mejor aislamiento del calor del sol, una consideración importante, ya que el equipo de energía solar se coloca, comprensiblemente, en lugares cálidos y soleados.

Pero los ingenieros de campos solares pueden confiar en las soluciones de nVent para hacer más que proteger equipos críticos. Nuestros conductores de barras colectoras flexibles se pueden utilizar junto con nuestros bloques de distribución de energía y protectores contra sobretensión para crear cajas combinadoras seguras y confiables.

Las grandes matrices fotovoltaicas son sistemas eléctricos de gran extensión expuestos constantemente a los efectos del medioambiente y los fenómenos climáticos. Las soluciones de conexión a tierra y unión de nVent desempeñan un papel clave para protegerlos y mantenerlos en funcionamiento. Estas soluciones pueden proteger las operaciones solares contra daños causados por la luz y las corrientes de falla.

Nuestras barras colectoras flexibles también se pueden doblar y girar de maneras que no son posibles con soluciones de cables tradicionales. Permiten una mayor flexibilidad de diseño y reducen el espacio ocupado por las cajas combinadoras. Muchas de nuestras soluciones se pueden personalizar antes de que se entreguen, lo que las hace rápidas y fáciles de instalar para los contratistas. También ofrecemos productos como clips a presión simples, clips a presión metálicos y ganchos en J, así como una gama completa de bandejas portacables simples, bandejas portacables perforadas y escaleras para cables que pueden ayudar a manejar los cables y mantener los sistemas organizados y protegidos.

nVent también fabrica soluciones de enfriamiento para inversores; los equipos que se encuentran bajo el sol durante horas todos los días deben protegerse del calor. Nuestras soluciones de enfriamiento mantienen este equipo crítico seguro y operativo.

El crecimiento de la energía solar solo continuará a medida que sigamos construyendo un mundo más sostenible y electrificado. El uso del sol como fuente de energía es un elemento fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la dependencia a recursos no renovables, como el carbón y los combustibles fósiles. A medida que los países, las empresas y las personas trabajan en conjunto para aumentar la infraestructura de energía renovable, nVent tendrá un papel importante que desempeñar para garantizar que la energía del sol se pueda convertir de manera segura y eficiente en electricidad utilizable.

Time and Labour Savings

Reinventar la Protección para Subestaciones Eléctricas

Los métodos antiguos de protección de subestaciones eléctricas pueden no funcionar a medida que la energía renovable aumenta las demandas en la infraestructura de red.

Más Información

Resiliency and Protection

Perspectivas de nVent: Innovación y sostenibilidad de Centros de Datos

Descubra lo que dice el director de Tecnología de nVent, Aravind Padmanabhan, sobre cómo diagnosticamos problemas, diseñamos soluciones y las implementamos para los clientes en la industria de los centros de datos.

Más Información