Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

nVent gana el premio Product Innovation of the Year

Innovation of the Year Banner
ARTÍCULO DE NOTICIAS
nVent gana el premio Product Innovation of the Year y un miembro del equipo recibe reconocimiento como líder emergente en los Minnesota Manufacturing Awards

Líder emergente en fabricación - Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin lidera el equipo de abastecimiento estratégico de Norteamérica de nVent. Sus sólidas habilidades de negociación y liderazgo han ayudado a nVent a lograr importantes ahorros en la productividad de los materiales, lo que nos permite reinvertir en nuestro negocio. Kristin también logró un 100 % de retención de su equipo en los últimos 12 meses en un entorno laboral muy competitivo. Esta estabilidad le permitió llevar mejoras en los procesos a la organización de abastecimiento.

Kristin se esfuerza por hacer crecer la próxima generación de talento femenino en abastecimiento estratégico. Si alguien está interesado en unirse a su equipo u otra función, Kristin está dispuesta a dedicar tiempo a compartir sus experiencias. Casi dos tercios de su equipo está integrado por mujeres y, para muchos de estos empleados, Kristin ha proporcionado apoyo en oportunidades de crecimiento promocional. Una empleada que se cambió de grupo funcional y fue ascendida en los últimos dos años compartió que "adora la cultura y la clara trayectoria profesional" que encuentra en el equipo de Kristin.

Kristin asesora a otras mujeres como miembro activo de nuestro grupo de recursos para empleados de la Red Global de Mujeres. Nunca duda de comunicarse con mujeres necesitadas y siempre está dispuesta a compartir sus experiencias y consejos. Kristin es una fuerte creyente en el poder de las mujeres que se apoyan mutuamente y está comprometida a crear un lugar de trabajo más inclusivo y equitativo.



Innovación de productos - RDHX Pro

El crecimiento de la IA y la computación de alto desempeño está impulsando la necesidad de una mejor infraestructura de centros de datos. Una parte clave de esa infraestructura es el enfriamiento. Los chips de alto desempeño generan mucho calor cuando funcionan, por lo que deben enfriarse constantemente. El nuevo intercambiador de calor para puerta trasera (RDHX) Pro de nVent representa un importante avance tecnológico en cuanto a la eficiencia, la escalabilidad y la sustentabilidad de la conducción para la tecnología de computación de alto desempeño.

El uso de una tecnología de refrigeración más eficiente es una manera importante de minimizar el impacto ambiental de los centros de datos, a medida que los centros de datos se someten a un análisis más profundo de su uso de energía. Los centros de datos pueden gastar menos energía en la tecnología de refrigeración a medida que se vuelven más eficientes, lo que reduce el uso general de energía. Esto también permite que los centros de datos escalen la cantidad de TI que pueden admitir sin aumentar en gran medida la potencia que utilizan en el enfriamiento. Incluso más eficiente que el enfriamiento por aire, el enfriamiento por líquido transfiere el calor de los servidores a líneas líquidas frías, un método que crece rápidamente en popularidad entre los administradores de centros de datos.

RDX Pro utiliza tecnología de enfriamiento por líquido en combinación con la infraestructura de enfriamiento por aire existente para crear un entorno enfriado de manera eficiente a nivel de bastidor para servidores en lugar de enfriar toda una sala.

RDHX Pro.jpg

El RDHX Pro se ajusta en el lugar de la puerta trasera del rack de servidores y emplea ventiladores para extraer el aire caliente del rack de servidores a través de bobinas de líquido enfriado en la puerta antes de que circule nuevamente hacia la habitación. RDHX Pro ofrece esta tecnología de enfriamiento de puerta trasera para racks de alta densidad de hasta 78 kW (a 14 °C/57 °F) y cumple con los requisitos para el uso creciente de aplicaciones mejoradas con IA, las demandas de mayor eficiencia energética y sustentabilidad, y la necesidad de una mayor utilización del espacio del centro de datos.

Esta solución también es muy escalable y fácil de realizar. Debido a que los centros de datos regulan el calor de TI con enfriamiento a nivel de rack en lugar de a nivel de sala, los administradores de centros de datos pueden instalar más unidades RDHX donde las necesiten, para enfriar solo las áreas donde tienen TI activa en lugar de enfriar toda una sala donde esté presente. Con 281 mm con ventiladores y 241 mm sin ventiladores, RDHX Pro es el enfriador de puerta trasera más delgado de la industria. Los ventiladores de la puerta, el control de la pantalla táctil y las unidades de suministro de energía se pueden intercambiar sin apagar la unidad, lo que es extremadamente importante para una industria donde el tiempo de actividad de 24/7 es el estándar.

Nos complace que las innovaciones de nuestros equipos de productos sean reconocidas por sus impactos en los mercados verticales de alto crecimiento, y felicitamos a Kristin y le agradecemos sus contribuciones significativas a nVent. ¡Felicitaciones! Lea la lista completa de premios aquí.

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de éxito de clientes

Ver todas las historias