Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Sustainable Hot Water Solutions

Cómo impulsa la tecnología HWAT la sostenibilidad en edificios comerciales y la seguridad y conveniencia para los ocupantes

Lo siguiente es una entrevista con Bob Silva. Bob es Gerente de Marketing de la división de Gestión Térmica de nVent, con más de 20 años de experiencia en operaciones, ventas, gestión de productos y marketing de productos de rastreo térmico eléctrico.

Para aquellos que no están familiarizados con el término, ¿qué es HWAT?

Los sistemas de Mantenimiento de Temperatura de Agua Caliente (HWAT) son una solución tecnológica utilizada para crear un sistema de suministro de agua caliente de una sola dirección que proporciona eficiencia, seguridad y ahorro de agua para los clientes. Los sistemas HWAT se implementan en viviendas multifamiliares, condominios y residenciales, así como en hoteles, oficinas, hospitales, escuelas y otros edificios comerciales e institucionales.

Un sistema HWAT consta de sensores en el sitio de calentadores de agua, un controlador electrónico para controlar la temperatura del agua, y cables de aislamiento y calefacción autorregulables en las tuberías de agua para mantener la temperatura del agua caliente hasta los puntos de uso. Este sistema puede suministrar agua caliente en cuanto los ocupantes del edificio abren una llave, lo que elimina casi por completo el desperdicio de agua al esperar que salga caliente.

¿De qué manera los sistemas HWAT aportan sostenibilidad a la distribución de agua caliente?

Los sistemas tradicionales de agua caliente recirculan el agua a través de un bucle de circulación y luego el agua no utilizada se devuelve al calentador de agua y se recalienta para mantenerla lo suficientemente caliente como para satisfacer las necesidades de los ocupantes del edificio. Los sistemas de recirculación requieren que las temperaturas del calentador de agua estén al menos cinco grados por encima de la temperatura deseada que sale del grifo, ya que el agua pierde calor a medida que recircula a través de las tuberías. Este proceso de sobrecalentamiento desperdicia energía. Los sistemas HWAT mantienen la temperatura del agua constante en todo el sistema sin recirculación. La eliminación de los bucles de recirculación también ahorra materiales de construcción.

Un componente clave del sistema HWAT es el controlador HWAT. Además de proporcionar un control de temperatura flexible, los controladores proporcionan ahorro de energía mediante el uso inteligente solo de la energía necesaria para mantener las temperaturas. Además, los cables de calefacción autorregulables son inherentemente eficientes, ya que no transportan corriente cuando las temperaturas de los cables alcanzan un determinado punto; esto significa que los cables no pueden funcionar y consumir energía cuando no son necesarios.

¿Qué beneficios adicionales ofrecen los sistemas HWAT a los ocupantes de los edificios?

Además del ahorro de energía, los sistemas HWAT facilitan la subdosificación, ya que el sistema es unidireccional. Esto facilita que las personas realicen un seguimiento y aborden su consumo individual de agua. Además, los sistemas de control de temperatura HWAT pueden mantener eficazmente las temperaturas requeridas para su programa de gestión de riesgos de Legionella en los servicios de construcción. Para obtener información adicional sobre el diseño, la instalación, la operación, el mantenimiento y la gestión adecuados de los sistemas de agua del edificio para minimizar el riesgo de contraer la Enfermedad del Legionario, consulte ASHRAE 188-2018 y CIBSE TM13: 2013.

Además de la sostenibilidad, eficiencia y seguridad proporcionas por la implementación de HWAT, estos sistemas también son muy convenientes. ¿Quién no querría agua caliente al instante? No tener que sentarse y esperar a que su lavamanos o ducha se caliente no solo ahorra agua, sino que también crea una experiencia diaria más positiva para los ocupantes del edificio.

¿Qué hace que los sistemas HWAT de nVent se destaquen en comparación con otras alternativas?

Somos líderes en la tecnología de calefacción autorreguladora. Patentamos y fabricamos el primer cable autorregulado de rastreo de calor en el mercado, y contamos con una larga trayectoria en el campo. Además, nuestra tecnología de monitoreo y control se utiliza en todas partes, desde la producción de combustible limpio hasta la fusión del hielo. Nuestra experiencia con las tecnologías subyacentes que conforman estos sistemas es crucial para poder asesorar a nuestros clientes sobre las mejores soluciones para sus necesidades específicas. Como resultado de nuestra experiencia y nuestra amplia cartera, nuestras soluciones son fáciles de especificar, seguras y extremadamente confiables. Nuestros cables, componentes y controles de calefacción están diseñados y certificados como un sistema para optimizar la instalación y el rendimiento.