Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Electrificación de vehículos de flota: abordar los desafíos comunes

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Electrificación de vehículos de flota: abordar los desafíos comunes

Los vehículos eléctricos son más comunes que nunca. A medida que se produce ese cambio, los proyectos de electrificación de vehículos de flota pueden ofrecer muchos beneficios, tanto financieros como medioambientales. Las empresas están utilizando vehículos eléctricos para visitas de servicio, entregas al cliente final o viajes de negocios, según la naturaleza de su negocio. Con ello, están ahorrando dinero y generan un impacto positivo en el medioambiente.

Sin embargo, los beneficios de la electrificación de la flota solo se pueden transmitir con la infraestructura adecuada para respaldar a las flotas. Esto incluye dónde obtener energía y cómo asegurarse de que los sistemas estén correctamente protegidos de los riesgos de tiempo de inactividad. Cada situación es diferente, y es importante que cualquier persona que explore la electrificación examine el entorno comercial específico para su empresa, y cualquier consideración única como la ubicación, la disponibilidad de energía y la disposición del liderazgo para realizar inversiones en tecnología de movilidad eléctrica.

Mejorar la tecnología, mejorar el retorno

Hay algunos factores que hacen que ahora sea un momento interesante para explorar la electrificación de las flotas. Por un lado, la tecnología de los vehículos eléctricos y las baterías está mejorando. Durante la última década, los costos de las batería de iones de litio han disminuido y se proyecta que sigan bajando, lo que está creando oportunidades para que las empresas integren más tecnologías de batería en sus instalaciones, además de mejorar la tecnología de batería que se utiliza en los vehículos. Los vehículos eléctricos modernos son muy viables para su uso en flotas de vehículos con una amplia autonomía, carga rápida y una gran aceptación por parte de los consumidores. Los VE no van a desaparecer:la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrónica (NEMA, del inglés “National Electrical Manufacturing Association”) anticipa que habrá 55 millones de vehículos eléctricos de servicio ligero en las carreteras para el año 2035.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

Además, la creciente disponibilidad de infraestructura de carga pública está mejorando el entorno para los VE de flota. Si bien los vehículos de flota se deben cargar principalmente en los almacenes de la flota, la infraestructura de carga pública puede ofrecer un respaldo y extender la gama de flotas eléctricas, lo que permite que los vehículos se utilicen para tareas de mayor distancia. A medida que la infraestructura de carga de VE sigue creciendo, las flotas de vehículos pueden seguir complementando su propia infraestructura de carga con el aprovechamiento de los sitios públicos.

Desafíos para la electrificación

La electrificación de vehículos de flota es una inversión y los costos asociados con la infraestructura de carga de edificios pueden ser altos, incluso mientras los precios de los VE continúan disminuyendo. Los beneficios financieros a largo plazo de la electrificación de flotas pueden mejorarse drásticamente mediante la implementación de microrredes en el sitio que incluyen generación renovable para cargar las flotas. La electrificación de la flota puede funcionar sin energía renovable en el sitio, pero generar electricidad para respaldar su flota crea eficiencias de costos que realmente pueden sumar.

El otro gran desafío de la electrificación de vehículos de la flota es menos una barrera y más una consideración clave. Planificar la construcción de una flota eléctrica en el tiempo es sin duda el mejor enfoque para la adopción de vehículos eléctricos, pero el pensamiento a largo plazo es fundamental. Las empresas pueden comenzar con algunos vehículos y un cargador, pero deben tener en cuenta el posible crecimiento a medida que agregan infraestructura. Por ejemplo, asegúrese de ubicar las estaciones de carga en una parte de la propiedad en la que el cableado se pueda tender a través del césped en lugar de debajo de un estacionamiento, de manera que pueda desenterrarse sin romper el hormigón. Coloque las bases para la infraestructura de VE con más cableado y conductos de lo que necesita para que su proyecto tenga más espacio para crecer. Los administradores de flota, instalaciones y TI también deben tener una visión compartida para coordinar los esfuerzos sin causar confusión. Puede ser muy beneficioso que una persona se encargue de coordinar la construcción y que pueda ver toda la operación. Cuando sea posible, trate de limitar la cantidad de diferentes comerciantes especializados en el trabajo, así como de preservar la experiencia.

Esta persona también puede ser útil para vigilar el entorno regulatorio y de políticas en materia de VE. Con diferentes incentivos y apoyo gubernamental disponibles según la región en la que se encuentren, los gerentes de proyectos deben asegurarse de estar actualizados sobre las regulaciones locales cuando planifiquen proyectos.

Las microrredes son esenciales

El almacenamiento de energía es esencial para la electrificación de vehículos de flota que aprovecha la energía renovable, ya que desvincula la producción de energía del uso. La generación de energía renovable variable proveniente de fuentes como el sol no siempre está disponible directamente desde la fuente, pero los vehículos de flotas necesitan disponibilidad de carga las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El desarrollo de almacenamiento de energía y microrredes renovables cierra esta brecha. Llevar las energías renovables y el almacenamiento de energía a las instalaciones de vehículos de flotas también puede proporcionar beneficios fuera de la carga del vehículo; si los vehículos no están en uso o no necesitan carga, las empresas pueden vender el exceso de energía de vuelta a la red eléctrica.

Sin embargo, incluso sin integrar energías renovables en la infraestructura de carga de la flota, el almacenamiento de energía puede mejorar la matemática financiera para las flotas eléctricas a través del recorte de picos y la optimización de la carga. Las flotas de vehículos eléctricos pueden utilizar instalaciones de almacenamiento de energía para reducir los costos de energía mediante el uso de energía almacenada cuando la energía de la red es costosa, así como para recargar las unidades de almacenamiento de energía cuando la energía de la red es más barata. Esta infraestructura de carga inteligente facilita la justificación de la inversión en flotas de VE y puede ahorrar dinero a las empresas. También ayuda a contribuir a una red eléctrica más confiable y resistente gracias a la reducción de la demanda durante los momentos en que el resto de los usuarios de la red utilizan mucha energía. El almacenamiento de energía también agrega resiliencia energética a las flotas de vehículos en caso de cortes o condiciones climáticas extremas. Por estos motivos, durante los próximos 15 años, la cantidad de almacenamiento conectado a la red eléctrica de EE. UU. aumentará en un 1100 %, según NEMA.

Seguridad y confiabilidad más allá del cargador

Cuando se incorporen más tecnologías eléctricas a la infraestructura de edificios e instalaciones, es extremadamente importante asegurarse de que los sistemas estén protegidos y conectados a tierra de manera adecuada. La corriente siempre fluye por la ruta de menor impedancia, e incluso los sistemas eléctricos mejor diseñados pueden correr el riesgo de sufrir corrientes de falla provocadas por rayos, fallas en los equipos o sobrecargas de las fuentes de energía. Los buenos sistemas de conexión y puesta a tierra consideran las condiciones del suelo, los patrones estacionales y otras diferencias específicas del sitio. Esto mejora la seguridad para las personas que trabajan con instalaciones de carga de vehículos eléctricos y sus alrededores.

Los gabinetes también desempeñan un papel fundamental en la mejora de la resistencia de la infraestructura de carga, ya que protegen los componentes eléctricos sensibles y los mantienen en funcionamiento en diversas condiciones. Los gabinetes protegen el equipo contra factores medioambientales como temperaturas extremas, humedad, polvo y residuos. Los gabinetes también mejoran la seguridad, ya que evitan el contacto accidental con piezas eléctricas energizadas y también ofrecen seguridad física contra el vandalismo y el robo.

Los gabinetes equipados con sistemas avanzados de gestión térmica, como el enfriamiento por líquido, también ayudan a administrar el calor generado por los componentes de alta potencia, evitan el sobrecalentamiento y garantizan un funcionamiento eficiente. El cumplimiento de las normas y regulaciones de la industria es una consideración fundamental, ya que los gabinetes certificados cumplen con los requisitos legales y de seguros, lo que contribuye al funcionamiento seguro de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

La modularidad y la escalabilidad son clave para todas las tecnologías, tanto las relacionadas directamente con la carga del vehículo como las que respaldan las instalaciones de carga. Los gerentes de instalaciones deben asegurarse de trabajar con fabricantes de equipos originales (OEM, del inglés “Original Equipment Manufacturer”) que ofrezcan diseños que puedan escalarse fácilmente para satisfacer la demanda futura sin repeticiones de trabajo costosas ni tiempo de inactividad.

La experiencia en ingeniería y los productos de nVent ofrecen a nuestros clientes un socio confiable en cada paso del proceso en el respaldo de aplicaciones de movilidad electrónica. Admitimos estaciones de carga e infraestructura de VE para satisfacer las necesidades de protección y entrega de energía. Obtenga más información acerca de nuestras ofertas: Electromovilidad | nVent

About nVent

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que ayudan a construir un mundo más sostenible y electrificado.

Más información
Data Center and Networking Solutions

Soluciones para centros de datos

Con más de 15 años de experiencia en enfriamiento por líquido, la amplia experiencia técnica en aplicaciones y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un nivel óptimo de rendimiento y confiabilidad para los entornos informáticos avanzados de nuestros socios.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha sido galardonada con numerosos premios.

Más información
ESG

Noticias e información

En la página Noticias e información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sostenibilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y protección eléctricas.

Más información