Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Cooling Innovation

Impulsar la Innovación en Enfriamiento Líquido de Precisión a través de nuestra Colaboración con Iceotope

La innovación en el enfriamiento es fundamental para las aplicaciones de datos. A medida que las cargas de calor continúan aumentando y la próxima generación de TI requiere más potencia de enfriamiento, los centros de datos deben resolver el desafío de cómo enfriar los equipos de manera eficaz sin utilizar cantidades extremas de energía.

Hoy en día, solo alrededor del cinco por ciento de los centros de datos se enfrían con líquido. Pero eso está cambiando. Si los centros de datos desean escalar y dar soporte a actividades como IA, aprendizaje automático e infraestructura inteligente, necesitan procesadores más rápidos y esa tecnología debe ser enfriada con líquido.

Se sabe que los centros de datos consumen mucha energía, y los proveedores de energía y soluciones de enfriamiento como nVent pueden ayudar a solucionar este problema ofreciendo soluciones de bajo consumo de energía. Esto puede incluir soluciones como fuentes de alimentación eficientes y soluciones de enfriamiento que utilizan menos energía en comparación con los métodos tradicionales de enfriamiento por aire. Tiene sentido desde el punto de vista financiero y ambiental priorizar la eficiencia del enfriamiento.

Reducir el consumo de energía puede reducir el impacto medioambiental de los centros de datos. Además, en las aplicaciones de datos, toda la electricidad que se debe usar para el enfriamiento es electricidad que no se puede usar para la informática. Y dado que la computación es la forma en la que las empresas de telecomunicaciones y centros de datos generan dinero, un enfriamiento más eficiente tiene sentido financiero.

El enfriamiento por líquido es más eficiente que el enfriamiento por aire y se puede implementar en diversos grados en todo el centro de datos. Desde el traslado del enfriamiento por líquido a la infraestructura existente de centros de datos enfriados por aire a través del enfriamiento de puerta trasera, hasta el enfriamiento de precisión directo al chip, el enfriamiento por líquido se puede implementar de diversas maneras y en diferentes grados en los centros de datos modernos.

Una de las opciones más eficientes es el enfriamiento por inmersión. En el enfriamiento por inmersión, los componentes electrónicos se sumergen completamente en una solución líquida con aislamiento eléctrico. Esta solución líquida conduce el calor fuera de la TI sin dañar los componentes eléctricos. El enfriamiento por inmersión se puede contrastar con el enfriamiento por agua, donde el líquido circula dentro de líneas de circuito cerrado. El enfriamiento por inmersión es una tecnología emergente en la industria de soluciones de datos y ofrece una potencia de enfriamiento sólida incluso cuando se compara con otras formas eficientes de enfriamiento líquido. El enfriamiento por inmersión también puede ofrecer una fuerte protección física contra el polvo y otros contaminantes.

nVent ha colaborado con Iceotope para proporcionar soluciones de enfriamiento por inmersión para aplicaciones que requieren tecnología de enfriamiento avanzada. Las soluciones de enfriamiento líquido de precisión de Iceotope ofrecen un rendimiento de enfriamiento extremo al mismo tiempo que aíslan y protegen los sistemas de TI críticos del entorno y la atmósfera circundantes. Estas soluciones pueden adaptarse fácilmente a las crecientes cargas de calor de los procesadores más recientes, a la vez que permiten un uso ultrabajo de energía para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos de reducción de energía y sostenibilidad.

"La verdadera innovación emerge cuando la tecnología y las soluciones se unen, y eso es exactamente lo que sucedió cuando nVent e Iceotope comenzaron a colaborar en 2021", dijo Marc Caiola, Vicepresidente de Soluciones de Datos Globales en nVent. "Al combinar nuestra experiencia y carteras de productos respectivas, hemos creado una solución de enfriamiento por inmersión de precisión integrada que tiene el potencial de mejorar la computación de alto rendimiento. Muestra que el progreso se puede lograr cuando la tecnología y las soluciones se unen de manera coordinada".