Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Historia de éxito de la estación de carga de autobuses eléctricos

Soluciones de carga sostenible para vehículos eléctricos
Historia de éxito de cliente
Soluciones de carga sostenible para vehículos eléctricos

Moderntec está apoyando la infraestructura sostenible en toda Corea del Sur

Contáctenos

Conveniencia fundamental para proyectos de infraestructura complicados

La infraestructura de transporte eléctrico está en aumento en Corea del Sur. Un ejemplo es la ciudad de Seúl, que planea reemplazar 3,000 autobuses que actualmente funcionan con gas natural con autobuses eléctricos para 2025. Impulsada por la electrificación de todo, esta transición ayudará a que la infraestructura pública de la ciudad sea más sustentable y ecológica.

Las nuevas tecnologías exigen sistemas nuevos con conexión y protección: la adopción de vehículos eléctricos requiere el desarrollo de soluciones de carga de vehículos eléctricos seguras y confiables. Ahí es donde Moderntec entra en juego. Moderntec fabrica estaciones de carga para vehículos eléctricos, incluso estaciones de carga rápida para autobuses. Estas estaciones de carga ayudan a garantizar que los autobuses permanezcan encendidos y en circulación, lo que proporciona un transporte esencial para los trabajadores y las familias en toda la ciudad.

No hay tiempo que perder

Debido a que los autobuses tienen una demanda muy alta, deben cargarse rápidamente. Esto requiere mucha potencia. Transportar grandes cantidades de corriente eléctrica de manera segura y confiable puede ser costoso, y los sistemas dentro de los cargadores de autobuses eléctricos pueden tardar en construirse. Como sucede con muchas empresas, Moderntec siempre busca formas de mejorar el rendimiento y la eficiencia, manteniendo los costos bajo control. Los cargadores de autobuses eléctricos deben soportar un uso intenso y funcionar correctamente en todo momento.

El cargador rápido de CC para autobuses eléctricos de Moderntec puede cargar dos autobuses eléctricos al mismo tiempo, lo que permite duplicar la potencia necesaria para operar la estación de carga. Los cargadores eléctricos para vehículos necesitan corriente continua (CC) para funcionar. En otras palabras, necesitan corriente que siempre fluya en el mismo sentido. Sin embargo, las redes de energía contemporáneas utilizan corriente alterna (CA), lo que significa que las corrientes cambian de sentido periódicamente. Para que los cargadores autobuses eléctricos de Moderntec funcionen, deben contener un componente que convierta la corriente alterna en corriente continua.

Los cargadores de autobuses eléctricos de Moderntec se parecen mucho a las bombas de gasolina. Son pequeños, simplificados y fáciles de usar. Sin embargo, tras bambalinas, cada bomba se conecta a grandes unidades de potencia que realizan el trabajo necesario de conversión de CA/CC. Estos bancos de energía no están a la vista, pero mantienen el sistema completo en funcionamiento.

Detrás de escena

Los bancos de energía de Moderntec contienen un sistema de conductores que transportan corrientes eléctricas para su conversión. Antes, Moderntec había utilizado un sistema de cable y terminal para estos conductores. En estos sistemas, los clientes compran cables en rollos, cortan esos cables con el tamaño que necesitan y los fijan a los equipos mediante argollas metálicas llamadas orejetas. Estos sistemas pueden ser complicados y requieren mucho tiempo para instalarse debido a la cantidad de cortes y conexiones que los trabajadores necesitan hacer.

DAS Corea, un distribuidor de nVent, se enteró del proyecto de carga de autobuses y consideró que los productos de nVent podrían satisfacer las necesidades de Moderntec y ofrecer una alternativa más conveniente al sistema de cables y orejetas. DAS Corea trabajó con Moderntec en la implementación de conductores de nVent ERIFLEX IBSB dentro de sus unidades de energía para estaciones de carga eléctrica. Tras bambalinas, los representantes de nVent compartieron la experiencia de la empresa con conductores IBSB y con el mercado de vehículos eléctricos (EV) para responder todas las preguntas de Moderntec.

nVent ERIFLEX IBSB Advanced es una solución de sustitución de cables que se utiliza para el transporte seguro y eficiente de corrientes eléctricas. Es más fácil de instalar y proporciona más opciones de diseño que los sistemas de cable y de orejeta porque es más flexible que el cable tradicional y los clientes pueden pedirlo según las especificaciones exactas que necesitan. Esto representó una posible reducción del inventario de cables de Moderntec, con detalles precisos de qué longitudes de IBSB necesitaba y solo comprar esas piezas, en lugar de comprar una gran cantidad de cable y cortarlo según el tamaño necesario.

Los conductores avanzados IBSB también mejoraron la seguridad y la confiabilidad de las unidades de energía de Moderntec. El aislamiento del conductor de tecnología avanzada nVent ERIFLEX es muy eficiente, lo que aumenta la confiabilidad en las conexiones eléctricas. El aislamiento de tecnología avanzada está construido con materiales que utilizan la última tecnología de seguridad que responde al tipo baja densidad de humo, libre de halógenos y retardante de llama (LSHFFR). Estas características mejoran la seguridad de los equipos eléctricos y las personas durante la instalación y el uso. Además, permiten que Moderntec cumpla con las rigurosas normas internacionales de seguridad para que puedan escalar y atender a más clientes con mayor facilidad.

“El uso de nVent ERIFLEX IBSBS nos ayuda a reducir el costo y el tiempo totales de instalación: El IBSB se puede conectar directamente al MCCB principal, lo que hace que la instalación sea muy sencilla y que no requiera herramientas especiales”, señaló el Sr. Kim, director de Fabricación de Moderntec.

nVent ayuda a nuestros clientes a ofrecer una conveniencia fundamental para proyectos complicados. Aunque los costos de materiales del IBSB Advanced son más altos que los sistemas de cable y orejetas, al considerar la facilidad de instalación, el ahorro de tiempo, la reducción del inventario y los menores costos laborales, la sustitución de los sistemas de cables y orejetas por el IBSB Advanced en sus cargadores de autobuses eléctricos dieron como resultado un ahorro de dinero para Moderntec.

Las ciudades de todo el mundo están buscando opciones más sustentables para el transporte público. Con cada innovación en la tecnología de vehículos eléctricos, empresas como Moderntec serán convocadas como proveedoras de la infraestructura que se necesita para mantener los sistemas en funcionamiento. La confiabilidad de IBSB ayuda a Moderntec a estar segura de que sus cargadores permiten que los autobuses eléctricos obtengan la energía que necesitan.

Recursos

Acerca de nVent

Más información

Movilidad eléctrica y vehículos eléctricos

Más información
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Más historias de éxito de clientes

Más información